Tecnologia

O progresso é o que nos move.

O nosso objetivo é tornar o mundo um lugar melhor através da inovação e da tecnologia. A procura de novas soluções de acionamento constitui a base do nosso trabalho há mais de 60 anos. Pensamos para além do que existe e antecipamos as necessidades futuras. 

Core Technologies

A base do nosso sucesso.

A maxon está constantemente a ultrapassar os limites do que é tecnicamente possível. Para tal, investimos especificamente na investigação e na inovação. Desenvolvemos produtos que melhoram muito a qualidade de vida das pessoas, contribuem para o avanço da ciência e protegem o nosso planeta.

 

As nossas principais tecnologias baseiam-se em 60 anos de experiência na combinação de microcomponentes mecânicos e sistemas eletrotécnicos para gerar, comandar e transmitir movimentos. A nossa experiência em engenharia mecânica, engenharia elétrica e eletrónica, termodinâmica, análise estrutural e ciência dos materiais significa que os nossos acionamentos já se encontram prontos para serem utilizados numa nova era da tecnologia. 

  • Conceção e otimização de sistemas mecatrónicos
  • Tecnologia de enrolamento
  • Redutores padrão e especiais
  • Eletrónica e tecnologia de sistemas
  • Tecnologia encoder
  • Sensores
  • Tecnologia de instalação e automação
  • Processos de injeção para plástico, cerâmica e pó de metal

R&D

Research & Development

O desenvolvimento técnico só faz sentido se tiver um objetivo concreto: a nossa investigação contribui para a melhoria dos nossos produtos. E os nossos produtos melhoram o mundo.  

Todos os anos, investimos aproximadamente oito por cento do nosso volume de negócios na nossa rede global de I&D. Mais de 350 colaboradores orientam o desenvolvimento e a comercialização de tecnologias de ponta, aqui — e, por conseguinte, a capacidade de inovação e a viabilidade futura da maxon. Com diferentes pontos de foco, investigamos tópicos como a mecatrónica, eletrónica de comando e software, sensores e materiais.

 

Na Suíça, o nosso foco são os motores, os encoders e o controlo de movimento; na Alemanha, são os redutores e na Coreia, os motores de elevado binário com estator ranhurado. Além disso, existem centros regionais de I&D na China, Países Baixos, América e França, onde desenvolvemos soluções de acionamento para os nossos clientes, diretamente no local. 

Qualidade

Testados mil vezes

Dispomos dos nossos próprios laboratórios de testes, onde os sistemas de acionamento maxon são submetidos aos testes mais exigentes. Testamos componentes quanto a, p. ex., altas vibrações, temperaturas extremas e cargas de pressão, forças g brutais e cargas de impacto. 

Mais informações

maxon

“Naturalmente, existem outros motores, mas não estavam em Marte.”

Parcerias estratégicas

Anybotics & maxon

A Anybotics é uma empresa spin-off da ETH Zürich, fundada em 2016, e que é um dos nossos parceiros estratégicos desde 2020. A maxon fornece os módulos de acionamento para o robô de inspeção autónomo Anymal, que consegue inspecionar e monitorizar instalações industriais ou assumir tarefas de manutenção perigosas. São instalados doze módulos de acionamento maxon por robô.  

Share

Share your Vision

O nosso Young Engineers Program (YEP) permite aos jovens talentos transformar ideias inovadoras em realidade. Apoiamos projetos excecionais com componentes para motores, redutores e comandos, assim como com os conhecimentos técnicos dos nossos especialistas   

Mais sobre o YEP

Women in Engineering

“Um trabalho aborrecido seria o pior”

Noëlle Bracher especializou-se em exoesqueletos para a reabilitação de pessoas com doenças do sistema nervoso — tais como paraplegia e acidentes vasculares cerebrais — quando ainda se encontrava a estudar tecnologia médica na ETH Zürich. Para a sua tese de mestrado, utilizou a realidade virtual e o feedback sensorial da estimulação elétrica dos nervos, com a finalidade de desenvolver um protótipo para o tratamento da dor associada aos nervos em pessoas amputadas. Atualmente, Noëlle trabalha como engenheira de qualidade na nossa Unit de Tecnologia Médica.

 

Innovation Labs:

Taking ideas to the next level

Os Innovation Labs maxon são incubadoras para tecnologias futuras. Cooperamos com as principais universidades para proporcionar aos estudantes e jovens engenheiros uma plataforma na qual novas ideias podem ser transformadas em produtos funcionais.  

Mais informações

maxon Innovation Lab EPFL

Situado diretamente no campus da Escola Politécnica Federal de Lausana (EPFL), o Innovation Lab maxon integra-se no ecossistema local de laboratórios, start-ups, grandes empresas e organizações de apoio à inovação. Este funciona como uma plataforma de formação para estudantes e oferece oportunidades para a realização de projetos de mestrado.

maxon Innovation Lab em Horw

O laboratório situado no campus de Horw da Universidade de Lucerna oferece investigação e desenvolvimento orientados para a aplicação nas áreas da mecatrónica, robótica e sistemas integrados. 

maxon International Technology AG em Zurique

O nosso Centro de Competência para Sistemas de Acionamento Robótico no centro de Zurique proporciona aos colaboradores e estagiários um ambiente ideal e uma rede de inovação com universidades, institutos e start-ups. 
 

Entrar em contacto

Ainda tem alguma dúvida?

Os nossos especialistas terão todo o gosto em aconselhá-lo