Precision electric drivespara a tecnologia médica.

Mais informações
maxon_Katalog_Visual_2021

Precision Drive Systems

Nós construímos o seu sistema de acionamento individual.

Motores DC e BLDC, redutores, sensores, eletrónica de comando, sistemas de acionamento mecatrónicos e muito mais. Tudo a partir de uma única fonte. Tudo em qualidade incomparável. Desde protótipos individuais até grandes séries.

Mais informações

Loja online maxon

Selecionar. Configurar. Comprar. Encontre a solução de acionamento perfeita na loja online maxon.

Ir para a loja

Histórias de sucesso

Os nossos acionamentos movem o mundo.

Na fábrica inteligente do futuro, na estrada, no ar, no bloco operatório ou no espaço. Os acionamentos maxon são utilizados em todos os casos em que não se possa abdicar de precisão, eficiência, fiabilidade e muita potência no mais pequeno espaço.

  • Kenshiromaxon Story

    Kenshiro: robô potente com 160 músculos.

    O robô humanoide ativado por tendões criado pela universidade de Tóquio possui cerca de 160 músculos artificiais e é o resultado de muitos anos de investigação. Cerca de 100 motores maxon sem escovas instalados no corpo de apenas 1,58 metro do robô…
    Mais informações
  • maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon Innovation

    Motores DC com escovas para temperaturas mais elevadas

    Os motores com capacidade para operar a temperaturas ambiente elevadas não são uma novidade para a maxon. A gama de motores HD (Heavy Duty) DC sem escovas, desenvolvida para operar a temperaturas ambiente de até 200 ⁰C, encontra-se disponível no…
    Mais informações
  • Beyond time 1500x1000 dt2maxon Inside

    Beyond Time

    A artista taiwanesa Chen Hsiangfu criou uma interpretação poética da relatividade do tempo. O seu trabalho “Beyond Time” está em exposição na loja da Starlux Airlines em Taipé, emoldurada por uma atmosfera extraterrestre. Os motores maxon ajudaram a…
    Mais informações

Novidades de Produto 2025

Nossas últimas inovações

No nosso vídeo anual de novidades de produto, a maxon apresenta as últimas adições ao portfólio. Destacamos o motor EC frameless DT 50, um motor sem escovas e sem flange; nosso controlador compacto EPOS4 Module Compact 60/20 STO, que combina desempenho e segurança; o IDX70, a solução perfeita para robótica, cobots e AGVs; o mais recente controlador MiniMACS com interface Profinet; e nosso redutor Strain Wave Gear, agora disponível em novos tamanhos.

Notícias

Últimos comunicados de imprensa.

  • Websiteindd_4_3_01Media Release

    Nova presidente do Conselho de Administração e um exercício financeiro estável na maxon

    A família Braun, proprietária do Grupo maxon, está a passar por uma mudança de geração. O Dr. Karl-Walter Braun mantém-se no Conselho de Administração, mas deixa a presidência. A sua filha, a Dra. Bianca Braun, assume agora o cargo.
    Mais informações
  • Keyvisual_Catalog_EN_2026_OnMedia Release

    O catálogo maxon 2026/2027 completamente revisto foi publicado

    maxon reviu fundamentalmente o seu catálogo. A nova estrutura está desenhada para facilitar o acesso aos produtos e aplicações, ao mesmo tempo que proporciona uma visão mais clara da companhia, dos mercados e da experiência tecnológica.
    Mais informações
  • StrainWaveGear_2Media Release

    maxon na SPS 2025: Novas soluções de acionamento para robótica, automatização e mobilidade

    Na feira SPS, de 25 a 27 de novembro de 2025, a maxon apresentará uma ampla gama de novos produtos. Desde atuadores robóticos altamente integrados até potentes servo drives e controladores: um diverso portfólio tecnológico aguarda os visitantes no…
    Mais informações

Carreira

Faça parte da nossa equipa.

Impulsionamos as tecnologias líderes, criando valor sustentável para os nossos parceiros e para o mundo em que vivemos. O grupo maxon oferece perspetivas entusiasmantes para o início e a evolução da carreira profissional em todo o mundo. 

maxon0679_DL_13cm9cm

Empresas

Paixão pela qualidade e inovação. Desde 1961.

Acreditamos que a tecnologia pode fazer do mundo um lugar melhor para todos. É por isso que, desde 1961, a maxon representa a mais alta qualidade e inovação. Como fabricante líder de sistemas de acionamento elétrico precisos, operamos em todo o mundo e empregamos 3200 pessoas em 41 países. Saiba mais sobre os nossos valores, os nossos padrões de qualidade e a nossa história. 

maxon1118_DL_13cm9cm

Inovação que se move – entregue na sua caixa de entrada

Registre-se agora para receber nossa newsletter

Hands holding a tablet displaying the maxon mail interface

Seja o primeiro a descobrir novas soluções de acionamento maxon, inovações de produtos, aplicações empolgantes, tendências tecnológicas, anúncios de eventos e projetos que definem padrões globais.

Registre-se aqui