Quem somos.
Adoramos acionamentos elétricos.
Somos uma equipa. Temos muitas disciplinas, mas um objetivo comum: tornar a excelente tecnologia de acionamento ainda melhor. Transformamos ideias em soluções sustentáveis e viáveis, ajudando os nossos clientes a mover o mundo.
Ultrapassar os limites com curiosidade e precisão.
Há algo que todas as pessoas que trabalham na maxon têm em comum: acreditamos que a tecnologia pode fazer do mundo um lugar melhor para todos. É por isso que nos motivamos uns aos outros para superar os limites e alcançar objetivos ambiciosos.
- Cerca de
3200
peritos de um vasto leque de áreas técnicas.
- Em mais de
40
paísesa maxon está presente.
595.2
milhõesCHF de volume de negócios que gerámos enquanto equipa em 2025.

Os nossos valores.
Os nossos princípios são a força motriz do nosso sucesso. Eles são o nosso guia para tudo o que fazemos e como o fazemos.

Revista corporativa
Somos a maxon.
A nossa revista corporativa leva-o ao universo da maxon e explora as questões que nos movem: Como tornamos a cirurgia mais precisa? Como tornamos os robôs mais capazes? Como melhoramos a eficiência na indústria e na mobilidade?


Pessoas na maxon
Numa altura em que o mundo está a mudar mais rapidamente do que nunca, dependemos de uma constante — os nossos funcionários. Somos uma equipa internacional de pessoas altamente empenhadas. Juntos fazemos a maxon avançar um pouco todos os dias.
Pessoas
Juyeong Kim
é um engenheiro de testes na Coreia do Sul e adora tecnologia de ponta que torna a vida mais fácil. No entanto, se quiser olhar por cima do ombro dele enquanto ele trabalha, deve levar consigo proteção auditiva e luvas. Para testar a qualidade dos nossos acionamentos em todas as condições, ele simula situações extremas: por exemplo, frio intenso e calor máximo.

Pessoas
Ildikó Ráczné Ordasi
é uma operadora e fabrica os rotores de motores de corrente contínua de precisão em Veszprém, Hungria. O facto de o trabalho ter de ser feito rapidamente e com precisão absoluta não é tanto um desafio para ela, mas fica fascinada pelo facto de os seus motores serem utilizados na medicina, automação industrial, automóveis, aviões e robótica.

Pessoas
Robin Phillips
é o chefe do nosso Laboratório Espacial e aqui ele e a sua equipa vão até ao limite do que é possível. Juntamente com a sua equipa, desenvolveu a ideia-chave para a transmissão sem escovas que está agora a ser utilizada no rover Perseverance da NASA. Ele está orgulhoso de que os acionamentos maxon vão em expedições ao espaço e que os clientes de outras áreas como a medicina também beneficiam do conhecimento concentrado das viagens espaciais.

Pessoas
Albane Lloqanaj
faz parte da equipa de produção que trabalha na sala limpa maxon. Um trabalho variado, mas também muito exigente. O ambiente livre de germes exige muito da tecnologia de ventilação, dos instrumentos, mas sobretudo das pessoas. É necessária uma formação especial e a máxima disciplina para trabalhar neste ambiente. O vestuário de trabalho vem embalado a vácuo de uma lavandaria de sala limpa, sendo obrigatório o uso de máscaras de higiene, redes para o cabelo, luvas e calçado antiestático. Além disso, não se deve tocar na própria cara sem saber, para que as luvas possam ser desinfetadas de novo imediatamente.

Pessoas
Sumit Thomas
É Chefe de Projetos de Aquisição e especialista em Gestão da Cadeia de Fornecimento e vê sempre potencial para fazer melhor. Para ele, é importante interagir, aprender e colaborar com as pessoas ao longo de toda a cadeia de valor para descobrir o valor acrescentado que podemos oferecer aos nossos clientes.

Localizações
Da Suíça para o mundo.
Somos 3200 colegas em todo o mundo. Para nós, o que conta é o intercâmbio e a boa cooperação entre a nossa sede na Suíça e as 41 localizações em todo o mundo. Estamos bem interligados entre nós, próximos do cliente e podemos estruturar áreas importantes como as nossas vendas, a produção interna em três continentes e a montagem a nível regional.