Arquivo da revista driven
A gama completa da tecnologia de acionamento.
Ainda mais especialização e conhecimento de base: em cada edição, encontrará um mundo repleto de inovação, histórias e factos.
Driven
Revista Driven
De sistemas inteligentes de colheita e missões a Marte a avanços médicos revolucionários – cada edição da Driven explora um tema central. Descubra histórias inspiradoras do mundo da tecnologia de acionamento e conheça o que move o Grupo maxon e seus parceiros.
Você pode baixar todas as edições anteriores em PDF gratuito.
A edição mais recente também está disponível em versão impressa – enquanto durarem os estoques.

Driven Edição 1/2026
O que move os robôs.
Nesta edição, exploramos o que faz os robôs se moverem e o que está impulsionando a evolução da robótica. Da pele autorregenerativa e das máquinas inteligentes à busca pela mão robótica perfeita, analisamos ideias emergentes, descobrimos como as crianças imaginam o futuro da robótica e compartilhamos insights do Tech Summit em Davos. Também apresentamos as tecnologias de acionamento por trás do movimento robótico, desde o HEJ robotic joint e o IDX servo motor até o Wheel Drive. Para onde a robótica está caminhando e o que será necessário para chegar lá?

Driven Edição 1/2025
Da assistência à autonomia.
Nesta edição, exploramos como os sistemas assistivos estão transformando a vida cotidiana – da cirurgia robótica aos exoesqueletos, da mobilidade inteligente ao design inclusivo.
Conhecemos pessoas cujas vidas mudaram, desenvolvedores que constroem o futuro e engenheiros que acreditam que boa tecnologia começa com escuta.
O que acontece quando as máquinas não nos substituem – mas nos ajudam a fazer mais?

driven Edição 1/2024
Perguntas do futuro, respostas da tecnologia
Com a ajuda de especialistas, olhamos para o futuro. Graças à inteligência artificial, estamos a colonizar Marte, a decifrar o código cerebral e a combater as alterações climáticas. Estaremos a ser demasiado otimistas? Será a tecnologia realmente a solução? Descubra o que nos vai impulsionar no futuro.

driven Edição 2022
De mãos dadas.
Estar presente para os outros quando estes mais precisam é uma forma de estar na vida. A tecnologia mais moderna não é exceção a esta regra. Para que as operações de resgate sejam bem-sucedidas, ser humano e máquina unem forças, formando uma dupla poderosa. Acompanhámos a equipa da Alpinen Rettung Schweiz, em Engelberg.

driven Edição 2/2021
Desde robôs andantes a acionamentos invisíveis.
Sobem, rastejam, caminham ou voam: os robôs de inspeção estão por todo o lado e espera-se que o seu número aumente consideravelmente nos próximos anos. Também o robô andante vermelho ANYmal foi concebido para trabalhar em locais que são perigosos para as pessoas.

driven Edição 1/2021
O campo do futuro.
Hoje em dia, já é possível encontrar robôs em muitos estábulos. Estes alimentam, ordenham e retiram o estrume. Estamos prestes a assistir ao início de uma evolução robótica que está a dominar todo o setor agrícola. No futuro, os drones irão monitorizar campos, pulverizar plantas específicas ou enviar informações importantes aos colegas robôs no terreno, que arrancam ervas daninhas e colhem frutos.

driven Edição 2020
O 4.º planeta.
O lançamento bem-sucedido da missão a Marte da NASA “Mars 2020”, a 30 de julho de 2020, foi um dos pontos altos do verão. A maxon colaborou com a NASA durante três anos na conceção de acionamentos para esta missão.

driven Edição 2/2019
A fábrica do futuro.
Quando o frigorífico comunica com a televisão e o telemóvel, significa que a digitalização chegou definitivamente à nossa casa. Mas e as empresas? De que forma a Indústria 4.0, a Internet das Coisas e a inteligência artificial vão mudar a forma como colaboramos com os nossos clientes? Que serviços vamos fornecer no futuro? Continuará a haver pessoas nas fábricas? Descubra o que está por detrás dos conceitos em torno do conceito de fábrica inteligente e porque é que algumas tecnologias estão a demorar mais tempo do que o esperado.

driven Edição 1/2019
Revolução silenciosa.
Quem teria pensado, há 50 anos, que algum dia uma família poderia ir de férias no seu carro particular sem consumir uma gota de gasolina? Que mesmo os ciclistas sem experiência são capazes de subir montanhas na sua bicicleta? Que nas vinhas não são os humanos, mas sim os robôs que removem as ervas daninhas? Estes são apenas três exemplos que mostram a influência dos sistemas de acionamento elétricos no nosso quotidiano e na nossa mobilidade.

driven Edição 2/2018
Ir mais além.
Cada vez mais pessoas têm a oportunidade de voar do ponto A ao ponto B. Os aviões estão a tornar-se cada vez mais eficientes — graças também aos sistemas de acionamento elétrico, que estão a substituir os antigos sistemas hidráulicos. Várias centenas de sistemas de acionamento são agora utilizados numa aeronave moderna de longo curso — e mostramos-lhe onde.

driven Edição 1/2018
Investigação que dá frutos
Ao desenvolver novas tecnologias, os engenheiros recorrem frequentemente à natureza enquanto modelo. Isto porque as pessoas, os animais e as plantas evoluíram ao longo de milhões de anos, adaptando-se na perfeição aos respetivos ambientes. Infelizmente, é raro conseguirmos copiar os modelos um a um, mas estamos a melhorar cada vez mais nesse sentido — tal como demonstram os dois impressionantes exemplos de próteses de mãos e de pés apresentados nesta edição.

driven Edição 2/2017
Assim será o futuro!
Muitas pessoas que optam por se formar como engenheiros ou técnicos têm como objetivo melhorar o mundo através da tecnologia. Pelo menos, ideias criativas não faltam e as start-ups são frequentemente plataformas ideais para colocar estas ideias em prática. Se tudo estiver em sintonia, nas pequenas empresas flexíveis, a criatividade alia-se à motivação e à dedicação. Por isso, o sucesso é apenas uma questão de tempo.

driven Edição 1/2017
Ajudantes invisíveis do dia a dia.
Embora muitas vezes possa não se aperceber, cruza-se diariamente com os nossos motores DC, redutores e comandos. Como, por exemplo, nos transportes públicos, tais como comboios, autocarros ou aviões. E até mesmo quando entra num elevador; os acionamentos estão a funcionar em segundo plano, a abrir e fechar portas. São estes os pequenos ajudantes invisíveis — raramente percetíveis — e, no entanto, muito importantes no dia a dia.

driven Edição 2/2016
Pessoas. Medicina. Tecnologia.
Inovação é uma palavra frequentemente utilizada. Todos querem ser inovadores e, como tal, progressistas, inteligentes e orientados para o futuro. No entanto, nenhum outro setor se enquadra melhor nestes atributos do que a tecnologia médica. Só em 2015, foram registadas mais de 12 474 novas patentes em todo o mundo nesta área da tecnologia.

driven Edição 1/2016
O segredo das profundezas.
Os veículos mergulham à procura de destroços e exploram o mundo subaquático. Em comparação a Marte, pode pensar-se que a exploração das profundezas do mar será de menor importância. Mas este não é, de todo, o caso. A enorme pressão ambiente e a agressividade da água salgada impõem elevadas exigências aos componentes mecatrónicos. Este é provavelmente o motivo pelo qual apenas alguns fornecedores se atrevem a entrar neste mercado. Por isso, há muito por descobrir no mar: destroços históricos, tesouros ou matérias-primas.

driven Edição 2/2015
Um amigo e...
As máquinas utilizadas nas empresas industriais estão a tornar-se cada vez mais precisas e inteligentes — sendo capazes de apoiar diretamente as pessoas. Ao mesmo tempo, os engenheiros estão a desenvolver robôs que podem realizar, de forma autónoma, missões em situações de catástrofe. E na Ásia, o Pepper está a causar furor. A procura já é enorme.

driven Edição 1/2015
Rumo a novos mundos.
Marte, Lua e Sol no foco da ciência: vivemos numa época extraordinária, em que a ciência está voltada para grandes questões. De onde vem a água? De onde vem a vida? E como surgiu o nosso sistema solar? No espaço ou noutros planetas, podem ser encontrados muitos indícios — por isso, e para obtermos respostas, enviamos para lá sondas e robôs cada vez mais sofisticados a nível tecnológico.

driven Edição 2/2014
Na sala de operações do futuro.
Há séculos que os médicos nos ajudam a tratar, preservar e prolongar a nossa vida. A diferença em relação ao passado é que, atualmente, estes têm à sua disposição as ferramentas mais modernas — tais como robôs cirúrgicos ou ferramentas manuais precisas para procedimentos complicados. Os investigadores estão inclusivamente a desenvolver uma minibomba para servir de suporte à circulação sanguínea. A alta tecnologia está a conquistar a sala de operações — e os motores maxon representam uma parte importante dessa conquista.

driven Edição 1/2014
À máxima velocidade.
Na pista de corridas, cada curva conta. O mesmo se aplica à estrada. Como tal, os engenheiros estão a desenvolver sistemas auxiliares cada vez mais inteligentes para os condutores. Isto independentemente de o objetivo ser um desempenho eficiente do motor, uma aerodinâmica melhor ou uma segurança superior. Seja qual for o objetivo, são necessários acionamentos pequenos e fiáveis, capazes de gerar muita potência no menor espaço. Descubra nesta edição onde os motores maxon são utilizados, nas corridas e nos veículos ligeiros de transporte de passageiros. E ainda: Kenshiro, um robô humanoide com 1,58 metros de altura, que quer compreender os seres humanos com os seus movimentos controlados por tendões. E o youBot, o robô de investigação da KUKA Robotics, que quer revolucionar o fabrico industrial.

driven Best of 2013
Câmaras de alta tecnologia — extremamente rápidas e lendárias.
Os sistemas de acionamento da maxon são utilizados numa série de domínios de aplicação — seja na tecnologia médica, aeroespacial ou no setor das comunicações. Estes foram também os temas centrais das nossas três edições driven de 2013. Apresentamos-lhe as melhores histórias, entrevistas e relatórios técnicos como “Best of”. Leia a entrevista com o especialista em robótica Rob Knight e descubra como é que as câmaras de alta tecnologia captam imagens nítidas à velocidade da luz. Surpreenda-se com a forma como as pessoas podem voltar a andar graças a próteses modernas. E descubra como seria viver como marciano.