Media Release 2021. 08. 29.
맥슨의 경량형 BIKEDRIVE AIR가 장착된 최초의 E-경주용 바이크 및 E-MTB가 출시되었습니다

이탈리아의 고급 경주용 자전거 제조회사 Cipollini와 스위스의 자전거 제조회사인 TRANSALPES는 맥슨의 BIKEDRIVE AIR로 경량화한 새로운 E-바이크를 출시하였습니다. Cipollini Flusso는 고성능 E-경주용 바이크로서 그 무게는 10.7kg에 불과합니다. 중량이 16kg 미만인 TRANSALPES E1은 전동 트레일 및 엔듀로 부문에서 기준이 됩니다. 이 두 자전거는 자연스러운 승차감에 초점을 두고 있습니다.
현재 E-바이크 시장의 특징은 일반적인 자전거와 거의 구별되지 않는 경량 시스템을 지향하고 있다는 점입니다. 이러한 발전은 계속 소형화되지만 더욱더 강해지는 모터와 개선된 배터리에 의해 구현됩니다. “통합이 키워드입니다.”라고 Cipollini 사의 R&D 코디네이터인 Michele Tittonel 씨는 말합니다. “제2세대 E-경주용 바이크는 자전거 디자인에 완전히 통합되고 최고 성능의 구성품으로 보완된 전기 모터로 구동됩니다”.
Cipollini 사는 신뢰성과 전기적 지원의 지속 시간과 타협할 필요 없이 세계에서 가장 가벼운 E-경주용 바이크를 개발하는 것을 목표로 삼았습니다. 이제 이 이탈리아의 자전거 제조회사는 무게가 10.7kg에 불과한 새로운 Flusso를 소개합니다.
Cipollini Flusso에는 배터리를 포함하여 무게가 3.5킬로그램에 불과한, 맥슨의 BIKEDRIVE Air 시스템이 장착되어 있습니다. 그 핵심은 토크가 30Nm인 미드 모터입니다. 전기적 지원 없이도, 특수한 프리휠 기술로 인하여 페달 주행이 잘 이루어집니다. Michele Tittonel 씨는 “자연스러운 승차감이 가장 중요합니다. 결국 육체적인 긴장이 체험의 한 부분이기 때문이죠.”라고 말합니다.
스위스의 자전거 제조회사 TRANSALPES 사도 드라이브의 통합을 최고의 우선 순위에 두고 있습니다. 이는 이 회사의 공동 소유자인 Michel Juhasz 씨가 “저희는 맥슨의 BIKEDRIVE AIR 시스템을 사용하여 요구 사항의 수준 높은 산악 자전거 애호가를 위해 아마도 세계에서 가장 가벼울 E-바이크를 제조하려고 합니다”라고 말한 것에서도 잘 알 수 있습니다. “새로운 TRANSALPES E1은 모터가 장착되지 않은 산악 자전거처럼 자연스럽게 달립니다”. 카본 프레임을 장착한 TRANSALPES 사의 E-바이크 중 가장 가벼운 모델은 그 무게가 16kg 미만입니다.
Cipollini 사의 E-경주용 바이크와 TRANSALPES 사의 E-MTB를 지금 즉시 이 회사의 웹 사이트에서 구성하고 사전 주문할 수 있습니다.
더 자세한 정보에 대해서는 다음 사이트를 참조하십시오: www.maxonbikedrive.com