최종 업데이트 2023년 12월

법적 고지

맥슨은 루브릭 “맥슨 월드와이드”에 열거된 국가에 관심이 있는 사용자에게 웹 서비스를 제공합니다. 이를 이용하려면 아래에 기술한 조건을 충족시켜야 합니다. 

개요
이 웹 서비스는 맥슨에 대한 일반적인 정보를 제공하는 역할을 합니다. 이 서비스에는 등록할 의무가 있는 추가 서비스에서와는 달리 개인 데이터를 입력하지 않고 자유롭게 액세스할 수 있습니다. 이 웹 서비스는 언제든 그리고 사전에 고지하지 않고 보충하거나 제한하거나 또는 조정할 수 있습니다. 이 서비스에는 스위스 법률이 적용됩니다.

법적 책임
맥슨이 게시한 콘텐츠는 최대한 신중하게 작성된 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 콘텐츠 전체는 완전하고 최신 정보이며 어떤 유해한 요소가 없다고 보증할 수는 없습니다. 그러므로 이 콘텐츠의 이용은 자신의 책임으로 수행됩니다.
맥슨은 이와 관련하여 법적으로 허용된 범위 내에서 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
맥슨이 관리하지 않는 외부 인터넷 오퍼로의 링크는 그 콘텐츠를 점검하지 않습니다. 이러한 링크를 이용하려면 사용자 자신이 그 위험을 부담해야 합니다. 맥슨은 특히 제삼자가 제공한 정보 전체가 내용적으로 올바르고 법률을 준수한다는 것을 보증할 수 없습니다.

지적 재산
제공된 콘텐츠는 저작권에 의해 보호를 받고 있으며 아래에서 규정한 범위 내에서만 이용할 수 있습니다.

이 콘텐츠의 이용은 기본적으로 정보 제공을 위해서 허용되고 권장됩니다. 개발 및 계획 수립을 위해 이용할 수 있는 PDF 및 CAD 파일을 사용하는 것도 허용되지만, 이는 맥슨의 제품을 통합하는 경우로만 한정됩니다. 저작권 표시, 로고 등이 있으면 어떤 경우에도 이를 유지해야 합니다.

이 웹 서비스를 다른 용도로 사용하는 것, 특히 그 콘텐츠를 상업적인 목적으로 사용하는 것과 특히 온라인 카탈로그의 콘텐츠를 사용하는 것은 금지되며, 이를 위해서는 맥슨의 사전 서면 동의가 필요합니다. 제삼자의 다른 재산권이 있으면, 이 권리도 계속 유지됩니다.

이 웹 서비스의 시작 페이지를 나타내는 제삼자의 링크는 허용됩니다. 그 외의 다른 연결에는 어떤 형태이든 맥슨의 사전 동의가 필요합니다.

만약 이 웹 서비스를 이용함으로써 사용자에게 재산권이 발생하는 경우, 그 사용자는 이와 관련된 모든 권리를 맥슨에게 비가역적으로, 그리고 무료로 양도하거나 또는 그러한 양도가 허용되지 않는 경우, 맥슨에게 비가역적이고 독점적인 사용권을 무료로 부여하고 이러한 재산권의 행사를 완전히 포기합니다.

개인 정보 보호
맥슨은 자신의 웹 서비스에서 개인 및 회사 관련 데이터를 처리할 때 스위스 및 유럽 개인정보 보호법의 기본 원칙에 따릅니다. 개인 데이터는 당사의 개인정보 보호 정책의 기본 원칙에 따라 처리됩니다.

사용자에게는 언제든 자신이 저장한 데이터를 열람하거나 수정, 또는 완전히 삭제하라고 요청할 권리가 있습니다.

이 웹 서비스를 이용하는 것은 사용자가 이 사용 약관에 동의한다고 선언함을 의미합니다.


© 2024 maxon. 모든 권리 보유.