Media Release 2022. 06. 21.
맥슨, 코로나 위기에도 불구하고 기록적인 매출액 달성

맥슨 그룹의 매출액이 2021년에 최초로 6억 스위스 프랑 이상이 되다 - 유럽과 아시아에서 상당한 성장 - 상당수의 신제품 시장에 출시 - 기록적인 주문 접수.
작셀른/옵발덴 - 맥슨 그룹은 2021년에도 매출액이 계속 증가하였습니다. 매출액이 전년도와 비교하여 13.2% 증가하여 6억 2천6백5십만 스위스 프랑이라는 신기록을 세웠습니다(전년도 5억 5천3백5십만 스위스 프랑). 올해 맥슨은 60년이 넘는 회사 역사상 최고의 수주 잔고를 가지고 있습니다.
시장 상황이 계속하여 좋지 않았음에도 불구하고 이 드라이브 전문 회사의 연간 수익은 그 이전의 어느 해보다 높습니다. 맥슨의 매출액이 13.2% 증가한 것은 산업 자동화 및 모빌리티 솔루션 분야에서 상당한 성장이 있었고, 코로나 펜데믹과 투쟁하며서 의료 기술에 대한 수요가 크게 증가했기 때문입니다. 맥슨은 시설 용량 확충에 약 4천5백9십만 스위스 프랑을 투자하였습니다. 현금 유동성도 7천7백4십만 스위스 프랑에 달하여 신기록을 세웠습니다. 유럽과 아시아에서는 매출액이 확실히 증가하였으나, 이에 반하여 미국과 스위스에서는 전년도에 비해 미지근한 성과를 보였습니다. 맥슨 그룹은 창립 주년을 기념하며 일자리를 다음과 같이 추가로 창출하였습니다. 직원수는 4.8퍼센트 증가하여 전 세계적으로 3059명에서 33206명이 되었습니다.
“2021년도에는 보수적으로 수립한 매출액 계획을 초과 달성하는 성과를 거두었습니다. 이미 2020년 말, 저희는 펜데믹에 기인한 연초의 어려운 분기를 지난 후 다시 성장하였습니다. 그 후 저희는 계속하여 수익을 거두고 있습니다.”고 맥슨 그룹의 주요 주주이자 이사회 의장인 칼-발터 브라운(Dr. Karl-Walter Braun) 의장은 말합니다. 전 세계적으로 제한과 물류 병목현상이 있었을 때 맥슨은 공급망을 그대로 유지하였습니다. 일부 핵심 부품은 상당히 비싼 가격으로 구매하여 비축하였습니다. 브라운 의장은 다음과 같이 덧붙입니다. “자동자 산업, 물류, 일반 산업계 및 의료기술 분야에서 상당한 보충 수요가 있음을 느낄 수 있었습니다. 저희가 거둔 성공의 결정적인 요소는 저희 제품에 사용되는 구성품(모터, 변속기, 전기 제어장치)이 전 세계적으로 부족해지기 전에 저희가 신속하게, 그리고 어느 정도는 과감하게 반응하여 저희 고객을 모실 수 있었다는 점입니다. 이는 저희 직원이 최고도로 노력했다는 것을 의미합니다.”
모든 제품군이 강한 대차대조표를 보여주고 있습니다
이 회사는 계속하여 혁신력을 보입니다. 맥슨은 연구개발 부문에서 전 세계적으로 4천6백9십만 스위스 프랑(전년도 3천5백만 스위스 프랑)을 투자하였습니다. 연구개발 분야에서의 새로운 프로젝트 및 투자로 인해 판매고가 성장하는 시장인 모빌리티 솔루션 분야에서는 25퍼센트, 그리고 산업 자동화 분야에서는 15퍼센트 증가하였습니다. 이러한 성공적인 사업 부문인 모빌리티 솔루션과 산업 자동화, 그리고 까다로운 분야인 의료기술 및 우주항공 부문을 맥슨은 계속하여 확장할 것입니다. “저희는 수많은 신형 드라이브 시스템과 모터를 출시하고 있습니다. 저희가 세운 목표 중 하나는 혁신 제품을 이전보다 더 빨리 시장에 보내는 것입니다.”고 맥슨 그룹의 CEO인 오이겐 엘미거9Eugen Elmiger) 최고 경영자는 말합니다.
드라이브의 선택
메카트로닉스 및 시스템 공급회사로 알려진 옵발덴의 이 기술 회사는 그 외에도 BLDC 모터, 변속기, 제어장치 및 센서 시스템으로 이루어진 드라이브 시스템을 공급하는 바, 이 시스템은 예를 들어 외골격의 제어와 극도로 정밀한 동역학을 요구하는 드론이나 보행 로봇의 구동에 사용됩니다.
또한 화성에서 사용되고 있는 NASA의 로보 퍼서비어런스(Perseverance)와 그 헬리콥터인 인저뉴어티(Ingenuity)와 같은 복합 로봇 시스템에서도 화성에서 사용할 수 있도록 특별히 조정한 맥슨의 전동 모터가 그 진가를 입증하고 있습니다.
그 사이 자전거 운전자도 이 드라이브를 선택하게 되었습니다. 이 회사는 2021년 수년간의 개발 끝에 미드 모터, 내장형 배터리 및 제어장치로 구성된 경량 E-Bike 시스템인 BIKEDRIVE AIR를 출시하였습니다. 그 동안 스위스와 이탈리아의 자전거 제조사는 이 시스템을 자신의 비교적 가볍고 완전한 자전거 형태의 E-바이크와 E-레이싱 바이크에 장착하였습니다.
제품 및 서비스에서 드라이브 기술의 디지털화에 대한 리더
많은 산업 분야의 회사들처럼 맥슨도 자신의 활동을 점점 더 디지털화하고 있습니다. 이 드라이브 전문 회사는 2022년도에 큰 걸음을 더 내딛으며, 새로운 온라인 서비스를 통해 매출액을 높이려고 계획하였습니다. “우선 판매 및 마케팅 활동을 더욱 더 디지털 방식으로 진행하고 전자 상거래와 CtO(Configure to Order) 플랫폼을 계속 확장하여 아주 초기부터 제품 개발에 영향을 끼칠 수 있는 도구를 판매자와 고객에서 주려고 합니다. 저희는 향후 새로운 형태의 드라이브에 대한 복잡한 아이디어를 저희 스스로가 현실로 구현하는 새로운 형태의 디지털 플랫폼을 고객에게 제공할 것입니다. 맥슨 그룹의 CEO인 오이겐 엘미거 최고 경영자에 따르면, 교육과 상담 및 기술 서비스는 점점 더 중요해지고 있습니다.
만족스러운 전망
맥슨은 올해의 성과에 상당히 만족하고 있습니다. “저희 회사의 장부는 예년과는 달리 완전히 찼습니다.”고 칼-발터 브라운(Karl-Walter Braun) 의장은 말합니다. “공급망에서의 어려움은 전 세계적으로 계속되고 있습니다만 저희는 그에 대한 준비가 잘 되어 있습니다.” 맥슨은 몇몇 위험 요소가 있기는 하지만 2022년도에도 또 다시 판매고 증가가 있을 것으로 기대하고 있습니다. “저희는 이러한 전개 상황을 면밀히 관찰하고 있으며, 필요하면 즉시 반응할 것입니다.”고 브라운 의장은 말합니다.
2022년 6월 23일, 오전 10시부터 12시 사이에 있을 더 자세한 사항에 관한 인터뷰에서 맥슨 그룹의 CEO인 오이겐 엘미거 최고 경영자를 만나실 수 있습니다. 문의 사항은 맥슨의 미디어 담당 부서로 연락해 주시기 바랍니다.