Media Release 2020. 11. 19.
100제곱미터에서 시현되는 하이테크

maxon의 신제품에 대해 독일의 뉘른베르크(Nürnberg)에 있는 드라이브 기술 전문가들은 기뻐할 만도 합니다.
맥슨 모터는 SPS IPC Drives 박람회에서 흥미로운 신제품을 발표합니다. 스위스 드라이브 전문가들에 의해 선별된 제품 범위에는 특히 최고 수준의 세 가지 BLDC 모터가 추가됩니다.
maxon은 완전히 새로운 파워팩을 출시합니다. EC-i 52 XL 하이 토크는 표준 버전 대비 50% 높은 회전력을 갖춥니다. 이로 인해 브러시리스 모터는 오토메이션 분야에 가장 이상적으로 적용됩니다.
전자장치로 된 EC-i 30은 펌프 및 배기장치 드라이브와 같은 효율성과 신뢰성이 중요시 되는 분야에 안성맞춤입니다. 이런 모터의 간단한 작동은 모션 제어를 피하면서도 브러시리스 모터를 선호하는 고객들에 의해 높게 평가됩니다.
ECX Speed 6와 함께 ECX 시리즈 또한 크게 성장했습니다. 직경 6밀리미터의 BLDC 모터는 무엇보다도 메디컬 테크놀로지 분야에서 사용됩니다. 코어리스 권선 방식에 의해 회전수는 분당 10만 번까지 이릅니다. 마찬가지로 신형인 ENX 16 EASY XT가 출시됩니다. 적은 비용의 시각적 엔코더는 속도와 위치 제어에 알맞고, 또한 컴팩트하고 견고하게 구성되었습니다.
유명 인사 로보이
maxon의 박람회장 부스에 유명한 로보이(Roboy)가 등장합니다. 맥슨 모터에 의해 작동되는 이 휴머노이드 로봇은 인간의 해부학적 구조를 토대로 움직입니다. 힘줄과 같은 드라이브 기술에 의해 작동되는 로보이는 인간과 같이 움직이고 주위 환경에 반응합니다.
SPS IPC Drives에 오시는 분들은 maxon의 부스에서 고성능의 구성품들이 어떻게 시스템에 적용되는지 경험하시게 됩니다. 작년에 비해 108제곱미터로 더욱 확장된 부스에서는 기발한 시스템 솔루션이 시현됩니다. 국제적으로 전기 자동화 분야에서 선도적인 역할을 하는 이와 같은 박람회의 취지에도 매우 걸맞습니다.
maxon의 온라인샵에서 완전한 드라이브 시스템을 조합하고 설정할 수 있다는 것을 알고 계시나요? maxon의 전문가들은 박람회장 부스에서 라이브로 이 온라인 툴의 조작이 얼마나 간단하고 편리한지 방문자들에게 시현해 드립니다.
11월 27일부터 29일까지 뉘른베르크에서 열리는 SPS IPC Drives에서 뵙기를 바랍니다. maxon 부스는 1홀 100번에 위치합니다.