Media Release 2021. 06. 28.

맥슨, 눈에 띄지 않는 경량 E-Bike 시스템 출시

bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
눈에 보이지 않게 내장됩: 맥슨의 E-Bike 시스템은 눈에 거의 보이지 않습니다.

맥슨의 드라이브는 NASA의 헬리콥터에 장착되어 화성에서 비행하고 있으며, 이제는 자전거 라이더가 라이딩할 차례입니다. 맥슨은 다녀간의 개발 끝에 미드 모터, 통합 배터리 및 컨트롤러로 구성되는 가볍고 눈에 보이지 않는 E-Bike 시스템인 BIKEDRIVE Air를 선보입니다. 이 시스템을 사용하여 가장 가벼운 경주용 자전거나, 그래블 및 시티 바이크 또는 MTB를 제작할 수 있습니다. 이 시스템이 장착된 고객용 첫 자전거가 올해 시장에 출시됩니다.   

bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Bikedrive-Air_Totale_ohne Range extender
bikedrive_gotthard0062
bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Bikedrive-Air_Totale_ohne Range extender

눈에 보이지 않게 내장됩: 맥슨의 E-Bike 시스템은 눈에 거의 보이지 않습니다.

1/3

E-Bike는 도시와 시골, 그리고 산을 정복할 것입니다. 기존의 많은 시스템은 강력한 힘을 제공하지만 무겁고 다루기 어려웠습니다. 드라이브 전문업체인 맥슨은 이러한 단점을 개선하려고 하여 눈에 띄지 않는 E-Bike 시스템을 BIKEDRIVE Air로 선보입니다. 이 시스템은  배터리를 포함한 무게가 3.5kg에 불과하고 자전거 제조업체에서 멋진 프레임 내부에 통합시킬 수 있습니다. 이 시스템이 갖는 소형 구조로 인해 경주, 그래블, 시티, 어린이 또는 산악 자전거용의 다양한 프레임 구조를 구현할 수 있습니다. 11kg 미만의 E-경주용 자전거와 16kg 미만의 E-MTB 트레일 풀리를 실현할 수 있습니다.


전기 모터, 기어 및 전자 장치를 개발하고 생산해 온 60년의 경험이 BIKEDRIVE Air 시스템 속에 녹아 있습니다. 핵심은 E-Bike의 중앙 배치 모터로서 30Nm의 토크를 전달하고 라이더에게 민첩하고 자연스런 승차감을 느낄 수 있게 해줍니다. 그 뒤에는 고유한 프리휠 기술이 숨어 있습니다. 필요한 경우에만 지원합니다 - 순풍의 느낌처럼. 


주행 거리는 추가 배터리를 이용하여 두 배로 늘릴 수 있습니다


이러한 E-Bike 드라이브는 눈으로 거의 보이지 않습니다. 다만 탑 튜브에 눈에 띄지 않게 통합된 컨트롤러를 통해 자전거에 더 큰 파워가 내재되어 있음을 추측할 수 있습니다. 250Wh의 부속 배터리 역시 다운 튜브 안에 멋지게 내장되어 있습니다. 원하는 경우, 추가 배터리로 주행 거리를 두 배로 늘릴 수 있습니다.   


라이더는 E-Bike의 지원 단계를 개별적으로 조정하고 중요한 모든 데이터를 언제든지 확인할 수 있습니다. 맥슨은 여기에 적합한 맥슨 Connect App을 개발했습니다. ANT+ 또는 블루투스(BLE) 덕분에 다른 장치와도 간단하게 연결할 수 있습니다; Garmin, Sigma, o-synce 등. 또한 사용자 친화적인 딜러용 서비스 앱도 있습니다.


맥슨은 올 여름부터 전 세계의 자전거 제조업체에 BIKEDRIVE Air 시스템과 함께 상담 서비스를 제공할 예정입니다. 첫 번째 협력사가 이미 이 드라이브를 새로운 자전거 제품군에 통합하고 있으며 올해 안으로 시장에 진출할 예정입니다. 


추가 정보 및 연락처: www.maxonbikedrive.com