Media Release 2021. 12. 13.

맥슨, 퇴무스의 크로스컨트리 팀에 합류

Thoemus_maxon_Swiss_Bike_Team_Media1
올림픽 은메달리스트인 마티아스 플뤽커는 2022년도 Thömus maxon 크로스컨트리 경주 팀의 일원입니다.

스위스의 자전거 제조사 퇴무스와 모터 전문 회사 맥슨은 크로스컨트리 사이클 스포츠 분야에서 파트너십을 체결하였습니다. 이러한 협력의 일환으로서 맥슨은 자사의 전기 자전거 플랫폼을 제공하고, 퇴무스는 이를 기반으로 하여 월드컵 훈련용 전기 산악 자전거를 개발하려고 합니다. 이러한 자전거는 향후 시장에도 출시되어야 합니다.

Thoemus_maxon_Swiss_Bike_Team_Media1
Thömus_maxon_logo_rgb
Thoemus_maxon_Swiss_Bike_Team_Media1
Thömus_maxon_logo_rgb

올림픽 은메달리스트인 마티아스 플뤽커는 2022년도 Thömus maxon 크로스컨트리 경주 팀의 일원입니다.

1/2

“당사는 이 스위스 회사의 기술을 이 파트너십의 핵심으로 삼으며, 이때 양측에서 월드컵 우승자와 개발팀의 복합기능적 협력을 장려할 것입니다”라고 맥슨 그룹의 CEO인 오이겐 엘미거 씨는 말합니다. “이렇게 함으로써 당사는 전기 자전거의 모터를 최적화하고 모든 고객이 그 노하우에 접근하도록 할 수 있습니다”.

제품 개발 분야에서의 이러한 잠재력을 Thömus AG의 설립자이자 소유자인 토마스 빙겔리 씨도 다음과 같이 강조합니다: “팀과의 협력 및 맥슨과의 새로운 기술 파트너십은 혁신 과정에서 당사에게 강력한 지원입니다”. 그러므로 “Thömus maxon” 팀의 야심을 스포츠 관련 목표 외에도 “월드컵 훈련을 위한, 최고의 초경량 XC-E-Mountainbike”를 제작하는 것이라고 요약할 수 있습니다. 이는 경주를 위한 최적의 기본 조건인 바, “왜냐하면 저희 선수들이 트랙에서 더 많이 훈련할 수 있으며 이와 동시에 자신의 최적의 맥박과 능력 범위를 초과하지 않기 때문입니다”라고 빙겔리 씨는 말합니다.

이 신형 전기 산악 자전거에는 가벼운 맥슨 BIKEDRIVE AIR E-Bike 시스템이 장착되어 있습니다. 이 시스템은 그 무게가 배터리를 포함하여 3.5킬로그램에 불과하며, 자전거의 프레임 안에 거의 보이지 않게 내장될 수 있습니다. 크로스컨트리 경주 팀과의 파트너십은 가볍고 효율적인 전기 자전거 모터 분야에서 시장의 선도자가 되려는 맥슨의 욕구를 잘 드러내고 있습니다.

마티아스 플뤽커가 합류한, 2022년도를 대비한 강력한 팀

“Thömus maxon” 팀을 이끄는 선수는 2021년 월드컵 종합 우승자이자 올릭픽 은메달리스트인 마티아스 플뤽커입니다. 그를 선두로 하여 알렉산드라 켈러, 카트린 슈티르네만, 비탈 알빈 및 루케 비드만이 합류하였습니다.

“XC-E-Mountainbike와 가벼운 맥슨 모터를 사용할 때 드러난 새로운 가능성은 훈련의 필수적인 요소가 되고 있으며, 당사가 경기에 더 잘 준비할 수 있게 합니다”라고 팀 매니저인 랄프 내프 씨는 말합니다. “당사는 수년 전부터 맥슨과 협력하고 있으며 BIKEDRIVE AIR를 개발할 때 기여할 수 있었습니다. 저는 이 경량 모터가 스포츠에 열광하는 자전거 운전자에게 특히 적합하다고 확신하며 이러한 협력을 무척 기쁘게 생각합니다”.