Media Release 2020. 01. 27.

maxon, 태양을 향해 날다

Almatech ATM
댐핑 네트 브러시드 DC 모터로 동작하는 알루미늄제 네트

태양 탐사선 솔로(SolO)가 2월 발사되어 과학자들에게 태양에 대한 새로운 정보를 제공할 것입니다. 이 우주 탐사용 로켓을 제작할 때 스위스의 연구 기관과 산업계가 중요한 역할을 하였습니다. 스위스의 옵발덴(Obwalden) 주에서 제조된 드라이브도 또한 큰 기여를 했습니다.

Almatech ATM
RE13_V1
Almatech ATM
RE13_V1

댐핑 네트 브러시드 DC 모터로 동작하는 알루미늄제 네트

1/2

유럽 우주기구(European Space Agency, ESA)는 태양 가까이로 접근합니다. 이를 위해 이 기구는 다음 달 계측기 열 대를 장착한 우주 탐색기 솔로를 발사합니다. 과학자들은 몇 년간에 걸친 이 미션에서 예를 들어, 태양 폭발의 원인이 되는 복합적인 역학과 태양풍 등에 대해 새로운 인식을 하게 되기를 기대합니다. 태양 탐사선 솔로는 이를 위해 태양에서 가장 가까운 거리에 있는 혹성인 수성보다 더 가까운 거리까지, 즉 4천 5백만 킬로미터까지 태양에 접근하게 됩니다. 따라서 태양을 향하는 면의 온도는 섭씨 500도 이상으로 상당히 뜨겁습니다. 이런 이유로 인해 열막이판이 탐사선에 탑재된 소중한 계측기를 보호하며 측정하는 동안에만 플랩을 통해 태양을 관측하게 합니다.


이는 태양 폭발을 보다 더 정밀하게 조사하고 또 대규모 폭발을 예측하게 할 수도 있는 X선 망원경(STIX)에도 해당됩니다. 이 망원경은 서북스위스응용과학대학교(FHNW)가 예컨대 알마텍(Almatech)과 같은 스위스의 여러 협력 회사와 공동으로 개발한 장비입니다. maxon의 스위스제 드라이브도 이 X선 망원경에 사용되었습니다. 13mm 직경의 특수 개조된 DC 모터 2개가 알루미늄제 댐핑 네트를 움직이면, STIX에 장착된 30대의 탐색기 앞으로 미끄러지듯 이동합니다. 이 마이크로 드라이브는 평행하게 배치되어 있으며, 함께 또는 개별적으로 구동되므로 계획된 임무 수행 기간인 5년 동안 원활하고 안전한 작동이 보장됩니다. 이 드라이브는 ESA의 ExoMars 러버에 곧 투입될 마이크로 모터를 기반으로 설계되었습니다. 드라이브를 선택할 때는 무엇보다도 가벼운 중량, 에너지 효율성 및 내진성이 중요한 기준이 됩니다.


태양 탐사선 솔로는 ESA의 기함 프로젝트 중 하나로서 이 프로젝트에는 10억 스위스프랑 이상이 투입되었습니다. 2월 초로 계획된 발사 이후 이 탐색은 거의 2년 정도 항해한 후에야 측정을 개시할 수 있습니다. 이 미션은 2015년 종료될 것으로 예상됩니다.

 

태양에서 화성까지


태양 탐사선 솔로의 발사가 임박하였음에도, 2020년에 시작될 대규모의 다음 번 화성 프로젝트 두 개가 현재 준비 중에 있습니다. NASA의 Mars2020 로버 및 ESA의 ExoMars 로버. 이 두 미션은 화성에 대한 새로운 정보들, 예를 들어 생명체가 화성에 존재하고 있었는가라는 질문에 대한 대답을 제공할 것입니다. 또한 Mars2020에 장착된 소형 헬리콥터는 화성의 대기가 무척 희박함에도 불구하고 이 혹성에서 비행할 수 있다는 것을 증명할 것입니다.


maxon의 드라이브는 이 두 프로젝트에서 임무 수행에 중요한 휠 드라이브나 지면에서 채취한 시료의 취급 또는 화성 헬리콥터의 제어와 같은 과제를 충족시킵니다.