Media Release 2020. 11. 16.

맥슨이 고도로 역동적인 위치제어 작업에 이상적인 다축 컨트롤러를 소개하다

MiniMACS
MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1(IF1: EtherCAT 슬레이브 옵션 카드 장착)

드라이브 전문회사 맥슨은 새로운 세대의 동작 컨트롤러 MiniMACS6-AMP-4/50/10을 출시하였습니다. 이 제어 장치는 PLC 솔루션이 너무 비싸거나 또는 고객이 요구하는 사항의 수준이 너무 높을 때 사용됩니다.

MiniMACS
virtual booth
MiniMACS
virtual booth

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1(IF1: EtherCAT 슬레이브 옵션 카드 장착)

1/2

맥슨은 최대 여섯 개의 DC 모터나 또는 최대 네 개의 BLDC 모터를 고도로 역동적이며 정밀하게 제어할 수 있는 MiniMACS6-AMP-4/50/10을 출시하였습니다(최고 540W의 연속 출력 및 최대 1.6kW의 피크 출력). 이 컨트롤러는 자율적인 로봇이나 셔틀 시스템을 개발하는 시스템 설계자에게 경제적이고 컴팩트한 솔루션입니다. 이 장치는 PLC 솔루션이 너무 비싸거나 또는 고객이 요구하는 사항을 충족시키지 못할 때 사용됩니다. 

새 다축 솔루션의 경제적인 장점은 포괄적인 자동화 소프트웨어 ApossIDE와 라이선스를 획득한 Motion Control-Library(C언어)를 사용하여 프로그래밍할 수 있다는 것입니다. 버스-인터페이스가 통합되었기 때문에 상위 제어장치와 효과적으로 데이터를 교환할 수 있습니다. 하지만 PLC나 PC 없이도 프로세스 과정 전체의 실행이 가능합니다. 2021년 초부터 MiniMACS6-AMP-4/50/10이 제공됩니다.

이제부터 맥스의 전시회를 가상 현실로도 체험 가능

올해는 Covid-19 펜데믹으로 인해 전시회를 실질적으로 모두 취소해야 했습니다. 따라서 드라이브 전문회사 맥슨은 모든 고객과 흥미를 가진 모든 사람들이 방문하여 경험할 수 있는 디지털 전시회를 준비했습니다. 방문자들은 맥슨의 가상 부스를 방문하여 신제품을 만나보실 수 있습니다. MiniMACS6 마스터 컨트롤러 외에 로봇 시스템에 투입되는 강력한 토크의 BLDC 모터와 플랫 모터가 전시되어 있습니다. 또한 화성 탐사선도 만나게 됩니다. virtualbooth.maxongroup.com

더 흥미로운 것을 찾은 사람은 맥슨이 올해 시장에 내놓은 새로운 신제품을 모두 소개하는 비디오에서 더 많은 재미를 느낄 것입니다. 링크

즐겁게 보시기 바랍니다!