Media Release 2019. 11. 26.

전기 드라이브가 여객기를 접수하다

driven_0218_E_Cover
새 driven 커버 ©maxon motor ag

지금 주문 가능: driven 최신호

여객기에서 소형의 전동기가 이전에는 대개 기계식 또는 유압식으로 수행했던 많은 임무을 인계받고 있습니다. 이러한 추세는 점점 증가하고 있습니다. 환영합니다!

driven_0218_E_Cover

새 driven 커버 ©maxon motor ag

항공기를 타고 A에서 B로 여행하는 것이 점점 더 보편화되고 있습니다. 항공권의 가격은 사상 최저가 수준이지만 이전의 유압 시스템을 점점 대신하고 있는 전기 드라이브 시스템으로 인해 항공기는 더 효율적으로 되었습니다. 최신 장거리용 항공기에는 요즘 수백 개의 드라이브 시스템이 사용됩니다. driven 매거진의 최신호에서 어디에 드라이브가 탑재되는지 보여 드립니다.

편집부원들은 또한 미래의 교통 수단에 대해 곰곰히 생각해 보았습니다. 항공우주 산업에서 다섯 가지의 흥미로운 동향이 생각할 거리를 제공합니다. 이 외에도 독자들은 고정밀 인슐린 펌프의 중요한 특성에 대해 배우게 됩니다. 브러시리스 DC 모터의 센서리스 제어기에 대해 더 자세히 알고자 하는 사람들을 위해 기술 보고서가 수록되어 있습니다. 이번 최신호에는 기쁜 소식이 또 하나 있습니다. 발행한지 6년만에 driven의 레이아웃이 새롭고 신선하게 변경되었습니다.

무료로 주문하세요

맥슨 모터의 매거진 driven은 연 2회 3가지 언어로 발행되며 흥미로운 소식과 함께 인터뷰 내용 및 드라이브 기술에 대한 소식을 담고 있습니다. 최신호는 온라인을 이용하거나 무료로 주문하실 수 있습니다.  magazine.maxonmotor.com