Media Release 2021. 11. 03.

«driven» 4족 보행로봇을 방문하다

driven Cover_EN
최근 출간된 driven 표지 © maxon 2021

어디든지 그가 나타나면 언제나 사람들의 주목을 받습니다. 빨간색의 보행로봇 ANYmal은 감정을 불러 일으킵니다. 그 때문에 맥슨 매거진 driven의 표지모델로 선정되었습니다. 이 검사 로봇은 전 세계적으로 증가하는 로봇의 수요에 대한 전형적인 사례입니다. 

driven Cover_EN

최근 출간된 driven 표지 © maxon 2021

이 보행로봇은 기어오르고, 기어다니고, 걷거나 또는 날 수도 있습니다. 검사로봇은 그동안 하수도, 풍력 터빈 또는 해저 등 여러 곳에서 볼 수 있었습니다. 따라서 앞으로 몇 년간 로봇의 수가 빠르게 급증할 것을 예상할 수 있습니다. 결국 이러한 로봇들이 사람들에게 너무 단조롭거나 위험한 작업들을 대신할 것입니다. 가장 유명한 예 중 하나가 바로 스위스 취리히에 소재한 스타트업 회사 애니보틱스(ANYbotics)가 개발한 빨간색의 보행로봇 ANYmal입니다. driven 매거진의 편집진이 현장을 방문해 엔지니어들이 그들의 «Baby»에게 어떻게 보행법을 가르쳤는지 들어보았습니다. 

사실 다리보다 바퀴에 더 관심 있는 독자들은 이 새로운 E-바이크 시스템인 BIKEDRIVE AIR에 대한 흥미진진한 기사를 접합니다. 이 시스템으로 산악용 또는 도로용의 초경량 스포츠 E-Bike를 설계하고 생산할 수 있습니다. 또한 이 바이크는 민첩하고 자연스러운 승차감을 제공하므로 강력하지만 점점 더 무거워지는 기존 E-바이크의 좋은 대안이 될 수 있습니다. 

어떤 BLDC 모터가 사용되나?

driven 최신 발행본에 수록된 전문 기사에는 엔지니어들에게 매우 유용한 맥슨의 다양한 브러시리스 DC 모터와 그의 특성에 대한 탁월한 개요가 들어 있습니다. 그래픽을 사용하여 일목요연하게 정리했습니다. 그리고 마지막으로 독자들을 영국의 드라이브 모터 전문가 Parvalux로 초대합니다. 이 전통적인 회사는 2018년부터 맥슨 그룹에 속하게 된 자회사입니다. 그 이후 어떤 변화가 있었을까요? 그리고 향후 어떤 시너지 효과를 경험할 수 있을까요?

맥슨의 driven 매거진에는 드라이브 기술에 대한 흥미진진한 정보와 인터뷰 그리고 새로운 소식들이 수록되어 있으며, 3개 국어로 발행됩니다. 최신호는 온라인에서 보실 수 있고, 인쇄본은 무료로 주문하실 수 있습니다. magazine.maxongroup.com