Media Release 2019. 05. 01.

사이배슬론(CYBATHLON)과 맥슨의 두 번째 만남

maxon_cybathlon_0068

2020년, 스위스의 취리히(Zurich)에서 열리는 대규모 대회

2020년 5월 2일부터 3일까지 제 2회 사이배슬론 경기가 개최됩니다. 신체적 장애를 가진 선수들은 최첨단 기술 시스템이 지원하는 흥미진진한 경기에서 승부를 겨루게 됩니다. 참가 선수들과 엔지니어들은 모든 종목에서 새로운 도전 과제를 수행하게 되며 맥슨은 이번 사이배슬론 대회를 공동 주관합니다.

maxon_cybathlon_0068

일상 생활에서의 장애를 극복하고 기술 발전을 촉진시키기 위해 개최된 사이배슬론은 2016년 취리히에서 열린 첫 번째 경기에서 전석 매진된 경기장, 열의에 가득찬 팀원들 그리고 전 세계의 언론 매체들 등 기대 이상의 성과를 이루었습니다. 스위스 취리히연방공과대학교(ETH Zürich)가 주최하는 사이배슬론이 첫 번째 대회에 이어 제 2회 경기에서도 더 큰 성과가 있기를 기대해 봅니다.

바로 내년 CYBATHLON 2020이 취리히의 Swiss Arena에서 다음의 6개 종목과 함께 개최됩니다. 뇌파를 이용한 가상 레이스, 신체 전기 자극을 이용한 자전거 경주(FES), 의수를 사용한 정교한 미션 코스, 의족을 사용한 장애물 코스, 로봇 엑소스켈레톤을 이용한 코스, 전동 휠체어를 이용한 코스입니다. 대회가 이틀 동안 진행되어 더 많은 팀들이 참여할 수 있으며, 각 종목마다 새로운 도전이 기다리고 있습니다. 예를 들어, 휠체어 코스에서는 로봇 의수를 사용하여 문을 열어야 합니다.

맥슨이 참여 팀을 지원합니다.

드라이브 전문가 맥슨은 이미 2016년에 파트너이자 후원업체로 CYBATHLON 을 지원했습니다. 무엇보다 당시 맥슨의 수습생들은 높이 조절이 가능한 시상대를 제작하기도 했습니다. 제 2회 대회에서 맥슨은 공동 주최사로 처음부터 함께 대회를 준비합니다. 맥슨 그룹의 CEO인 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)는 "우리는 우수하고 호기심이 많은 엔지니어들이 세상을 더 좋은 곳으로 만들 수 있다는 것을 믿어 의심치 않습니다. 이것이 바로 맥슨이 CYBATHLON을 처음부터 지원한 이유입니다."라고 설명합니다. 맥슨은 참여한 여러 팀들을 지원하고 있으며, 자체적인 Young Engineers Program을 통해 드라이브를 할인된 가격으로 제공하고 노하우를 전달합니다. 더 자세한 정보는 이 곳에서 확인하세요.  https://drive.tech

지금 티켓 구매 가능

6개 종목 참가 팀의 2/3는 대학부 팀들이며 1년 후, 대회를 성공적으로 마치기 위해 개발과 시험에 몰두하고 있습니다. 2020년 5월 2일과 3일에 개최되는 이 흥미진진한 대회를 함께 체험하고 싶은 분들은 지금 티켓을 구입하실 수 있습니다. 더 자세한 정보는 이 곳에서 확인하세요.  www.cybathlon.com