Media Release 2026. 06. 29.
맥손, 신임 이사회 의장 선임 및 안정적인 사업 연도 기록

maxon 그룹의 소유주인 브라운 가문이 세대 교체를 단행했습니다. 칼-발터 브라운 박사는 이사회에 남아 있지만 의장직은 물러납니다. 대신 그의 딸인 비앙카 브라운 박사가 새로운 의장으로 취임합니다.
맥손에서 근무하는 직원들은 대개 수년 동안 회사에 충실하게 근무합니다. 스위스 내 맥손 계열사의 평균 근속 연수는 9년을 약간 넘는 수준입니다. 맥손 그룹의 최대 주주인 칼-발터 브라운 박사도 이러한 평균 근속 연수에 기여하고 있습니다. 그는 1977년에 공식적으로 회사에 입사했으며, 2026년에는 입사 49주년을 맞이하게 됩니다. 또한 작년에는 80세 생일을 맞이하기도 했습니다.
이제 그에게 회사 내 세대 교체를 추진할 시기가 왔습니다. 2026년 6월을 기해 그는 이사회 의장직을 딸인 비앙카 브라운 박사에게 넘기지만, 이사회 구성원으로서의 지위는 유지할 예정입니다. 칼-발터 브라운 박사는 “성공적인 세대 교체는 결코 당연한 일이 아닙니다. 비앙카가 이제 그 자리를 이어받게 되어 매우 기쁩니다. 그녀는 이를 위해 필요한 역량을 갖추고 있으며, 수년 동안 다양한 관점에서 회사를 잘 알고 있습니다.”
비앙카 브라운은 학업 전과 재학 중에도 이미 맥손(maxon)의 생산 부서에서 업무를 도왔습니다. 2007년부터 이사회 구성원으로 활동해 왔으며, 2012년부터는 그룹 감사 및 컨설팅(Group Audit and Consulting) 책임자로서 운영 업무를 맡아 왔습니다.
1978년생인 비앙카 브라운은 오브발덴과 추크에서 학창 시절을 보냈습니다. 그녀는 생갈렌 대학교에서 기술 경영학을 전공했으며, 가족 경영 기업을 주제로 박사 학위를 취득했습니다. 비앙카 브라운 박사: “가족 경영 기업은 성공 모델이며, 맥손이 그 최고의 사례입니다. 우리는 장기적인 안목으로 생각하기 때문입니다. 이는 회사를 신중하게 발전시키고 경영진과 함께 오늘날의 규모로 이끌어낸 제 아버지의 신조이기도 했습니다. 저는 이 방향을 계속 이어가면서 동시에 새로운 방향을 제시하고자 합니다.”
maxon 그룹의 이사회에 또 한 번의 변화가 있습니다: Kurt Kwapil은 14년 만에 이사회를 떠납니다. 이사회는 그의 헌신에 감사를 표하며 앞날에 모든 행운이 함께하기를 기원합니다.
맥손 그룹, 2025년 매출 안정적 유지
재무적으로 맥손 그룹은 안정적인 회계연도를 보냈습니다. 연간 매출은 5억 9,520만 스위스 프랑으로, 전년 대비 0.1% 소폭 증가했습니다(전년: 5억 9,470만 스위스 프랑). 지난 회계연도의 영업 현금 흐름은 75.5 Mio. CHF를 기록했습니다(전년 73.9 Mio. CHF).
이러한 실적은 특히 스위스 프랑의 강세에 큰 영향을 받았습니다. 2025년 환율 변동으로 인한 매출 감소액은 20.2 Mio. CHF에 달했습니다. 지난 3년간 환율 손실 총액은 68.2 Mio. CHF였습니다. 맥손 그룹은 스위스 프랑의 강세 압력이 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
직원들은 유연하게 대처해야 했다
또한 지정학적 상황도 연간 실적에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, maxon은 작년에 중국산 희토류 자석의 공급 안정성에 대해 우려를 표했습니다. 중국이 해당 자석에 대해 일시적인 수출 통제를 시행함에 따라 공급 상황이 매우 불규칙해졌고, 이로 인해 생산 가동률이 등락을 거듭했습니다. 현재는 상황이 다시 안정되었습니다. 또한 맥손은 일시적으로 미국의 관세 조치로 인해 영향을 받기도 했습니다. 관세 적용 대상에서 제외된 의료 분야 고객의 비중이 높았기 때문에, 맥손은 다른 스위스 산업 기업들보다 상대적으로 적은 영향을 받았습니다.
판매 지역별로 보면, 몇 가지 예외를 제외하고 매출은 유지되거나 개선되었습니다. 미주 지역의 매출은 작년과 비슷한 수준인 181.7 백만 CHF(전년: 181.8)를 기록했으며, 유럽에서는 283.8. CHF(전년: 294.0)로 감소한 반면, 아시아 및 오세아니아 지역에서는 매출이 128.9 Mio. CHF(전년: 118.4 Mio.)로 증가했습니다.
maxon은 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 2024년 대비 연구 개발비는 52.4 Mio. CHF(전년: 47.8 Mio. CHF)로 소폭 증가했으며, 이는 매출의 8.8%에 해당합니다.
2025년 maxon 그룹은 총 4.6백만 개의 제품을 출하했습니다(전년: 4.9백만 개, -6.2%). 정규직 직원 수는 2,985명(전년: 2,947.2명, +1.3%)으로 소폭 증가했으며, 2025년 말 기준 전 세계적으로 총 3,197명이 맥손에서 근무하고 있습니다.
맥손 그룹의 CEO인 유젠 엘미거(Eugen Elmiger)는 달성한 실적에 만족감을 표했다. “물론 성장을 더 원했지만, 2025년은 우리에게 어려운 한 해였기에 매출을 유지할 수 있어 기쁘다.” 미국의 관세 부과와 자석 공급 차질로 인해 맥손 직원들은 상당한 부담을 겪어야 했다. 엘미거 CEO는 “경영진부터 생산 라인에 이르기까지, 끊임없이 변화하는 상황에 신속하게 대응해야 했기 때문에 유연성이 요구되었다”고 말했다. 이번 일로 maxon 직원들이 필요할 때면 주저 없이 나서서 문제를 해결한다는 사실이 다시 한번 입증되었다. “이에 대해 깊이 감사드린다. 고객사에 제품을 공급하는 것이 우리에게는 언제나 최우선 과제이기 때문이다”라고 엘미거는 말했다.
대주주인 칼-발터 브라운(Karl-Walter Braun) 박사 역시 만족스러워했다. 여전히 맥손 그룹은 사실상 은행 부채가 없으며 충분한 유동성 준비금을 보유하고 있다. “하지만 맥손은 지금까지와 마찬가지로 신중한 계획을 세울 것이며, 변화하는 상황에 계속해서 유연하게 대응해야 할 것입니다.”
올해에 대해 맥손 그룹은 신중한 낙관론을 유지하고 있다. 올해 초부터 주문량이 눈에 띄게 증가했다. 특히 항공우주, 모빌리티, 의료 및 로봇 공학 사업 부문에서 수요 증가가 뚜렷하게 느껴진다. 통합 구동 장치, 지능형 모션 제어 솔루션 및 완전한 메카트로닉스 시스템을 통해 맥손은 부품 공급업체에서 시스템 파트너로 점차 발전하고 있다. 이에 따라 여러 분야에서 추가 생산 능력을 확충하고 있다.
추가 정보
문의 사항이 있으시면 maxon 뉴스룸으로 연락해 주십시오.
전화 문의는 +41 41 662 43 81로, 이메일 문의는 media@maxongroup.com으로 부탁드립니다.
이미지 자료
이 보도자료의 다운로드 버튼을 클릭하면 최신 이미지를 다운로드할 수 있습니다.
maxon 소개: 고품질 구동 장치 분야의 스위스 전문 기업
maxon은 정밀 전기 모터 및 구동 시스템 분야의 선도적인 공급업체로, 의료 기술, 산업 자동화, 항공우주, 모빌리티 및 로봇 공학 분야의 고객 요구에 맞춘 솔루션을 개발합니다. 1961년에 설립된 이 스위스 기업은 브라운(Braun) 가문이 소유하고 있으며, 사크셀른(오브발덴 주)에 본사를 두고 있습니다. maxon 그룹은 전 세계 11개 생산 기지에서 약 3,200명의 직원을 고용하고 있으며, 40여 개국에서 사업을 전개하고 있습니다.