Corporate Blog

Stay curious. Erfahrungen aus der Praxis.

Sie interessieren sich für die neues Entwicklungen im Bereich der Antriebstechnik? Im maxon Blog berichten unsere Expert*innen detailliert über ihre Arbeit, neue maxon Produkte und über Erfahrungen aus spannenden Kollaborationen. 

maxon

Der maxon-Hub für Drive Technology. Ob es um die Auswahl wichtiger Komponenten für Systemlösungen oder um branchenspezifische Engineering-Probleme geht. Finden Sie Antworten in unserem Blog.

  • IMG_7751

    Cybathlon 2024

    Vom Cybathlon in den Alltag: Das Team der Universität Osaka will die Rollstuhltechnologie vorwärts bringen

    The team from Osaka Electro-Communication University will participate in the competition in 2024 for the second time after 2020. The team leader is convinced that their wheelchair has an important advantage.
    Mehr erfahren
  • Template DriveTech 1500x1000 agv top3 des secteurs porteursmaxon Story

    Die Zukunft gehört den FTFs

    Der Markt der fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF) boomt. Laut einer Studie von Research and Markets wird der globale Markt für FTFs bis 2026 um 10,8 % anwachsen und damit einen Marktanteil von USD 3.64 Milliarden erreichen. Die Anwendungsgebiete sind vielfältig, aber wir zeigen Ihnen die Top 3 der stärksten Wachstumsmärkte für FTFs.
    Mehr erfahren
  • ColaborAction_Fotoshooting-7Vielseitige Steuerungsmodule

    So klappt die flexible Kommunikation mit mechatronischen Systemen

    maxon entwickelt und produziert Mehrachs-Steuerungsmodule für die präzise Positionierung und Synchronisation von Antrieben. Diese können rasch in bestehende Systeme integriert werden. Darüber und über die weiteren Vorteile haben wir mit Fabian Vogel, Managing Director bei zub, gesprochen. 
    Mehr erfahren
  • Roboter_Experte_webmaxon Story

    «Die künstliche Intelligenz steckt noch immer in den Kinderschuhen»

    Felix Herger spricht über drei Thesen zu den Themen Rettungsroboter und künstliche Intelligenz.
    Mehr erfahren
  • Physcient_1maxon Story

    Automatischer Rippenspreizer: Sanfte Methode für die Chirurgie.

    Eine US-Hochtechnologiefirma hat einen automatischen Rippenspreizer entwickelt, der post-operative Schmerzen des Patienten reduziert und die Regeneration verbessert. Drehmomentstarke maxon-Motoren sorgen für einen ruckfreien Bewegungsablauf des Tools.
    Mehr erfahren
  • HPSC_sensorlessExpert blog

    Sensorlose Ansteuerung von bürstenlosen Motoren

    Viele Applikationen würden von einem bürstenlosen Motor ohne Sensoren profitieren. Tatsächlich gibt es hier verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung. Eine von maxon entwickelte Methode setzt nun neue Massstäbe bezüglich Präzision und Ausfallsicherheit.
    Mehr erfahren
  • maxon_website_engineers_searching_mechatronic_driveStory

    In 6 Schritten zu einem besseren Nutzererlebnis: Die neue maxon Website.

    Komplexität ist für maxon kein Fremdwort, sondern Tagesgeschäft. Und weil unser Anspruch an Qualität, Präzision und besten Service auch für unsere Website gilt, optimieren wir die Nutzerfreundlichkeit stetig. In dieser Story lesen Sie, wie wir bei der Entwicklung der neuen Website vorgegangen sind.
    Mehr erfahren
  • GettyImages-1449084299Expertise

    15 Gründe, warum Drohnenhersteller auf maxon setzen

    Allem voran gilt es in der Drohnenbranche, das perfekte Zusammenspiel von bürstenlosen DC-Motoren, ESC-Steuerungen (Electronic Speed Controller) und den passenden Propellern auf Systemebene zu meistern. Gleichermassen müssen die spezifischen Kundenbedürfnisse verstanden werden. Wir haben 15 Gründe zusammengetragen, warum Start-ups und globale Luftfahrtunternehmen auf die Produkte und das Know-how von maxon vertrauen. 
    Mehr erfahren
  • Ein Abenteuer mit grossem Ziel

    Von der gefrässigen Raupe zum genügsamen Schmetterling: Dieses starke Sinnbild für Nachhaltigkeit nutzt Louis Palmer mit seinem Projekt «Solar Butterfly», um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Seit rund einem Jahr ist das solarbetriebene Tiny House mit wechselnder Crew unterwegs und besucht zukunftsweisende Projekte. Was sind die ersten Erkenntnisse, und wo führt die Reise des Schmetterlings hin? 
    Mehr erfahren
GettyImages-1461120258

Mediencenter

Noch mehr Stories und Publikationen.

Im maxon Mediencenter stellen wir Ihnen weitere spannende Geschichten aus dem maxon Universum vor. Hier haben Sie Zugriff auf Publikationen wie Produktbroschüren und aktuelle sowie archievierte Ausgaben unseres Kundenmagazins. Viele Publikationen stehen Ihnen auch als Download zur Verfügung. 

Zu Medien & Publikationen