Medienmitteilungen

maxon newsroom.

Im Newsroom finden Sie aktuelle Information zur maxon Gruppe, die neuesten Storys zu unserer Antriebstechnik sowie Ihre Medienkontakte.  

maxon

Smarte Industrie, sichere Mobilität, die Zukunft der Medizin oder Erforschung des Weltraums. Hinter jeder Meldung stecken Neugier, Entwicklung und Innovation.

Medienmitteilungen

Was suchen Sie?

Hier finden Sie alle aktuellen Informationen über neue Produkte, Spannendes aus unseren Business Units und News aus dem weltweiten maxon Netz. 

  • Synapticon Headquarter Schonäich Stuttgart GermanyMedia Release

    maxon erwirbt strategische Minderheitsbeteiligung an Synapticon

    The Swiss maxon Group is expanding its expertise in the field of motion control through a strategic partnership with the German company Synapticon. The goal of the collaboration is the joint development of high-performance drive solutions with integrated functional safety, based on optimally combined components from both companies.
    Mehr erfahren
  • Eugen Elmiger (left) und Karl-Walter Braun (rechts)Media Release

    maxon erzielt mit 594.7 Mio. CHF Umsatz ein respektables Ergebnis in einem schwierigen Umfeld

    Zum zweiten Mal in Folge muss die maxon Gruppe einen Umsatzrückgang vermelden. Dank frühzeitig eingeleiteter Massnahmen zeigt sich das Unternehmen mit dem Umsatzergebnis von 594.7 Mio. CHF im Jahr 2024 dennoch zufrieden. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung gingen leicht zurück, bleiben jedoch prozentual nahezu stabil bei 8 Prozent.
    Mehr erfahren
  • MAXON_AIRS_KIFCAT_TIFF-27_2 KopieMedia Release

    BIKEDRIVE AIR S: Leicht. Integriert. Full Power.

    Mit dem BIKEDRIVE AIR S stellt die Schweizer Antriebstechnikspezialistin maxon auf der Eurobike 2025 die zweite Generation ihres kompakten Mittelmotors für E-Bikes vor. Das neue System liefert ein hohes Drehmoment von 90 Newtonmetern bei einem Motorengewicht von zwei Kilogramm. 
    Mehr erfahren
  • Product Range OverviewMedia Release

    maxon auf der Hannover Messe 2025: Präzise Antriebe, flexible Steuerungen und integrierte Robotiksysteme

    Von Robotik über industrielle Automation bis zur Medizintechnik – präzise Antriebslösungen sind es-senziell für leistungsfähige Systeme. maxon präsentiert auf der Hannover Messe 2025 vom 31. März bis 4. April neue Produkte, die Ingenieur:innen und Entwickler:innen zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.
    Mehr erfahren
  • Mayer_Juergen_2010_V_4Media Release

    In Erinnerung an Jürgen Mayer – Ein Patron mit Macher-Qualitäten

    Die Zahl mutet fast unglaublich an: Über 50 Jahre lang arbeitete Jürgen Mayer bei maxon und prägte das Unternehmen entscheidend. Denkwürdige Momente der Firmengeschichte fallen in seine Wirkenszeit. Unter seiner Ägide wuchs das Unternehmen markant. Am Dienstag, 11. März, ist er im Alter von 86 Jahren verstorben. Eine Würdigung. 
    Mehr erfahren
  • 6 maxon Product News Video stillMedia Release

    Das sind die maxon Produkt-Neuheiten

    Im Herbst 2024 hat maxon eine Reihe innovativer Neulancierungen und Weiterentwicklungen auf den Markt gebracht. Ob ein Antrieb mit nur 16 Millimetern Durchmesser, eine Steuerung, die sich selbst in den engsten Raumverhältnissen problemlos integrieren lässt, oder ein robuster und zuverlässiger Robotik-Aktuator – diese und viele weitere spannende Produkte präsentieren wir in unserem jährlichen Produktvideo.
    Mehr erfahren
  • 1 Hope Robot CREDIT Rob KnightMedia Release

    maxon zeigt an der SPS einen humanoiden Roboter und aktuelle Produkt-Highlights

    An der Fachmesse SPS 2024 in Nürnberg vom 12. bis 14. November präsentiert maxon den ersten kompletten Prototypen des humanoiden Roboters HOPE. Bewegt wird HOPE von maxon EC-i-Motoren und den hauseigenen Steuerungen. Rob Knight, der Entwickler des Roboters, wird während der ganzen Messe am maxon Stand präsent sein. Weiter zeigt maxon aktuelle Highlights aus dem Produkt-Programm, darunter auch das neue Wellgetriebe „Strain Wave“ als Messe-Premiere.
    Mehr erfahren
  • Abb 2 MIRA von Virtual Incision_4_3Media Release

    Compamed-Messe: maxon präsentiert das weltweit erste miniaturisierte und roboterassistierte Chirurgie-Gerät MIRA

    Der Schweizer Antriebsspezialist maxon wird auf der Compamed Messe vom 11. bis 14. November 2024 in Düsseldorf ein besonderes Highlight präsentieren: Zu sehen gibt es das MIRA Surgical System von Virtual Incision. MIRA ist das weltweit erste miniaturisierte und robotergestützte Chirurgie-Gerät. Es arbeitet mit den maxon-Antrieben ECX Speed 6 und 8 mm (sterilisierbar).
    Mehr erfahren
  • Escon 2 Product LineMedia Release

    Volle Kontrolle dank ESCON2: Vom einfachen Lüfter bis zum komplexen Logistikroboter

    In a world where precision and efficiency are paramount, maxon is setting the bar high. With the introduction of the ESCON2 servo controllers and the user-friendly Motion Studio software, a new versatile platform is created. Here, engineers now have the tools to implement their most innovative ideas – or enhance existing devices. 
    Mehr erfahren

Unternehmenskommunikation

Ihr Medienkontakt

Unsere Kommunikationsspezialist:innen sind für Presseanfragen gerne für Sie da. Für Anliegen zu Produkten, Karriere oder Geschäftsfelder stehen Ihnen weitere Kontakte gerne zur Verfügung. 

+41 (0) 41 662 43 81

 

Medien & Publikationen

Storys und Publikationen

Interviews, Reportagen, Anwendungsberichte: Unser Unternehmen ist voller Geschichten. Entdecken Sie spannende Storys aus dem maxon Universum. 

Zu Medien & Publikationen