Media Release 17.09.2026
Führungswechsel bei der maxon Gruppe: CEO Eugen Elmiger übergibt die operative Führung an Andreas Richter

An der operativen Spitze der maxon Gruppe kommt es zu Veränderungen: Nach 35 Jahren im Unternehmen, davon 15 Jahre als CEO, übergibt Eugen Elmiger die Position an Andreas Richter. Eugen Elmiger bleibt dem Unternehmen als Vizepräsident des Verwaltungsrates erhalten.
Nach 35 Jahren bei maxon, davon 15 Jahre als CEO, übergibt CEO Eugen Elmiger die operative Führung der maxon Gruppe im März 2027 an den bisherigen Chief Operating Officer (COO) und stellvertretenden CEO Andreas Richter. Eugen Elmiger bleibt dem Unternehmen als Vizepräsident des Verwaltungsrates erhalten und wird sich künftig verstärkt strategischen Aufgaben widmen.
Eugen Elmiger ist im Jahr 1991 in die maxon Gruppe eingetreten, im Jahr 2011 wurde er zum CEO ernannt. Bei seinem Stellenantritt 1991 betrug der Umsatz der damaligen Interelectric rund 50 Millionen Franken, der Mitarbeiterbestand 408 Personen. Heute zählt die maxon Gruppe über 3000 Mitarbeitende rund um den Globus, der Jahresumsatz 2025 betrug fast 600 Mio. CHF.
Eugen Elmiger hat die Entwicklung der maxon Gruppe über Jahrzehnte hinweg massgeblich geprägt. Unter seiner Führung konnte das Unternehmen seine internationale Marktposition weiter stärken, neue Geschäftsfelder erschliessen und seine Innovationskraft kontinuierlich ausbauen.
Eugen Elmiger: «Es ist der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung an die nächste Generation zu übergeben. Ich freue mich, die Zukunft von maxon weiterhin als Vizepräsident des Verwaltungsrates aktiv mitzugestalten.»
Andreas Richter: Seit 2020 bei der maxon Gruppe
Als neuen CEO der maxon Gruppe hat der Verwaltungsrat Andreas Richter ernannt. Er wechselte 2020 zur maxon Gruppe und ist seither als Chief Operating Officer tätig. In dieser Funktion war Andreas Richter bislang oberster Verantwortlicher für alle Produktionsstandorte der maxon Gruppe.
Die Nachfolgeregelung erfolgt im Rahmen einer langfristig geplanten und sorgfältig vorbereiteten Übergabe. Bis zum Wechselzeitpunkt im März 2027 wird Eugen Elmiger seine Funktion weiterhin vollumfänglich wahrnehmen und den Übergangsprozess aktiv begleiten.
Nächste Stufe des Generationenwechsels
Mit der Übergabe der CEO-Position wird der jüngste Generationenwechsel in der maxon Gruppe weitergeführt. Begonnen hat er im Juni 2026, als die Gruppe bekanntgab, dass Hauptaktionär Dr. Karl-Walter Braun das Verwaltungsratspräsidium an seine Tochter Dr. Bianca Braun übergibt.
Bianca Braun freut sich, dass die Gruppe auch künftig in der operativen Führung auf bewährte Personen setzen kann: «Mit Andreas Richter gewinnen wir einen CEO, der maxon bestens kennt und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens konsequent vorantreiben wird. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung innerhalb der maxon Gruppe und steht für Kontinuität, Innovationskraft und nachhaltiges Wachstum.»
Weitere Führungswechsel innerhalb der Gruppe
Der CEO-Wechsel ist Teil einer vorausschauenden Weiterentwicklung der Führungsorganisation bei maxon. Im Zuge dieser Nachfolgeregelung gibt es weitere Veränderungen in den Führungsgremien:
- Dr. Stefan Müller, Chief Technology Officer (CTO) bei maxon, wird neu zum stellvertretenden CEO ernannt
- Daniel von Wyl, bislang Managing Director und damit Leiter des Produktionsstandortes Sachseln (maxon motor ag), wird zum Chief Operating Officer (COO) ernannt, leitet damit neu die weltweiten Produktionsstandorte von maxon und folgt in dieser Funktion auf Andreas Richter
- Dominik Stockmann, bislang Entwicklungsleiter am Standort Sachseln, wird neu Managing Director des Standortes und folgt in dieser Funktion auf Daniel von Wyl
Mit diesen Nachfolgelösungen schafft die maxon Gruppe die Voraussetzungen für Kontinuität, Stabilität und die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.
Weitere Informationen
Für Rückfragen steht der maxon Newsroom zur Verfügung.
Anfragen per Telefon bitte an +41 41 662 43 81, per E-Mail an media@maxongroup.com
Bildmaterial
Aktuelles Bildmaterial kann mit einem Klick auf den Download-Button der Online-Version dieser Meldung heruntergeladen werden.
Über maxon: Der Schweizer Spezialist für Qualitätsantriebe
maxon ist ein führender Anbieter von präzisen Elektromotoren und Antriebssystemen. maxon entwickelt Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden in den Bereichen Medizintechnik, industrielle Automation, Luft- und Raumfahrt, Mobilität und Robotik zugeschnitten sind. Das 1961 gegründete Schweizer Unternehmen befindet sich im Besitz der Familie Braun und hat seinen Hauptsitz in Sachseln (Kanton Obwalden). Die maxon Gruppe beschäftigt weltweit rund 3200 Mitarbeitende an elf Produktionsstandorten und ist in über 40 Ländern vertreten.