Cooperações
Inovação através da cooperação
Estamos convencidos de que a melhor forma de desenvolver produtos inovadores é através da colaboração com pessoas excecionais. Internamente e externamente. Com os parceiros certos, as possibilidades de aplicação da nossa tecnologia são ilimitadas.
Uma forte rede de parceiros
A resolução de problemas em todo o mundo requer boas ideias, mas, acima de tudo, requer uma boa cooperação e parceiros fiáveis. Estamos convencidos de que podemos acelerar o desenvolvimento e a aplicação de tecnologia de acionamento preparada para o futuro através de parcerias de sucesso. Quer se trate de uma start-up, de uma organização sem fins lucrativos, de uma universidade ou de uma grande empresa — comprometemo-nos com projetos que tenham o potencial para tornar o mundo um lugar melhor e para resolver os desafios do amanhã.
maxon
“Para criar algo que nunca foi feito antes, precisamos de repensar tudo.”
Cooperação
CYBATHLON — Parceria com a ETH Zürich.
Como se atam atacadores com um braço prostético robótico ou como se sobem escadas com uma cadeira de rodas? A CYBATHLON, um projeto sem fins lucrativos da ETH Zürich, desafia equipas de todo o mundo a desenvolver tecnologias de assistência com e para pessoas com deficiência e a assumir várias tarefas em eventos internacionais
Desde 2013, já participaram mais de 100 equipas. Enquanto plataforma internacional, a CYBATHLON trabalha em rede a partir de uma forma única e, assim, demonstra de que forma a tecnologia, a investigação e o desenvolvimento contribuem para um mundo sem barreiras.
A maxon tem apoiado a CYBATHLON desde o início: em 2020, uma em cada quatro equipas já utilizava produtos maxon. A estreita colaboração também nos ajuda a entender melhor futuros requisitos a nível de produtos.


Eugen Elmiger
CEO do
grupo maxon
“Temos todo o orgulho em ser Gold Partner de um projeto tão especial e acreditamos que engenheiros(as) e técnicos(as) com uma mente curiosa podem contribuir para um mundo melhor. É com muito gosto que os(as) apoiamos com os nossos longos anos de experiência”
Cooperação
Solar Butterfly Pioneer World Tour.
Este é um conceito único em todo o mundo: a Solar Butterfly, do ativista ambiental Louis Palmer, é uma Tiny House autossuficiente cujas células solares de 80 m2 abrem premindo um simples botão — como as asas de uma borboleta. Estas células alimentam a casa com energia e carregam as baterias de um carro elétrico. A unidade móvel solar foi construída na Suíça, na Universidade de Lucerna. A maxon é um dos patrocinadores e apoia tecnicamente o projeto em matéria de design e construção. Por exemplo, os acionamentos maxon estão instalados nas paredes expansíveis e nos “olhos” da borboleta. A Solar Butterfly demonstra de que forma as pessoas poderiam, futuramente, viajar, viver e trabalhar sem emissões de CO2.
A “borboleta” irá viajar por 90 países e seis continentes durante quatro anos, chamando à atenção para mais de 1000 projetos pioneiros que oferecem soluções para a mudança climática.

Cooperação
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team.
A maxon colabora há vários anos — com sucesso — com o fabricante de bicicletas suíço Thömus no desenvolvimento de bicicletas elétricas. Desde 2021, existe a bem-sucedida “Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team”. No verão de 2022, a Thömus lançou a primeira bicicleta de montanha elétrica Cross-Country de suspensão total do mundo, com um peso inferior a 15 quilos e equipada com o acionamento maxon BIKEDRIVE AIR. Durante os treinos para o Campeonato Mundial, a nova bicicleta elétrica permite aumentar as frequências de treino sem exceder os valores ideais de pulsação e desempenho.
Desde 2023, apoiamos também a “Thömus Akros — Youngstars Team”, na qual doze jovens atletas participam em corridas nacionais e internacionais de bicicleta de montanha. A transmissão de conhecimentos com a Thömus deu origem a uma parceria a longo prazo.


Marcel Kuratli
Team Manager da
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team
“Os nossos jovens talentos beneficiam dos conhecimentos especializados da maxon a vários níveis — seja a nível tecnológico, social ou relativamente ao seu desenvolvimento contínuo a nível profissional. Para nós, esta combinação é perfeita.”
Parceria maxon Engineering
Robôs autónomos da Anybotics.
Desde 2020, a maxon e a ANYbotics têm mantido uma estreita colaboração para reforçar a Suíça enquanto referência da robótica. Entre outras coisas, a maxon é responsável pelo desenvolvimento contínuo e pela produção dos atuadores para o ANYmal, um robô autónomo de quatro patas, capaz de inspecionar e monitorizar instalações industriais ou assumir tarefas de manutenção perigosas. A nossa experiência, a nossa infraestrutura de produção global e os processos validados permitem-nos impulsionar a comercialização do ANYmal com sistemas de acionamento competitivos e de elevado desempenho.
As duas empresas também se aproximaram geograficamente: a maxon opera um laboratório no campus de Zurique, em Zurique — Oerlikon nas imediações da ANYbotics. Aqui, os engenheiros e técnicos reúnem-se para discutir o progresso do projeto.

Parceria maxon Engineering
Drones solares autónomos de longo curso da SunX.
O drone autónomo SolarXOne da XSun é o resultado de anos de investigação e testes intensivos em colaboração com laboratórios e universidades de classe mundial. As equipas da XSun e da maxon têm mantido uma estreita colaboração desde o Paris Air Show 2019. O SolarXOne está equipado com dois motores ECX 87 Flat adaptados.
Graças ao design Dual-Wing patenteado, os drones SolarXOne proporcionam uma experiência de voo extremamente estável e segura, e permitem realizar aterragens e descolagens a baixa velocidade. Um sistema energético OnBoard maximiza a utilização da energia solar. É incomparável, seguro e extremamente robusto. Em julho de 2020, o SolarXOne realizou o seu primeiro voo de longo curso: silencioso durante 12 horas, sem emissões de CO2 e totalmente autónomo.

Contacto
Apresente-nos o seu projeto
A inovação acontece quando as pessoas trabalham em conjunto. Cooperamos com parceiros da indústria e especialistas em tecnologia nas nossas instalações na Europa, América e Ásia, a fim de transformar novas ideias em produtos prontos para o mercado.
Se tem uma ideia de projeto inovadora, fale connosco.
Parceria estratégica
Plataforma de software de Open Source da Auterion.
A tecnologia de ponta dos drones e o seu escalonamento são o objetivo comum da Auterion e da maxon. A parceria estratégica permite uma integração inovadora de sistemas de acionamento e de aviónica para drones, e abre caminho para o desenvolvimento de frotas VANT.
O know-how de ambas as empresas converge para maximizar a eficiência do desenvolvimento e da gestão de frotas de drones, assim como para reduzir drasticamente os custos. Através de uma interação ideal entre os motores maxon de alta precisão, os ESCs e as hélices correspondentes — juntamente com uma plataforma completa — os clientes beneficiam de uma maior eficiência energética, flexibilidade, segurança e potência. Utilizamos a estandardização de Open Source, que é crucial para a fase de escalonamento seguinte e a gestão do fluxo de trabalho sem sobressaltos. A longo prazo, procuramos mais oportunidades de cooperação no campo dos sistemas de acionamento, comunicação de piloto automático, intercâmbio de dados e monitorização em tempo real.

Parceria estratégica
ctrlX AUTOMATION da Bosch Rexroth
Produtos inteligentes e soluções Plug&Produce são o próximo passo na evolução da tecnologia linear em máquinas e instalações. A ctrlX AUTOMATION é a plataforma ideal para complementar o atual portfolio de acionamentos da Bosch Rexroth com os acionamentos de precisão da maxon. Os clientes têm assim a oportunidade de integrar os acionamentos maxon nos seus sistemas e obter uma solução de acionamento à medida. A ctrlX AUTOMATION supera as fronteiras clássicas entre o comando de máquinas, o mundo da TI e a IoT. Com o sistema operativo em tempo real Linux, padrões abertos, tecnologia de programação de aplicações, engenharia baseada na Web e uma conexão IoT abrangente, a ctrlX AUTOMATION reduz o esforço a nível de componentes e engenharia em 30 a 50%.