maxon Inside

전동 의료 기기에 대한 백서

주제 선택

Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020

의료 기기용 전동 시스템의 설계업체이자 제조업체인 맥슨 프랑스는 급속한 기술 및 사회적 변화를 겪고 있는 부문에서 미래 혁신 지원에 적극적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 이 회사는 2020-2030년 사이에 프랑스에서 전동 의료 기기가 직면한 문제에 대한 완전한 그림을 그리고, 이에 따라 메카트로닉스가 어떻게 변화할 것인지 설명하는 세 부의 백서를 발행했습니다.


전동 의료 기기: 백서 세 부, 무료 다운로드


전동 의료 기기(MD)는 치료 순응도와 환자의 편안함에서 나타나는 주요 발전에서 중심 위치를 차지하고 있습니다. 규정 변경 또는 새로운 관리 루틴과 관련하여 제조업체에서 추후 몇 년 안에 과제를 해결할 수 있도록 맥슨 프랑스는 시장에서 예상되는 변화를 설명하는 완벽한 분석을 제공했습니다. 이 연구는 애플리케이션 및 기술 혁신의 구체적인 예시와 향후 10년의 메카트로닉스 과제를 이해하기 위한 가이드와 함께 마무리됩니다.


2018년 10월, 발행된 첫 번째 백서는 능동 임플란트 및 생체 공학적 의지의 특정 과제에 집중했습니다. 여기에는 필수 불가결한 인공 지능뿐만 아니라 소형화와 생체 적합성이라는 매우 까다로운 주제가 포함되어 있습니다.


2019년 3월, 발행된 두 번째 백서는 실험실 장비 및 약물 전달 장치용 메카트로닉스에 중점을 둡니다.


특히 체외 진단 부문에서는 헬스케어 체인의 중요한 연결고리로 환자의 머리맡에 기계가 출현하는 급속한 변화를 겪고 있습니다. 메카트로닉스는 합리적인 가격을 유지하는 동시에 더 높은 수준의 신뢰성을 포함하여 더 모듈화된 드라이브와 시스템을 시장에 공급함으로써 이러한 변화를 지원하고 있습니다. 약물 주입 시스템의 개발과 소형의 네트워크 연결 장치에 대한 최신 혁신도 특별한 관심을 받고 있습니다.


2019년 9월, 발표된 세 번째 백서에서는 메카트로닉스의 도움으로 직면하게 될 수술 로봇 및 의료 이미징에 대한 미래 과제를 다룹니다.


이 분야는 최근 거대한 혁명을 경험하고 있고 핵심 주제는 상당한 정밀도로 진단 및 개입에서 의료진을 지원하는 능력에 있습니다. 시장은 전동화의 최신 기술 혁신에 힘입어 환자 치료에 대한 새로운 가능성을 열고 의료 전문가에게 최첨단 장비를 제공하고 있습니다.

에디터: maxon France