maxon Story

4극 DC 모터를 선택하는 경우

주제 선택

DT EC-4pole30_200W_Break_AB20_ENX16_RIO 1500x1000DT EC-4pole30_200W_Break_AB20_ENX16_RIO 1500x1000

항공우주에서 다운홀 시추 검사까지의 애플리케이션에 사용하기 위해 DC 마이크로모터를 선택하는 경우, 4극 모터가 좋습니다. 4극 설계는 2극 설계보다 더 강하지만 동일한 공간 및 중량 한계 범위 내에서 적합할 수 있습니다. 맥슨 잉글랜드의 그레그 덧필드(Greg Dutfield)는 다음과 같이 설명합니다.

가볍고 컴팩트한 공간에서 높은 토크가 필요한 DC 모터 애플리케이션의 경우 4극 모터가 최적의 선택이 될 수 있습니다. 4극 모터는 2극 설계와 동일한 공간에 적합할 수 있지만 더 많은 토크를 생성할 수 있습니다. 중요한 점은 4극 모터가 같은 크기의 2극 모터보다 더 강하다는 것입니다. 이는 부하가 가해질 때 속도를 더 정밀하게 유지함을 의미합니다.

극 수에 대한 설명 - 속도

극 수는 모터 내의 영구 자석 쌍의 수를 가리킵니다. 2극 모터에는 반대 방향의 북쪽과 남쪽 위치에 한 쌍의 자석이 있습니다. 전류가 가해지면 자석 극 쌍 사이에 자기장이 형성되어 회전자가 강제로 회전합니다. 모터 구성에는 자석의 2극 쌍을 포함하는 4극부터 최대 12극을 포함하는 다극 설계까지 포함됩니다.

극 수는 모터의 속도 및 토크 특성에 영향을 미치기 때문에 모터 설계의 중요한 측면입니다. 극의 수가 적을수록 모터의 속도는 빨라집니다. 이는 회전자의 각 기계적 회전이 각 극 쌍의 자기장 주기 완료에 의해 결정되기 때문입니다. 모터에 영구 자석 쌍이 많을수록 더 많은 자기장 주기가 필요하므로 로터가 360° 회전하는 데 더 오래 걸립니다. 속도는 고정 주파수에서 극 쌍의 수로 나누므로, 10,000rpm 2극 모터를 기준으로 하면 4극 모터는 5,000rpm을 발생시키고 6극 모터는 3,300rpm으로 작동하게 됩니다.

극 수에 대한 설명 - 토크

극 수와 상관없이 더 큰 모터는 더 많은 토크를 생성할 수 있습니다. 그러나 같은 부피의 모터를 비교할 때 극의 수를 늘리면 더 많은 토크를 생성할 수 있습니다. 4극 모터를 사용할 경우, 컴팩트한 설계로 자기 복귀 경로가 더 얇아져 2쌍의 영구 자석 극을 위한 공간이 더 넓어지고, 맥슨 모터의 경우에는 특허를 받은 더 두꺼운 편직 권선이 가능해 토크가 크게 증가합니다.  

4극 모터는 2극 설계와 동일한 설치 공간에 적합할 수 있지만, 극의 수를 6극에서 12극으로 확장하면 추가로 구리, 철 및 자석을 수용할 수 있도록 그에 따라 프레임의 크기와 질량이 증가해야 하고 자석이 필요하다는 점에 유의해야 합니다.

DT EC4 pole 30 cutted 1500x1000

맥슨의 EC 4pole 모터는 고부하에서도 속도를 유지합니다.

4극 모터는 더 강합니다

모터의 강도는 일반적으로 속도-토크의 기울기로 정의되며, 부하가 가해질 때 더 강한 모터가 더 정밀하게 속도를 유지할 수 있음을 의미합니다. 속도-토크의 기울기는 각 1mNm 부하에 대한 속도 감소로 측정됩니다. 수치가 낮고 기울기가 얕을수록 모터가 부하 상태에서 속도를 더 정밀하게 유지할 수 있습니다.

권선 증가와 같은 더 높은 토크에 도달하는 데 도움이 되는 동일한 설계 특성과 제조 과정에서 최적의 재료를 사용하여 더 강력한 모터를 얻을 수 있습니다. 이러한 이유로 4극 모터 설계는 동일한 프레임 크기의 2극 모터보다 더 강력합니다.

예를 들어, 22mm 맥슨 4극 모터는 속도-토크 기울기가 19.4rpm/mNm입니다. 즉, 1mNm이 가해질 때마다 19.4rpm만 손실되는 반면, 동일한 프레임 크기의 맥슨 2극 모터는 속도-토크 기울기가 110rpm/mNm입니다. 모든 모터 제조업체가 맥슨의 설계 및 재료 사양과 일치하는 것은 아니므로, 다른 브랜드의 2극 모터에서 속도-토크의 기울기가 더 높을 수 있으며 이는 모터가 더 약하다는 것을 의미합니다.

4극 모터는 언제 사용해야 하나요?

항공우주 산업 전반의 애플리케이션은 가벼운 무게와 결합된 4극 모터의 향상된 강도를 선호합니다. 이러한 특성은 보통 2극 모터에서 제공하는 것보다 더 많은 토크가 필요하지만 여전히 낮은 질량과 소형 크기의 설계를 유지하는 휴대용 전동 공구에도 필요합니다.

4극 모터의 특성은 모바일 로봇 제조업체에도 중요합니다. 석유 및 가스 파이프라인을 검사하거나 갇혀 있는 지진 희생자를 찾는 경우, 바퀴 달린 로봇 또는 추적 로봇은 거친 지형, 장애물 및 가파른 경사를 통과해야 합니다. 4극 모터는 이러한 부하를 극복하는 데 필요한 토크와 강도를 제공하는 동시에 모바일 로봇 제조업체가 소형 경량 설계를 달성하도록 지원합니다.

낮은 속도-토크 기울기와 결합된 소형 크기는 석유 및 가스 부문의 다운홀 시추 검사에도 필수적입니다. 이 애플리케이션에서 소형 2극 모터는 충분히 강력하지 않은 반면, 다극 모터는 너무 커서 드릴 비트 검사 공간의 한계 범위에 적합하지 않기 때문에 맥슨은 이에 적합하도록 특별히 32mm 4극 모터를 설계했습니다.

maxon - 2pole and 4pole comparison

4극 모터의 최적화

4극 모터가 적합한 많은 애플리케이션은 고온, 압력 및 진동에서 작동할 수 있어야 하는 극한 환경이나 조건에서 그 역할을 수행합니다. 예를 들어, 다운홀 시추 검사용 모터는 200°C 이상의 온도에서 작동해야 하는 반면, 자율 수중 차량(AUV)에 설치된 모터는 최대6,000m 깊이의 최고 압력을 견딜 수 있는 오일 충전 하우징에 장착됩니다. 슬리브와 열 분산을 향상시키는 기술과 같은 설계 특징을 추가로 지정하면, 소형 4극 모터가 극한의 작동 조건을 장기간 견딜 수 있습니다.

모터 사양이 기본이지만 애플리케이션을 최적화하려면 기어박스, 인코더, 드라이브 및 컨트롤을 포함한 전체 드라이브 시스템의 설계를 고려해야 합니다. 맥슨의 엔지니어는 모터 사양에 대한 조언뿐만 아니라 OEM 설계 팀과 협력하여 애플리케이션 요구 사항에 맞는 완전한 드라이브 시스템을 개발할 수 있습니다.

DT EC-4pole22 + GP24M Sterilisierbar mit durchgehende Hohlwelle_9 1500x1000
DT EC-4pole30_200W_Break_AB20_ENX16_RIO 1500x1000
DT EC4pole30_long_with_GP32S_with_MR_a_4 1500x1000
DT EC-4pole22 + GP24M Sterilisierbar mit durchgehende Hohlwelle_9 1500x1000
DT EC-4pole30_200W_Break_AB20_ENX16_RIO 1500x1000

EC 4pole 22 + GP24

1/3

애플리케이션의 요구 사항에 대해 논의하시려면 담당자에게 연락하십시오: 그레그 덧필드, 산업 및 E-모빌리티 영업 엔지니어, 맥슨 잉글랜드, 전화: 01189 733337 또는 greg.dutfield@maxongroup.com

에디터: maxon HQ