maxon Story

UAV의 미래: 신뢰성과 연결성 사이

주제 선택

Drivetech 1500x1000 drone view on maxon franceDrivetech 1500x1000 drone view on maxon france

전문가들이 사용하는 드론이 점점 더 많이 맥슨 드라이브를 장착하여 날고 있습니다. 이 스위스 제조업체의 모터는 항공기의 안전과 신뢰성에 기여합니다. 동시에, 복잡한 드론 시스템의 모든 구성품에 대한 시스템 최적화도 필요로 합니다. "주요 발전은 시스템의 네트워킹, 통신 및 인텔리전스에 있을 것입니다."라고 맥슨의 항공우주 비즈니스 개발 엔지니어인 마르코 지허(Marco Sicher)는 말합니다.

지허 씨, 드라이브 전문업체인 맥슨의 애플리케이션으로서 드론의 중요성은 무엇인가요?

수년 동안 맥슨 제품은 기존의 항공 우주 분야에서 점점 더 성공적으로 사용되고 있습니다. 특히 산업용 항공우주 시장에서는 무인항공기(UAV)의 중요성이 높아지고 있습니다. 이 시장은 취미 지향적인 환경에서 이미 확립된 전문 시장 부문으로 발전하고 있습니다. 맥슨은 제품의 안전성과 신뢰성을 보장하고 성장에 기여하는 적극적인 역할을 추구하고 있습니다.

Drivetech 1500x1000 marco sicher

드론 모터로 새로운 영역을 개척하고 있는 중인가요?

아니요, 직접적으로는 아닙니다. 드론 모터는 맥슨 모터의 새로운 애플리케이션이지만 당사는 항공 우주 산업의 높은 요구 사항과 필요한 모터 및 제어 기술에 대해 잘 알고 있습니다. 팀은 그 지식을 서로 전달하고 시너지 효과를 낼 수 있었습니다. 프로펠러 공기역학과 같은 새로운 분야에 대해서는 강력한 네트워크와 새로운 노하우를 구축했습니다.

맥슨 드라이브가 탑재된 드론이 이미 상용화되고 있는데 누구와 협력하고 있나요?

맥슨 드라이브는 전 세계의 다양한 고객들로부터 실험실 조건과 현장 비행 테스트의 실제 조건에서 테스트되고 있습니다. 맥슨 팀은 비행 테스트를 통해 중요한 경험과 지식을 얻기 위해 드론 제품 범위의 구성품으로 테스트 드론을 제작했습니다. 동시에 당사는 대학과의 긴밀한 연결, 협회 멤버십, 새로운 파트너십(예: 프로펠러 분야)을 사용하여 노하우를 구축하고 포괄적인 파트너 역할을 수행했습니다.

Drivetech 1500x1000 uav marco

드론이 가능한 가장 긴 임무와 실내 비행을 수행하려면 모터는 어떤 요건을 충족해야 하나요?

전체 드라이브 시스템이 최적으로 함께 작동하고 배터리에 저장된 에너지에서 가능한 한 많은 에너지를 구할 때 긴 비행 시간이 가능합니다. 즉, 모터는 특히 가능한 한 효율적으로 작동해야 하고 프로펠러, 전자 컨트롤러(ESC) 및 비행 임무와 완벽하게 일치해야 합니다. 서로 다른 임무를 수행하는 동안 모터에 미치는 환경의 영향도 무시할 수 없습니다(예: 고온 및 저온). 반대로 밀폐된 공간에서의 비행은 드라이브 시스템에 소형 크기 또는 소음 방출과 같은 다른 요건을 부과합니다.

"품질과 성능에 대한 매우 높은 요건을 충족하면서 무게에 특별한 주의를 기울여야 합니다.”

드론 모터 개발 시 새로운 접근 방식이 필요한가요?

당사는 매우 까다로운 애플리케이션을 위한 드라이브 및 시스템 개발에 매우 익숙합니다. 따라서 개발에 대한 당사의 접근 방식은 매우 적절합니다. 그러나 드론 모터의 경우, 무게에 특별한 주의를 기울여야 하는 동시에 품질과 성능에 있어 매우 높은 요건을 충족해야 합니다. 또한 프로펠러의 공기역학적 효과와 모터 설계에 상당한 영향을 미치는 공기 흐름의 능동적 냉각과 함께 드론 드라이브의 시스템 복합성도 존재합니다.

이를 제품 혁신이라고 불러야 하나요, 아니면 드론의 전체 개념의 최적화에 관한 것인가요?

모든 구성품의 상호 작용은 최적의 배치에 매우 중요합니다. 따라서 가장 중요한 점은 바로 모든 구성품이 서로 완벽하게 일치하는 시스템을 개발하는 것입니다. 모터 기술과 제어 기술 그 자체는 맥슨에게 새로운 것이 아니지만 이 새로운 시장에 특별하게 최적화되었습니다.

여기에서도 여전히 기술 발전을 생각할 수 있나요?

새로운 자재와 기술은 점점 더 강력하고 컴팩트한 모터로 이어지고 있습니다. 맥슨은 이미 모든 구성품의 시스템 최적화에 대한 작업을 진행하고 있는 중입니다. 그러나 주요 발전은 시스템의 네트워킹, 통신 및 인텔리전스에 있을 가능성이 더 큽니다. 이러한 복합 시스템의 구성품이 서로 통신하고 운영자에게 중요한 피드백을 제공할 수 있다는 사실이 점점 더 중요해지고 있습니다. 

Drivetech 1500x1000 uav marco 2

드론 드라이브의 혁신에 대한 잠재력은 무엇인가요?

제가 방금 언급한 통신 기능에 많은 잠재력이 있습니다. 당사는 또한 예측 유지 관리 분야에서 많은 개발 기회와 가능성을 보고 있습니다. 이는 시스템 및 드라이브의 목표 지향적이고 예방적 유지 관리와 관련이 있습니다.

특별하게 조정된 카탈로그 제품도 사용하나요?

맥슨은 프로펠러를 구동하는 모터를 의미하는 드론 드라이브 분야에서 전자 제어와 일치하도록 특수 설계된 새로운 모터를 개발했습니다. 그러나 이러한 모터는 다양한 산업 애플리케이션에서 입증된 카탈로그 제품의 모터 기술을 기반으로 합니다. 짐벌 시스템 및 그립 메커니즘과 같은 드론의 다른 부분에서는 고객 요건에 따라 최적화하고 수정하는 검증된 카탈로그 제품을 사용하고 있습니다.

모터 공급업체의 관점으로 생각할 때, 무인 항공 장치(UAV)에서 육상 운송 시스템과 다른 점은 무엇인가요?

구성품의 안전과 신뢰성은 절대적으로 중요합니다. 특히 대중과 규제 환경에서 아직 확립되지 않은 신기술의 경우, 일반적으로 항공우주 분야에서와 마찬가지로 문제 없는 작동이 필수적입니다. 모든 공중 장치에 있어 구성품의 무게를 줄이는 것도 또 다른 중요한 측면입니다. 즉, 품질 및 환경 요건에 대한 높은 요구 사항과 함께 견고성과 무게 최적화 설계 사이에서 어려운 줄타기를 하는 것과 같습니다.

드론은 새로운 것이 아닙니다. 부품 공급업체로서 맥슨에서 드론 기술의 전반적인 발전에 기여할 수 있는 요인은 무엇인가요?

드론은 실제로 몇 년 동안 사용되어 왔지만, 이제서야 취미 애플리케이션에서 전문 애플리케이션 및 서비스로 큰 도약을 하고 있습니다. 전문적인 환경은 드론의 모든 요소에 대해 다르고 무엇보다 훨씬 더 높은 요건을 부과합니다. 이때 부품 공급업체는 신뢰할 수 있는 고품질의 안전한 제품으로 큰 차이를 만들면서 드론 기술의 발전에 기여할 수 있습니다.

“이제서야 취미 애플리케이션에서 전문 애플리케이션 및 서비스로 큰 도약을 하고 있습니다”

이 분야의 시스템 제조업체와 얼마나 긴밀하게 협력하고 있나요?

맥슨은 모든 산업 분야에서 고객과 긴밀한 관계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 최상의 솔루션을 달성할 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다. 물론 드론에도 적용됩니다. 시스템 제조업체와 협력해야만 특정 요건을 확인하고 개발에서 해결할 수 있습니다. 이는 간단한 수정에서 맞춤형 드라이브 및 컨트롤까지 다양합니다. 개발 과정에서 추가 개발 및 최적화를 위해 시스템 제조업체의 피드백 또한 사용하고 있습니다.

에디터: Marco Sicher