maxon Inside
하나로서 함께


맥슨 | zub은 5주년을 맞이하여 두 개발 부서가 처음으로 전문 기술을 결합했습니다. 그 결과는? MicroMACS6 컨트롤러 “컴팩트한 마스터 컨트롤러는 시스템 솔루션의 필수적인 구성품입니다.”라고 맥슨| zub의 전무 이사인 파비안 포겔(Fabian Vogel)은 설명합니다.
이들은 서로를 완벽하게 보완합니다. 2017년 매물로 나온 zub을 맥슨이 인수함으로써 두 회사 고객 모두에게 이점을 제공했습니다. 확장된 제품 범위와 함께 완벽한 솔루션, 전문 기술 및 전 세계 판매 네트워크의 이점을 누리고 있습니다. 맥슨은 zub의 전문가들과 협력하며 통합 모션 제어 솔루션을 공동으로 개발하고 있습니다. 이 협업의 첫 번째 제품 중 하나가 공동으로 개발된 MicroMACS6입니다. 맥슨은 이제 고객에게 원스톱 시스템 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 더 적은 수의 인터페이스, 통합된 전문 기술 및 효율적인 개발 시간을 의미합니다.
파비안 포겔 씨, 두 회사의 어떤 강점이 결합되었나요?
zub은 수년 동안 프로그래밍형 마스터 컨트롤러를 개발해 왔습니다. 저희는 시스템 개발자 전략에 적합한 제품을 제작하고자 했습니다. 그래서 각 부서의 강점과 전문 기술에 집중했습니다. 맥슨은 모터, 전자 장치 및 하드웨어 개발 분야에서 다년간의 경험을 보유하고 있으며 zub은 파워 스테이지, 소프트웨어 프로그래밍 및 애플리케이션 개발 외에 모션 컨트롤러 개발을 전문으로 합니다.
맥슨 그룹이 프로그래밍형 마스터 컨트롤러를 개발하는 이유는 무엇인가요?
맥슨은 수십 년 동안 구동 구성품과 메카트로닉 시스템을 개발하고 생산해 왔습니다. 그러나 시스템 사업은 점점 더 중요해지고 복잡해지고 있습니다. 따라서 프로그래밍형 MACS 컨트롤러는 이러한 시스템 솔루션의 필수적인 구성품입니다. 마스터 컨트롤러(MACS)는 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다. 그 실례로, 스카라 또는 델타 로봇 공학 애플리케이션을 위한 이동 프로필의 자율 반복 처리와 복잡하고 동기화된 다축 이동 및 완전한 운동학 모듈이 있습니다.
누가 MicroMACS6를 프로그래밍할 수 있나요?
C 언어로 프로그래밍한 경험이 있는 사람은 모두 가능합니다. 빠르고 쉬운 시작을 위해 소프트웨어 개발 키트를 무료로 제공합니다. 이 개발 키트는 유용한 기능과 일부 프로그래밍 사례를 제공합니다.
맥슨은 시스템 공급업체로 인식되는 경우 어디에서 구별되나요?
애플리케이션 개발에서 전체 아키텍처와 관련된 질문이 필연적으로 발생합니다. 더 높은 수준의 컨트롤러가 있나요? 그렇다면 어떤 컨트롤러가 있으며 어떤 인터페이스가 통신에 사용되나요? 어떤 실시간 기능이 필요하나요? 얼마나 많은 축이 어떤 방식으로 함께 작동해야 하나요? 동적 범위의 요구 사항은 무엇인가요? 어떤 수준의 정밀도가 필요한가요? 이와 마찬가지로, 저희는 이미 시스템 접근 방식을 취하고 있습니다. 명확한 정체성을 유지하는 것이 중요합니다. 맥슨은 드라이브 시스템 전문 업체입니다.
맥슨은 어떻게 지원을 제공하나요?
드라이브 기술에 대한 질문이 있는 경우 언제든지 맥슨의 서비스 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다. 숙련된 시스템 설계자와 애플리케이션 개발자는 요청 시 고객별 솔루션을 조언하거나 개발합니다.
MicroMACS6의 주요 기능은 무엇인가요?
출력단이 없는 프로그래밍형 모션 컨트롤러는 1축에서 6축 사이를 자율적으로 제어하며 EPOS4 위치제어 컨트롤러 및 ESCON 서보 컨트롤러와 결합할 수 있습니다. 컴팩트한 크기와 매력적인 가성비로 인해 장비 엔지니어링에 탁월한 선택입니다.이 됩니다. MicroMACS6과 달리 MiniMACS6-AMP4에는 4개의 통합 출력단이 있습니다.
최신호
드라이브 기술의 모든 측면에 대한 흥미진진한 이야기, 놀라운 사실 및 흥미로운 기술 관련 기사를 게재하는 맥슨의 잡지 Driven의 최신호를 읽어 보십시오.
다음의 웹 사이트에서 driven을 읽어보십시오: maxongroup.com/driven