maxon Story

스마트 주사기

주제 선택

Template DriveTech 1500x1000 seringue connectéTemplate DriveTech 1500x1000 seringue connecté

예측, 예방, 맞춤형 및 참여: P4 의학은 이미 현실화되었고 커넥티드 의료 기기(CMD)가 그 선두에 있습니다. 2016년, 거의 2,500억 유로로 평가된 생물학적 치료제의 글로벌 시장은 Transparent Market Research에 따르면 매년 10%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 달성하려면 약물 전달용 의료 기기는 환자의 편안함과 안전을 보장하기 위해 완벽한 신뢰성과 정밀도를 갖추고 있어야 합니다. 최근 사례는 맥슨 프랑스에서 자랑스럽게 관리하는 프로젝트인 전동식 “연결” 인젝터 펜입니다.


전동 인젝터 펜: 자율적 연결 의료 기기


“연결 주사기”라고도 하는 전동 인젝터 펜은 주사를 통해 환자에게 약물을 공급할 수 있는 의료 기기입니다. WHO에 따르면, 특히 전 세계 대부분의 국가에서 유병률이 증가하는 만성 질환인 당뇨병 치료에 적합합니다. P4 의학의 맥락에서 인젝터 펜은 기존 주사기를 사용하는 주사 대신, 사용 편의성을 높이고 환자의 삶의 질을 향상시켜줍니다.


인젝터 펜은 자율적이고 원격으로 프로그래밍되는 약물 전달 솔루션으로 주사해야 할 약물의 유형도 식별할 수 있습니다. 따라서 이 제품은 단순히 당뇨병 치료보다 훨씬 더 광범위한 용도로 사용할 수 있습니다.


첨단 메카트로닉의 노하우 적용


맥슨 프랑스에서 공동 개발한 이 제품은 메카트로닉스, 몰드 상호 연결 장치 및 연결성(RFID 및 블루투스) 분야의 최상의 기술을 펜 크기의 물체에 결합함으로써 주요 기술적 성과를 나타냅니다.


맥슨의 전동화


인젝터 펜은 12mm로 축소된 직경에 비해 독보적인 파워로 잘 알려진 맥슨 모터 DCX12S을 통합하고 있습니다. 맥슨 모터는 약물 주입 시스템의 성공에 매우 중요한 신뢰성과 정밀도를 제공하는 고품질 드라이브를 포함하고 있기 때문에 품질의 마크입니다.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX


구성품의 소형화


이 인젝터 펜의 모든 구성품은 최대 공간 절약에 최적화되었습니다. 첨단 메카트로닉 어셈블리는 특수 기어헤드, 너트 및 나사 메커니즘의 개발을 필요로 했습니다. 전자 장치 또한 소형화를 목적으로 특별히 설계되었습니다. MID(Molded Interconnect Devices)의 최신 기술을 활용하여 전자 회로를 케이스 구조에 직접 통합시켰습니다.


최첨단 전자 장치 및 연결성


이 소형 장치에는 기술적 기능들이 가득 차 있습니다. 예를 들어, 주입할 제품을 NFC 기술을 사용하여 식별할 수 있습니다. 이 펜은 통신을 위해 원격 프로그래밍 및 모니터링용 블루투스를 통해 네트워크로 연결됩니다. 또한 주입 과정을 추적하는 OLED 화면과 환자가 언제든지 주입 속도를 제어할 수 있는 정전식 터치스크린이 탑재되어 있습니다.


의료 혁신의 최전선에서 프로젝트를 관리하는 맥슨 프랑스


맥슨 프랑스는 이러한 결과를 달성하기 위해 초기 단계에서 고객이 무엇을 필요로 하는지 정확하게 파악하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그런 다음, 통합을 극대화하기 위해 MID 및 연결성과 같은 가장 혁신적인 기술 요소에 대한 연구에 집중했습니다. 맥슨 프랑스는 또한 프로젝트의 모든 파트너를 관리하고 다음의 여러 수준에 전문성을 적용했습니다:

  • 프로젝트 프로세스에 대한 글로벌 개요 제공
  • 고성능 및 고효율을 결합한 초소형 모터 선택
  • 극도의 소형화를 가능하게 하는 통합 레이아웃 작업
  • 전동화되고 네트워크화된 완전 전자 시스템(서보 제어, 전원 및 연결을 위한 맞춤형 전자 장치, 맞춤형 기어헤드 및 전송 메커니즘) 설계
  • 선택한 기술 요소의 상업적 생산에 대한 전문성을 갖춘 최상의 파트너 선택
     

 

결론


소형화는 의료 기기의 가장 큰 과제 중 하나입니다. 오랫동안 정밀 모터 공급업체로 알려진 맥슨 프랑스는 메카트로닉 엔지니어링의 전문성을 지속적으로 통합하여 커넥티드 의료 기기 시장에 진정한 부가가치를 창출합니다.
인젝터 펜은 회사의 높은 수준의 전문성이 설계부터 상업적 생산까지 개발 사이클의 모든 단계에서 협업을 가능하게 하는 복합 프로젝트의 우수한 사례입니다.

 

에디터: maxon France