maxon Story
매우 지능적인 의족


하이킹, 친구들과 자전거 타기. 올바른 의족을 사용하면 절단 환자도 다시 활동적인 삶을 살 수 있습니다. 오토복과 맥슨 모터는 삶의 질 향상에 기여하고 있습니다.
일상적인 삶 속에서, 절단 환자는 인파와 표면이 거친 길처럼 극복할 수 없는 것처럼 보이는 장애물에 직면해 있습니다. 올바른 의족을 사용하면 이러한 장애물을 쉽게 극복할 수 있습니다. C-Leg은 무릎 위 절단 환자의 삶을 훨씬 더 쉽게 해주는 마이크로프로세서로 제어되는 의족입니다. 전 세계적으로 60,000명 이상의 사람들이 C-Leg을 사용하고 있다는 사실이 이 기술의 강점을 증명해 줍니다.
의료 기술 회사인 오토복은 의족과 그에 따른 C-Leg 기술을 개발했습니다. 1997년, 처음 출시된 이래로 지속적으로 개발되고 있는 중입니다. 현재 모델은 제조업체에 따르면 역대 최고의 C-Leg인 C-Leg 4입니다. 개선된 비틀림 회복, 자세 및 유각기 개선, 새로운 탄소 섬유 프레임 디자인 및 직관적인 자세 기능으로써 C-Leg을 더 넓은 범위에서 사용할 수 있습니다.
지능적인 걷기
지능형 무릎 관절은 의족 착용자가 보행 주기의 어느 단계에 있는지 지속적으로 모니터링하고 실시간으로 조정합니다. 사용자는 이로써 아래층으로 내려가거나, 어려운 표면을 걷거나, 뒤로 이동 시에도 항상 걸음에 집중할 필요 없이 자유롭게 이동할 수 있습니다. 새로운 C-Leg에서는 다양한 기계적 및 전자적 조정이 개선된 유각기 제어를 제공합니다. 그 결과, 의족 사용자는 보다 자연스러운 보행을 하고 무릎 관절을 보다 쉽게 움직일 수 있습니다.
기술적인 부분
C-Leg는 정확하게 어떻게 작동합니까? 의족의 지능적 제어 기능은 각 사용자의 개별적인 보행 패턴에 적응합니다. 다리는 모든 보행 속도에 맞게 시스템을 동적으로 조정하는 마이크로프로세서 제어 유압 장치에 의해 작동됩니다. 동시에 컨트롤러는 의족의 입각기가 안전한지 확인합니다. 제어 메커니즘은 복잡한 센서 시스템을 기반으로 합니다. 그리고 보행 주기의 위상을 정확하게 감지하기 위해 0.02초마다 무릎 관절에 가해지는 하중을 기록합니다.
두 개의 밸브는 맥슨 RE-max 13 모터로 조정되며 유압 시스템의 특성을 수정합니다. 각 C-Leg에는 두 개의 모터가 사용됩니다. 이러한 DC 모터의 주요 특징은 컴팩트한 디자인과 상대적으로 높은 출력입니다.
두 발로 걷는 삶
“언제 마지막으로 넘어졌는지 기억할 수 없습니다. 대단해!” 미국 출신 제노(Geno)(사진 왼쪽)는 C-Leg과 함께한 자신의 삶을 열정적으로 말합니다. C-Leg의 성공 스토리는 계속됩니다. 점점 더 많은 사람들이 그들의 독립 보행을 되찾기 위해 이 지능형 의족을 채택하고 있습니다.
저작권:
오토복(Ottobock)