maxon Story

생명을 구하는 하이테크 베이비

주제 선택

Paul-Born-in-ViennaPaul-Born-in-Vienna

작은 몸의 가슴이 위와 아래로 천천히 움직이고, 얇은 피부 아래에 정맥과 동맥이 보입니다. 심장 박동은 규칙적입니다. 진짜 아기? 완전히 그렇지는 않습니다.

폴(Paul)은 스스로 숨을 쉽니다. 키 35cm. 몸무게 1,000g. 임신 27주차에 태어난 조산아. 그의 아버지는 옌스 크리스티안 슈빈트(Jens-Christian Schwindt)로, 수년 동안 비엔나 종합 병원의 신생아과에서 소아과 의사로 근무했습니다. 2015년, 그는 폴을 풀타임으로 돌보기 위해 수석 의사 직위를 포기했습니다. 폴은 인공 호흡이 필요합니다. 때때로 파랗게도 변합니다. 그러나 그에게 가장 필요한 것은 투자자입니다.

폴은 실제 아기가 아니므로, 세계에서 가장 작고 가장 진보된 고급 환자 시뮬레이터입니다. 폴은 조산아를 케어하는 병원에서 날마다 발생하는 다양한 응급 상황을 훈련하는 데 사용할 수 있습니다. 슈빈트에 따르면, 정기적인 팀 훈련만이 조산아의 생존 가능성을 높이고 나중에 삶의 질을 크게 높일 수 있다고 합니다. 그리고 특히 분과통학적 접근이 중요하다고 생각하고 있습니다. SIMCharacters의 CEO인 슈빈트는 “응급 상황에서는 팀이 하나의 유닛으로 작업해야 하므로 간호사나 의사만 훈련하는 것은 이치에 맞지 않습니다.”라고 말합니다.

csm_simcharacters_paul_1_15d55cb3fa

모터가 아기의 호흡을 시뮬레이션합니다 - 흉부는 위아래로 움직입니다. 폴은 조산아에게 날마다 발생하는 다양한 응급 상황을 훈련하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 아기가 호흡을 멈춘 경우.

감정을 (Paul) 자아내는 폴

“우리는 의료 종사자로서 우리의 요구에 맞는 조산아 훈련을 위해 시장에서 어떠한 것도 찾을 수 없었습니다.”라고 수년동안 훈련 과정을 직접 이끌어 오고 있는 슈빈트는 말합니다. 실제 모습과 현대적인 기술 모두 부족했습니다. 이와 관련하여 폴은 완벽합니다. 그리고 감정을 자아내어 매우 현실적인 시나리오가 발생하고 의료 직원들 사이에서 더 성공적인 훈련의 결과를 발생시킵니다.

저소음 모터

폴은 외부의 매우 생생한 해부학 외에도 내부에 첨단 기술이 가득 차 있습니다. 두개골은 Linux 시스템을 호스팅합니다. 조산아 훈련 모델은 일반적인 충전 패드를 사용한 인덕션으로 무선 충전됩니다. 폴은 최대 2시간 동안 수술할 수 있습니다. 이 작은 소년은 실제로 징징거리고 울 수 있습니다. 호흡 곤란이나 산소 포화도가 떨어지면 머리가 파랗게 변합니다.

정교한 하드웨어와 소프트웨어는 실리콘 피부에 꼭 맞습니다. 모든 것이 비엔나의 SIMCharacters 현지에서 제작되었습니다. 맥슨 모터의 DC 모터, 기어헤드 및 센서가 프로그래밍된 테스트 시나리오에 따라 흉부와 복부를 움직이게 합니다. “드라이브 시스템은 작고 에너지 절양형으로 효율적이어야 했습니다. 그리고 조용하게 작동하고 매우 긴 서비스 수명이 매우 중요했습니다.”라고 SIM-Characters의 연구 개발 책임자인 미하엘 할러(Michael Haller)는 말합니다.

기어헤드 및 센서가 있는 3개의 DCX 12 모터가 사용됩니다. 그 중 2개는 폴의 흉부용이고 1개는 복부용입니다. 또 다른 DCX 6 맥슨 모터는 시뮬레이터의 폐에 있는 밸브를 움직입니다. 할러는 지금까지 총 40개의 모터가 설치되었으며, 모두 완벽하게 작동한다고 설명합니다.

1Schwindt

옌스 크리스티안 슈빈트(Dr. Jens-Christian Schwindt)는 SIMCharacters의 설립자이자 CEO입니다. 1973년, 독일 하나우에서 태어났습니다. 프랑크푸르트 암 마인과 마인츠에서 의학을 전공한 후, 소아과 전문의가 되기 위해 비엔나 대학의 어린이 병원에서 근무했습니다.

단순한 한 명의 아이가 아닙니다

2010년, 슈빈트는 아기 시뮬레이터를 제작할 아이디어를 갖고 2년 후 SIMCharacters라는 회사를 설립했습니다. 이 스타트업은 오스트리아 정부로부터 폭넓은 지원을 받았습니다. 이 자금이 없었다면 프로토타입을 제작할 수 없었을 것입니다. 포어알베르크(Vorarlberg)의 한 투자자는 이 제품에 사로잡혀 폴이 시리즈 생산을 준비하는 데 지원을 했습니다.

그리고 그 동안 여러 명의 “폴”이 판매되었습니다. 수요는 전 세계적으로 매우 높습니다. 훈련 시뮬레이터의 비용은 50,000유로 입니다. ‘”그만한 가치가 있는 투자입니다.”라고 슈빈트는 말합니다. “조산아 치료의 위급한 상황은 실제 위기에서 모든 것이 동일하고 원활하게 진행되도록 가능한 현실적 조건에서 반복해서 훈련해야 합니다.” 폴은 외동으로 유지되지 않을 것입니다. 앞으로 몇 년 내에 형제 자매가 생길 것입니다.

저작권:
SIMCharacters