maxon Story

촬영장에 선 로봇

주제 선택

maxon_Seervision3maxon_Seervision3

실시간 전송을 자동화하는 지능형 로봇 카메라는 무대, 경주 트랙과 경기장에서 사용되며 자율적으로 작동합니다. 따라서 촬영 현장을 TV로 생생하게 즐길 수 있습니다. 

카메라는 피겨 스케이팅 선수를 따라 고르게 패닝하고, 피겨 스케이팅 선수가 멀어지면 부드럽게 줌인 촬영하며 방향을 바꾸면 속도를 줄입니다. 카메라를 다루는 숙련된 손일까요? 예, 그렇습니다. 하지만 그 손은 사람의 손이 아닙니다. 카메라의 움직임은 지능형 로봇 시스템에 의해 수행됩니다.


이 시스템은 학습이 가능한 자동 비디오 제작용 시스템을 생산하는, 취리히 ETH의 스핀오프 기업 시어비전(Seervision)에서 개발된 기술의 지원을 받습니다. 이러한 시스템의 핵심은 사람을 인식하고 분류할 수 있으며 카메라가 사람의 움직임을 따라가도록 하는 이미지 분석 소프트웨어입니다. 그리고 알고리즘을 다른 주제로 확장할 계획입니다.


인간과 동등한 수준의 협업


이 소프트웨어는 상당히 정교합니다. 시스템은 시각적 위치 추적이라고 하는 기능을 사용하여 이미지의 각 항목에 여러 기준점을 설정합니다. 이 기준점은 컨트롤러에 지속적으로 제공되는 움직임 패턴을 생성하는 데 사용됩니다. 움직임 패턴은 시야를 지속적이고 동적으로 최적화하는 데 사용됩니다. 또한 다양한 이미지 디자인 모듈을 통해 전문적인 이미지 구성에 대한 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 시어비전의 공동 설립자이자 사업 개발자인 콘라트 폰 그레벨(Conrad von Grebel)은 이를 다음과 같이 설명합니다. “저희 소프트웨어는 카메라의 움직임을 실시간으로 조절합니다. 프로세스의 독특한 점은 카메라가 인간 수준의 숙련도에서 작동한다는 것입니다.” 이 시스템에서는 제작자가 여전히 언제든 개입할 수 있습니다. “소프트웨어에 클로즈업 촬영을 명령하면, 필요할 때 수동으로 조절할 수 있습니다." 이러한 기술로 인해 자율 시스템과 인간의 예술적 기술이 완벽하게 공생하게 됩니다. 이는 일반적으로 사용되는 모든 카메라와 웹 브라우저에서 작동합니다.

maxon_Seervision1
maxon_Seervision4
maxon_Seervision1
maxon_Seervision4

많은 수의 기준점을 사용하는 시어비전 시스템은 이미지에서 사람을 감지하고 움직임에 따라 시야를 자동으로 조절합니다.

1/2

일반적인 TV 제작에 사용되는 카메라는 스튜디오 세트장에는 3~8대, 축구 월드컵 경기에는 50대 이상 사용됩니다. 이로써 비용이 상당히 많이 들 수 있습니다. 그러나 시어비전은 기본적으로 비용 절감에 중점을 두지 않습니다. 회사는 영화 제작자가 자신의 작업을 보다 더 계획적으로 수행할 수 있도록 하고 실시간 전송의 품질을 향상시키는 도구를 제공하고자 합니다. 이로 인해 작업의 특성이 바뀝니다. 카메라 기사는 시각 언어를 담당하는 멀티 카메라 코디네이터가 되어 전송 스타일을 담당합니다. 이러한 방식에는 더 매력적이고 즉시 조정할 수 있는 카메라 각도와 움직임, 인적 오류의 최소화라는 이점이 있습니다.


소프트웨어는 지속적으로 학습하고 있습니다.


이 시스템의 다양한 기능은 인공지능을 기반으로 합니다. 소프트웨어 프로그래밍을 위해 취리히의 전문가들은 기존 영화 자료를 지속적으로 분석하여 뇌 연구에서 시작된 개념인 비디오 제작을 위한 세계 최초의 인공신경망을 개발하고 있습니다. 이 소프트웨어는 시각적 인식 및 이해 프로세스를 최적화하고 카메라의 시야와 움직임을 결정하기 위해 과거의 제작 데이터를 독립적으로 학습합니다. 개발자들은 심지어 인공지능을 사용하여 편집 과정을 자동화하려고도 합니다.


시어비전는 자신의 카메라 로봇에 맥슨의 브러시리스 EC 45 플랫 모터와 EPOS4 컴팩트 위치제어 컨트롤러를 장착하여 카메라는 0.0002도의 정밀도로 소음을 내지 않고 움직입니다. 렌즈에 추가로 장착된 드라이브는 광학적 정확도를 보장하고 카메라 초점을 제어합니다. 흥미롭게도, 이 기술 회사는 대학 강의를 자동으로 촬영한다는 독창적인 아이디어에서 탄생하였습니다. 시어비전은 2016년부터 맥슨의 Young Engineers Program(YEP)에 참가하였으며, 2018년에는 스위스기술대상(Swiss Technology Award)을 수상하였고 올해에는 디지털경제대상(Digital Economy Award)의 후보로 지명되었습니다. 

maxon_Seervision2

“저희 카메라는 인간과 같은 수준의 숙련도로 작동합니다. 이러한 카메라는 전 세계에서 저희 카메라가 유일합니다.” 콘라트 폰 그레벨, 시어비전의 공동 설립자이자 사업 개발자

Young Engineers Program


맥슨은 Young Engineers Program(YEP)을 통해 제품을 할인하여 공급하고 기술적 자문을 제공하며 혁신적인 프로젝트를 지원합니다. 자세히 알아보고 지금 신청하십시오.

에디터: Luca Meister