maxon Story

신뢰성이 가장 중요합니다

주제 선택

YPU_PRO_handlingYPU_PRO_handling

의료 기술은 맥슨의 핵심 시장입니다. 당사의 드라이브 중 많은 드라이브가 인슐린 펌프에 사용되고 있습니다. 당사의 모터가 이러한 장치에서 하는 일은 정확히 무엇일까요? 이를 알아보기 위해 인슐린 펌프의 선두 제조업체인 입소메드(Ypsomed) 사를 방문했습니다.

주머니에 쏙 들어가는 작은 검은 박스에 불과하지만 최고 수준의 기술이 담겨 있습니다. 당뇨병 환자의 삶을 더 쉽게 만드는 사명을 가진 회사인 스위스 제조업체 입소메드의 인슐린 펌프. 필요한 경우, 입소펌프(YpsoPump: 장치 이름)는 가는 바늘을 통해 환자의 피하 지방 조직에 정확하게 정의된 양의 인슐린을 주입합니다. 이점: 당뇨병 환자는 더 이상 매일 여러 번 주사할 필요가 없으며 며칠에 한 번씩 바늘이 있는 호스만 교체하면 됩니다. 장치 내부의 배터리 및 인슐린 플라스크 교체도 매우 쉽습니다. 80g 미만의 이 작은 펌프는 어떤 휴대전화보다 가볍습니다. 스마트폰 이야기: 이 펌프는 블루투스를 통해 노트북이나 전화와 통신하여 중요한 통계를 표시합니다.

“작동의 단순화와 최신 기술의 이용은 입소펌프를 개발할 때 주요 목표였습니다.”

펌프 자체에 터치스크린이 있어 직관적으로 사용할 수 있습니다. 입소펌프는 지속적이고 안정적인 인슐린 공급이 필요하고 식사 때마다 추가적인 인슐린으로 균형을 맞춰야 하는 제1형 당뇨병 환자에게 특히 적합합니다. 부르크도르프에 본사를 둔 이 회사의 제품 관리자인 토마스 첼트너(Thomas Zeltner)는 "작동의 단순화와 최신 기술의 이용이 입소펌프를 개발할 때 주요 목표였습니다,"라고 말합니다. “환자들의 피드백은 우리가 올바른 길을 가고 있다는 것을 보여줍니다.” 입소메드의 제품 포트폴리오에는 혈당 측정 시스템, 펜 바늘 및 당뇨병 환자의 삶을 더 쉽게 만들어주는 기타 장비와 서비스도 포함됩니다. 이 펌프는 약 50개의 부품으로 구성되며 부르크도르프에서 생산됩니다. “저희는 플라스틱 부품을 사출 성형으로회사 내에서 만듭니다.” 맥슨이 핵심 공급업체입니다. 펌프의 구동 모듈은 약간 변형된 EC 9.2 플랫 모터를 사용하는 바, 이 모터는 작은 나사형 막대를 구동시킵니다. 이 막대 끝에 있는 플런저는 플라스크에서 환자의 몸으로 연결되는 호스로 액체를 밀어 넣습니다. 이와 관련하여 주입 시스템은 일반적인 주사기의 메커니즘과 매우 유사합니다.

mylife_ypsopump_2
EC9_2
mylife_ypsopump_2
EC9_2

이 펌프는 약 50개의 부품으로 구성되며 부르크도르프에서 생산됩니다.

1/2

그러나 인슐린 전달은 매우 정확해야 하므로 펌프에 고정밀 드라이브가 필요합니다. “맥슨 DC 모터는 저희 인슐린 펌프의 핵심 부품입니다."라고 토마스 첼트너는 말합니다. "맥슨을 제외하면 의료 분야에 충분한 정밀도로 제조하는 공급사가 거의 없습니다."

펌프의 마케팅에서 맥슨이라는 이름은 부수적인 의미 이상입니다. “저희는 단순히 작은 모터를 사용하는 것이 아니라 스위스 제조업체인 맥슨의 고급 드라이브를 사용합니다. 저희는 당사를 방문하는 환자와 방문자에게 이 점을 계속 강조합니다.”라고 토마스 첼트너는 설명합니다. 특히 의료 기술 분야에서 “Made in Switzerland” 라벨은 고객과 환자 모두의 신뢰를 보장하는 데 중요합니다. 입소메드와 맥슨의 강력한 파트너십은 미래를 위한 동맹입니다. 첼트너에 따르면 입소펌프의 생산량은 향후 몇 년 동안 급격히 증가할 것입니다.

BUI_Ypsomed_seitlich_V2_retouchiert

부르크도르프(스위스)에 위치한 입소메드의 본사

펌프는 제1형 당뇨병 환자를 돕습니다

혈액 내의 당 함량은 항상 변하며 영양에 크게 의존합니다. 건강한 신체에서 췌장은 필요에 따라 인슐린을 생성합니다. 인슐린은 포도당, 즉 설탕이 세포에 의해 흡수될 수 있도록 하고 혈당 수치가 과도하게 높아지지 않도록 하는 호르몬입니다.

당뇨병 환자의 경우, 췌장은 인슐린을 전혀 생산하지 않거나 너무 적게 생산합니다. 이것이 당뇨병 환자가 주사기나 입소펌프와 같은 특수 펌프 시스템을 통해 외부에서 중요한 호르몬을 제공 받아야 하는 이유입니다. 이것은 소수의 당뇨병 환자를이 속하는 제1형 당뇨병 환자에게 주로 적용됩니다. 제1형 당뇨병은 현재까지 알려진 치료법이 없는 자가면역 질환입니다.

그러나 당뇨병 환자의 약 90%는 제2형 당뇨병을 앓고 있습니다. 이러한 유형의 당뇨병은 주로 노인과 과체중인 사람들에게 발생합니다. 보통 건강한 식단과 충분한 운동으로 인슐린 주사 없이 제2형 당뇨병을 제어하거나 예방하는 데 충분합니다.

이미지 저작권
Ypsomed AG

에디터: Adrian Venetz