maxon Inside

모터 테스트의 수행

주제 선택

맥슨 모터의 드라이브 시스템은 다가오는 ExoMars 미션 수행 중 강한 진동과 극한의 온도 및 끔찍한 충격 하중과 같은 상당한 혹사를 감당해야 합니다. 바로 그러한 이유로 맥슨 모터에는 모터와 기어헤드가 혹독한 테스트를 받는 자체 개발 실험실이 있습니다.

최대 2500g - 이런 종류의 가속에서 어떤 물체에 작용하는 막대한 힘은 상상하기도 어렵습니다. 또는 이 경우, 맥슨 모터 드라이브 시스템에 가해지는 힘. 비교해 보자면, 우주 비행사는 발사 중 약 3g ~ 4g의 중력가속도를 경험합니다. 곡예 비행의 경우, 평균 최대값은 8g입니다.


그래도 지구로 돌아가 봅시다. 스위스 옵발덴에 위치한 맥슨 모터의 개발 실험실에서 모터와 기어헤드는 매우 철저한 테스트를 받습니다. 이 실험실에는 진공실, 다양한 기후 온도 시스템 및 기계적 충격 테스터와 같은 모든 종류의 기술 장비가 구비되어 있습니다. 이 마지막 장치, 즉 기계적 충격 테스터는 모터의 충격 저항을 테스트하기 위해 위에서 언급한 극단적인 g값을 발생시킵니다. 이 장치는 맥슨 HD(Heavy Duty) 모터를 위해 특별히 구입한 장비입니다. 현재, ExoMars 미션을 위한 드라이브 시스템, 더 정확히 말해 로버의 휠 드라이브를 위한 모터-기어헤드 조합체를 테스트하고 있습니다.

맥슨 모터의 개발 엔지니어인 니코 슈타이너르트(Nico Steinert)는 진공실에 맞춤형 ExoMars 기어헤드가 장착된 HD 모터를 설치합니다.

maxon_labor_0049_web
maxon_labor_0041_web
maxon_labor_0057_web
maxon_labor_0049_web
maxon_labor_0041_web
1/3

2년 이상의 사용 수명


실험실 자체가 이미 인상적입니다. 지구력 시험실은 꼭대기까지 서로 다른 모터와 컨트롤러가 장착되어 있고 끝없이 줄지어 늘어선 랙을 갖추고 있습니다. 천 개가 넘는 모터의 사용 수명을 여기서 테스트합니다. 몇 가지 드라이브는 20,000시간 이상 작동합니다. 이 테스트를 거의 매일 실험실의 개발 엔지니어가 점검합니다.


모터용 오일 침지


몇 가지 모터는 특히 어려운 테스트로서 최고 200°C의 오일 배스에 담겨 있습니다. 이러한 모터는 오일 내에서 작동하도록 특수 개발되었던 맥슨 HD 드라이브입니다. 약간 개조하면, 200°C의 공중에서도 작동할 수도 있습니다. 심부 시추에도 이 드라이브를 사용할 수 있습니다. HD 드라이브 시스템만이 이러한 환경의 고온, 극도의 압력 및 강한 진동을 견딜 수 있습니다. 이러한 드라이브가 심부에서 완벽하게 작동하도록 보장하기 위해서는 연속적인 테스트가 매우 중요합니다.

maxon_labor_0035_web

맥슨의 개발 엔지니어인 마틴 오더마트(Martin Odermatt)가 모터를 테스트하고 있습니다.

견고한 맥슨 모터는 항공우주 산업 분야에서도 사용하기에 적합합니다. 따라서 이 실험실에는 고압 진공 생성 외에도 화성의 특징인 희박한 대기를 시뮬레이션할 수있는 진공실이 있습니다. “이 진공실에서 모터는 화성의 표면과 정확히 동일한 환경 조건에 노출됩니다. 바로 이것이 맥슨 드라이브가 이처럼 먼 곳에서 완벽하게 작동할 것을 고객에게 보증할 수 있는 유일한 방법입니다.”라고 맥슨 모터의 개발 엔지니어인 니코 슈타이너르트가 설명합니다. 미래적 형태를 띤 고압 진공 장치는 ExoMars 미션을 위해 특수 제작된 장비입니다. 이 장치는 2018년, 화성에서 사용할 모터와 기어헤드를 테스트하는 데 사용됩니다. 이 진공실은 10–6mbar 미만의 압력과 –150 ~ +200°C 사이의 온도를 생성할 수 있습니다.


맥슨 모터는 자체 개발 실험실을 통해 드라이브 시스템을 철저히 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 감지하고 해결할 수 있습니다. 따라서 맥슨 드라이브 시스템은 보다 더 우수한 장비가 되도록 계속하여 개발되고 있으며, 또 그 품질은 항상 보장됩니다.  

에디터: Philipp Schmidli