Expert Blog

귀금속 대 흑연 브러시

주제 선택

RE25_GB_closeRE25_GB_close

귀하의 애플리케이션이 브러시리스 EC 모터보다 브러시 DC 모터로부터 더 많은 이점을 얻는다고 결정하셨습니까, 그리고 브러시 유형 사이에 있습니까? 가장 많은 질문 중 하나는 "흑연 브러시와 귀금속 브러시의 결정적인 차이점은 무엇인가?"입니다.

펌프와 같이 심한 부하가 있는 시작-정지 애플리케이션의 경우에는 흑연 브러시가 가장 효과적인 선택입니다. 이 브러시는 양방향 순환 모션이 필요하다고 확인되는 경우 생산된 해당 고전류 스파이크를 견딜 수 있습니다. 그러나 이 브러시는 광학 시스템의 경우에는 생산된 흑연 먼지로 인해 충분하지 않습니다.

REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted
REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted

귀금속 브러시가 있는 맥슨 RE-max DC 모터.

1/2

예를 들어, 애플리케이션에 송풍기와 같은 엄격한 흑연 브러시가 필요하지 않은 경우에는 귀금속 브러시가 최고의 선택이 되어야 합니다. 이 비용 효율적인 솔루션은 일반적으로 더 적은 전류 부하로 연속 작동 설계에 활용되었습니다. 이 브러시 선택은 유도 아크에 더 민감하지만, 귀금속 브러시가 있는 맥슨 모터의 DC 모터는 브러시 스파크 억제를 위해 정류자 세그먼트 사이의 RC 필터를 사용하고 수명이 긴 커패시터인 CLL을 특징으로 합니다. 또한 CLL 개념 사용으로 전체 전자기 방출은 감소시키고 단자 커패시턴스는 증가시켜 빠른 전압 변화를 위한 단락 회로 역할을 합니다. 또한 더 높은 단자 커패시턴스로써 무부하 전류가 증가하고 모터 자체의 전체 온도가 상승하는 것을 방지할 수 있습니다. 언급되지 않은 기타 고려 사항에 대해서는 맥슨의 교육 책임자, 우르스 카파데르(Urs Kafader) 의 유용한 차트를 참조하십시오. 

전반적으로 선택이 중단되고 선택하는 데 지원 또는 확신이 필요한 경우 전 세계의 숙련된 영업 엔지니어가 귀하의 연락을 기다리고 있습니다. 연락처를 모르는 경우, 당사의 웹 사이트를 방문하십시오 http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/contact. 

Tabelle
에디터: Angelica Perzan