maxon Inside

메카트로닉스 프로젝트를 위한 사양의 최적화

주제 선택

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca

원활한 운영을 하고자 하는 경우 필수 전제 조건인 프로젝트 사양은 고객의 요구와 기대를 정의합니다. 사양은 제품이 수행해야 하는 기능을 설명하고 충족해야 하는 기술적 요건과 요구 사항을 나타냅니다. 사양에는 두 가지 유형이 있습니다. 기술적 사양은 요건과 제약 사항을 포함하는 반면, 기능적 사양은 제품이 문제를 해결하는 방법을 설명합니다. 메카트로닉스 프로젝트 또한 이러한 규칙을 따릅니다. 일상적으로 제공되는 표준 정보 외에도 사양을 최적화하기 위한 세 가지 핵심 팁이 있습니다.

1. 사양에 내재된 명시되지 않은 요구 사항을 명확하게 하기 위해 전문가의 조언 얻기

전문가의 조언을 얻는 것 이상으로 최상의 접근 방식은 입증된 방식을 적용하여 고객의 실제 요구 사항을 명확히 진술하는 여러 분야의 프로젝트 팀을 구성하는 것입니다.

“따라서 팀은 필요한 기능의 뛰어난 지식으로 품질, 비용 및 기술적 측면에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.”

“특히, 제품을 연구 중심에 놓고 시스템이 작동하는 실제 환경, 제약 조건(작동, 열악한 환경, 유지 관리), 설계 및 제조부터 폐기까지 전체 수명 주기를 의미하는 '외부 기능 분석' 프로세스를 주로 사용합니다.”라고 맥슨 프랑스의 메카트로닉스 설계 부서 책임자인 플로랑 프로톤(Florent Prothon)은 설명했습니다. “따라서 팀은 필요한 기능의 뛰어난 지식으로 품질, 비용 및 기술적 측면에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.” 

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 2

이러한 외부 기능 분석 다음에는 메카트로닉 모듈, 해당 인터페이스 및 다양한 기능에 대한 설계 개요에 대한 내부 기능 분석이 따릅니다.

프로세스는 보통 혁신 요소, 테스트되지 않은 새로운 기능, 민감한 인터페이스 포인트(전체 메카트로닉 솔루션의 기술적 및 경제적 설계에 영향을 줄 수 있는 기능 검사나 신뢰성 테스트 필요)를 정확히 찾아내는 예비 위험 분석으로 보완됩니다.

이 단계에서 사양은 출력, 공차, 유연성 및 프로젝트 중에 확인할 수 있는 방법과 관련하여 각 기능을 명확하게 설명하여 고객과 함께 개발하고 구체화할 수 있습니다.

맥슨에서는 메카트로닉스의 전문 프로젝트 매니저가 프로젝트 전반에 걸쳐 고객의 관심 사항에 주의를 기울여 명확하지는 않을 수 있지만 때때로 프로젝트의 성공을 위한 핵심인 요구 사항을 확인합니다. 주의력과 분석력이 확실히 당사의 부가 가치입니다.

2. 메카트로닉스 프로젝트 시작 지점에서 목표 비용 지정

사양은 보통 기술적인 관점으로만 작성됩니다.

하지만 메카트로닉스 프로젝트가 성공하기 위해서는 목표 비용을 지정하는 것이 매우 중요하지만 대개의 경우 간과됩니다. 비용이 평가되지 않거나 제대로 평가되지 않으면 계획된 기술 선택에 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어, 제품을 "입문용" 가격으로 판매해야 한다면 가장 비싼 고급 메카트로닉 구성품을 선택하는 일은 비현실적입니다.

시작부터 목표 비용 통합은 결과적으로 맥슨 프랑스의 엔지니어가 매일 처리하는 문제입니다. 이러한 정보는 고객 사양에 거의 존재하지 않기 때문입니다.

또한, 이러한 비용 고려는 보통 다른 중요한 측면인 품질 요건과 긴밀하게 연결되어 있습니다.

3. 메카트로닉스 사양에 품질 표준 및 규정 포함

사전에 품질 요건 및 프로젝트 관련 모든 규제 측면을 확인해야 합니다. 개발 중인 메카트로닉 시스템의 적용 부문(의료, 운송, 항공우주, 산업 등)의 규정 및 표준을 프로젝트의 시작부터 아는 것이 필수적입니다. 이것은 일반적으로 처리해야 하는 제약 조건에 매우 중요한 요소이기 때문입니다. 이러한 요소는 고객이 그들의 요구 사항을 전달할 때, 그리고 최초의 기술 경제적 분석 중에 고객과 상의하게 됩니다.

이 단계는 모델 기반 검사로 시작되고, 해당되는 경우 제품 샘플링 및 테스트 시간과 관련하여 세심하게 설계된 내구성 테스트 프로그램이 제공되어 잠재적으로 특정 매개변수를 강화함으로써 더욱 엄격해질 수 있습니다.

당연히 고객의 애플리케이션을 관리하는 품질 표준 및 규정과 관련된 이 마지막 항목은 메카트로닉 애플리케이션의 설계, 개발 및 상업적 생산에 대한 결과론적 측면에서 가장 중요합니다. 이 항목을 적절하게 정의하지 않으면 결국 제품의 시장 출시를 위태롭게 할 수 있는 기본 포인트입니다.

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 3

결론

요약하자면, 고객의 진정한 요구 사항에 귀를 기울이고 비용 경계를 설정하며 규정 및 표준의 기틀을 마련하는 일은 성공적이고 용이한 프로젝트에 효과적인 메카트로닉스 사양을 얻는 훌륭한 방법입니다.

맥슨에서는 이 세 가지 원칙이 필수적이며 프로젝트에 대한 완전한 360° 평가를 통해 응답을 최적화하고 초기 사양에서 보통 시간 부족으로 인해 다소 간과하게 되는 프로젝트의 전반적인 성공을 보장할 수 있다고 믿습니다.

또한 당사는 사양 초안을 가이드하고 프로젝트 구현 시 최대한 지원하는 것이 당사의 역할이라고 생각하고 있습니다. 설계 부서의 전문가에게 문의하십시오.

에디터: maxon France