maxon Story
개선된 상처 치유를 위한 워터젯 기술


전 세계적으로 사람들은 당뇨병 및 기타 원인으로 인해 만성 질병으로 고통 받고 있습니다. 새로운 마이크로 워터젯 기술이 개선된 치료를 약속합니다. 강력한 플랫 모터는 필요한 수압을 제공합니다.
상처를 세척할 때 멸균액이 전문가의 첫 번째 선택이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 과거에 의사들은 보통 다른 방법을 사용했습니다. 예를 들어, 메스로 죽은 조직을 잘라내거나 흡수성 조직으로 상처를 덮거나 심지어 파리 유충을 이용하기도 했습니다. 각 방법에는 장점과 단점이 있습니다. 예를 들어, 메스를 사용하면 너무 많이 또는 너무 적게 절단할 위험이 높습니다. 최근 몇 년 동안, 의료 공학자들은 죽은 조직을 제거하는 것과 관련된 철저하고 효율적인 상처 세척을 위한 새로운 방법을 개발했습니다. “괴사조직제거”(Debridement)는 이러한 종류의 치료에 대한 전문 용어입니다.
고압 세척기의 기능 원리
유망한 새로운 접근 방식은 마이크로 워터젯 기술을 사용한 상처 세척입니다. 펌프는 고압을 생성하고 멸균액을 노즐을 통해 상처 부위로 보냅니다. 이 원리는 사람들이 정원의 판석에서 이끼를 제거하기 위해 사용하는 고압 세척기와 유사합니다. 어쨌든 이는 스위스 회사인 Medaxis가 제품의 기능을 설명하기 위해 선택한 비유적 표현입니다. 수년간의 개발 및 테스트 끝에 이 회사의 debritom+ 시스템은 2018년 초부터 시장에 출시되었으며 곧 전 세계의 외래 환자 상처 치료 시설과 응급실에서 사용될 예정입니다. 전망은 좋은 것 같습니다. Medaxis는 이미 이 장치로 지역 혁신상을 수상했습니다.
치유 과정을 다시 시작하며
debritom+ 세척 시스템은 만성적이거나 느리게 치유되는 상처로 인해 어려움을 겪고 있는 환자를 위해 설계되었습니다. 이러한 상처는 환자의 삶의 질에 매우 해롭고 정기적인 치료를 필요로 합니다. 치유 과정을 다시 시작하려면 철저하고 세심한 세척이 필요합니다. 마이크로 워터젯 기술로 감염되고 손상된 조직을 깨끗하고 정밀하게 제거할 수 있습니다. 동시에 집중적인 워터젯은 미세 출혈을 일으켜 추가로 성과를 향상시킵니다. 이는 3년 동안 90명의 환자를 마이크로 워터젯 기술로 치료한 연구에서 확인되었습니다. 상처 치유 시간이 다른 방법에 비해 약 30% 단축되었습니다.
컴팩트한 디자인과 높은 토크
직원이 7명인 스타트업 기업, Medaxis는 debritom+ 상처 세척 시스템을 개발하기 위해 근처에 있는 의료 공학 회사인 Carag가 제공하는 서비스를 계속 유지했습니다. Carag의 전문가들은 모든 의료 표준을 준수하면서 선행 모델을 현대화해야 하는 과제에 직면했습니다. 이 엔지니어들이 수행한 일 중 하나는 펌프 시스템의 공압 드라이브를 전기 모터인 맥슨 EC 플랫 90으로 교체하는 것이었습니다. 이 브러시리스 플랫 모터는 컴팩트한 디자인으로 높은 토크를 제공합니다. 이 모터는 톱니 벨트를 통해 두 개의 실린더로 크랭크 축을 구동시킵니다. 이는 워터젯에서 약간의 맥동을 만듭니다. 일회용 펌프는 적용할 수 있는 위생 요구 사항을 준수하기 위해 드라이브 시스템을 용수 회로에서 분리합니다.
debritom+에 대한 초기 피드백이 병원에서 나왔으며, 그 피드백은 Medaxis에서 커뮤니케이션을 담당하는 멜라니 쥐스(Melanie Süss)에 따르면 긍정적입니다. “처음에는 항상 조금 망설입니다. 하지만 상처 전문의들이 일단 마이크로 워터젯 기술을 사용하면, 이들은 매우 흥분한답니다.”
이미지 저작권
Medaxis