maxon Story
농업 4.0을 위한 드라이브 기술


농업 부문은 상당한 변화를 겪고 있으며 현대화되고 있습니다. 어려운 작업 조건 감소, 작업 시간 최적화, 농장의 에너지 자급자족 개발, 생산성 향상, 살충제 사용 감소 등 농민의 부담을 덜어주기 위해 작업을 자동화하는 로봇이 많이 개발되고 있습니다. 농민을 지원하기 위해 농기계 제조업체에서 고려해야 할 구체적인 기술적 특성은 무엇일까요?
코봇화(cobotisation): 농민을 위한 새로운 현실
자율 및 원격 제어가 가능한 농기계는 점점 더 많은 농부들에게 일상생활의 일부가 되고 있습니다. 이 부문은 코봇화(cobotisation)라고 하는 인간/로봇의 협업 시대에 접어들었습니다. 이러한 새로운 유형의 기계는 진정한 생산 보조 장치이며, 작동하는 기계만큼 혁신적인 특히 내구성이 강한 모터 장치를 필요로 합니다.
농업을 위한 인간/로봇의 협업은 재배자가 더 적은 수의 식물 보호 제품을 사용할 수 있는 기회이기도 합니다. 농업용 로봇은 센서와 모터 장치를 통해 지면 조건에도 적응할 수 있습니다. 이미 파종과 제초 작업에서 엄청난 진전을 보이고 있습니다. 오늘날 농업은 산업과 물류에 이어 세계에서 세 번째로 큰 전문 로봇 시장입니다.
IP65 보호 등급
전기 장비 전용 유럽 보호 표준인 IP65는 액체 또는 고체 물질의 침투로부터의 보호를 보장합니다. IP65는 장비의 안전을 결정하는 요소입니다. IDX 모터의 표준 버전은 보호 등급이 IP65입니다. 즉, 로봇의 모터는 방수 및 밀폐 처리되어 있습니다.
따라서 IP65 보호 등급(첫 번째 숫자는 고체용, 두 번째 숫자는 액체용)은 모터가 수분 침투로 인한 부식이나 종자 또는 먼지로 인한 손상에 취약하지 않음을 보장합니다. 이를 확신하기 위해 드라이브 모터 제조업체는 다른 부문과 마찬가지로 적절한 테스트에 IEC 표준 60529를 기준으로 삼습니다.
그러나 모터가 완전히 불침투성이 아니라는 사실은 잘 알려져 있습니다. 따라서 추가적인 보호가 필요합니다. 이를 달성하기 위해 맥슨 그룹은 컴팩트 드라이브를 개발했습니다. 모터의 크기를 줄이면 모터 유닛, 인코더, 브레이크 및 전자 구성품의 부품을 동일한 케이스에 넣을 수 있습니다. 이 절차로 물이나 먼지 침투에 대한 내구력이 향상됩니다. 하지만 모터는 침수를 견디지 못할 것입니다. 또한 이미 패키지화된 컴팩트 모터를 갖는다는 것은 제조업체에 유리한 요소입니다. 즉, 특정 케이스를 설계하기 위해 추가적인 연구를 시작할 필요가 없습니다.
여러분의 농업 애플리케이션에 IP 전동 솔루션이 필요한가요?
고성능 및 경쟁력
농업은 상당한 생산성 문제에 직면해 있습니다. 농기계, 특히 자동 파종기에는 농부가 매일 또는 하루에 여러 번 유지보수 서비스를 요청하는 데 시간을 할애할 수 없기 때문에 지속가능한 성능이 필요합니다. 따라서 농기계는 신뢰할 수 있어야 합니다. 이를 달성하기 위해 제조업체는 설계하고 시장에 공급하는 장비의 모터 장치에 대한 확신을 가져야 합니다.
맥슨은 이제 혁신을 통해 필수 표준, IP65 보호 등급, 안전 및 모터 성능을 결합할 수 있게 되었습니다.
• 경쟁사보다 더 컴팩트하고 효율적인 모터 장치
농기계는 특히 파종과 관련하여 전반적인 수익성을 개선하는 모터 장치의 혜택을 얻을 수 있습니다. 브러시리스 IDX 컴팩트 드라이브에는 위치제어 컨트롤러가 있어, 자동 조정 및 더 강한 출력이 가능합니다. 또한 IP65 인증을 획득하여 보호를 보장합니다.
• 더 용이한 유지보수를 위한 통신 버스로 원격 제어 가능한 기계
통신 버스를 통해 모터 드라이버와 온보드 컴퓨터 또는 자동화 시스템은 실시간으로 통신할 수 있습니다. 그리고 농업 장비를 원격으로 제어할 수 있습니다. 그 결과, 정보를 더 쉽게 볼 수 있고 농부들은 일상적인 유지보수 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다. 또한 예측 유지보수 작업을 통해 고장을 방지할 수 있습니다. 그 결과, 농기계/로봇의 수리 비용을 크게 절감하여 생산성과 수익성을 높일 수 있습니다.
• 이중 온도 센서로 인한 최고의 안전성
현재 시장에 있는 대부분의 모터에는 온도 센서가 모터 외부에 있습니다. 이로 인해 과열 및 보호 지연이 발생하여 결과적으로 화재의 위험이 있습니다. 이에 대응하기 위해 IDX 모터 장치에는 모터 자체와 전자 영역의 두 영역에 두 개의 내부 온도 센서가 있습니다. 따라서, 문제가 감지되면 전체 케이스가 가열될 시간을 주지 않고 모터가 즉시 안전 모드로 들어갑니다.
• 모듈성
IDX 모터는 플랜지에 맞춰져 있기 때문에 기존의 솔루션을 쉽게 대체할 수 있습니다. 따라서 더 강한 출력과 더 나은 성능을 얻기 위해 모든 장비를 개조할 필요가 없습니다. 농부들에게 반가운 절약을 의미하며, 생산 방식을 근본적으로 변화시켜 적은 노력으로도 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
IDX 모터는 견고하고 컴팩트하기 때문에 통합형 전자 시스템이 장착된 모터와 조화를 이룹니다. 이를 통해 농부는 보다 쉽게, 절감된 비용으로 농업 4.0 모드로 전환할 수 있습니다.
맥슨 그룹은 항상 산업 분야의 고객들이 갖는 요구에 주의를 기울여 왔습니다. 맥슨은 표준을 준수하고 근본적인 기술 발전에 기여하는 강력한 드라이브 모터를 설계하고 있습니다.
IDX에 대해 더 알고 싶으신가요?
새로운 IDX 제품군에 대한 정보는 다음 공식 웹사이트에서 확인하십시오.