maxon Story
기술 혁명의 10년


프랑스 메디컬의 시장 관리자인 버지니 미알란(Virginie Mialane)과 이야기를 나누었습니다. 버지니는 중요한 애플리케이션의 몇 가지 사례를 통해 전동 의료 기기 분야의 지난 10년 간의 변화를 설명합니다.
오늘날 의료 산업에서 체외 진단의 영향은 무엇인가요?
체외 진단은 의료 사슬의 필수적인 연결 고리입니다. 체외 진단은 질병의 예방, 예후, 진단, 모니터링 및 관리가 가능하므로 인간의 전체 삶에 걸쳐 사용될 뿐만 아니라 환자의 질병에 관한 모든 단계에 적용됩니다. 따라서, 의료 결정 중 3/4 이상이 적어도 한 가지 체외 진단 테스트를 포함하고 있습니다.
진단은 실험실 과학(시약)뿐만 아니라 실험실 장비의 발전으로 지난 10년 간 혜택을 받아 왔습니다. 공공 부문의 개혁은 대규모의 다양한 기술 플랫폼을 탄생시켰습니다. 장비의 기술적 발전은 이러한 개발의 일부가 되어 더 높은 신뢰성과 함께 완전 자동화 및 증가된 샘플 처리량, 수행된 테스트의 더 커진 다용성 및 더 정확한 결과를 이끌었습니다.
이러한 개발을 지원하는 기술은 무엇인가요?
인코더에 연결되고 서보 제어 보드에 의해 제어되는 DC 모터를 통해, 움직임은 이제 거의 실시간으로 지정 위치로 수정되고, 속도 사이클은 진행 중인 분석의 연속적인 흐름을 방해하지 않으면서 동기화된 방식으로 채혈 튜브를 삽입하도록 조정할 수 있습니다.
DC 모터는 보통 체외 진단용 실험실 기계의 자동화에 사용되었습니다. 또한 하이브리드 또는 영구 자석 유형의 스테퍼 모터는 견고함과 개방형 루프 작동으로 최근 몇 년 동안 크게 선호되었습니다.
환자를 위한 혁명인가요?
체외 진단 장비는 이동형 "현장 진료" 검사 및 분석을 향한 전환에 대응하여 발전했습니다. 환자들은 이러한 발전의 중심에서 이제 자신의 건강에 적극적인 역할을 다하고 있으며, 일반적으로 건강과 특히 자신의 질병에 대해 더 배우려고 합니다. 현장 진료 검사 또는 환자의 병상에서의 검사가 최근 몇 달 동안 더 광범위하게 사용되고 있습니다. 이 진단 장비는 추후 확장되어 많은 치료 진단에 사용되고 환자의 치료 및 관리를 위한 현 프로세스를 완전히 뒤집어 놓을 것입니다. 메카트로닉스는 모듈성 및 신뢰성을 지향하는 메카트로닉 드라이브 및 시스템을 시장에 공급하면서 모바일 기계의 등장을 지원하고 있습니다.
또한 의료 로봇 공학이 이 분야에서 중요해졌습니다. 그 영향은 무엇인가요?
과학 기술 진보의 갈림길에 선 의료 로봇 공학은 의료 분야에 혁명을 가져왔고 지난 10년 간 놀라운 성장을 보였습니다. 초기에 반복성과 정밀도를 위한 산업 분야의 필요성으로 인식되었던 로봇 공학은 거의 항상 수술에 중점을 둔 매우 특별한 요구 사항을 충족하기 위한 의료 애플리케이션에 적용되었습니다.
이러한 로봇의 소형화는 수술실에 통합할 수 있도록 반드시 필요했습니다. 이때 산업용 로봇과는 달리 하나의 동작을 무한정 반복해서 빠르게 실행하는 것이 아닌 의사의 동작에 매우 유사한 동작을 재현해야 합니다. 모든 질병에는 고유한 특정 기능의 접근이 필요하므로 이러한 로봇은 신경외과, 척추 수술, 고관절 또는 무릎 수술, 복부 수술 등 인체의 정밀한 치료 영역에 전문화되어 있습니다.
최소 침습 수술, 원격 수술: 로봇의 수술 지원은 최근 몇 년 동안 점점 더 널리 보급되었고, 이제는 환자와 수술 절차를 완전히 제어하는 의사 사이에서 필수 인터페이스가 되었습니다. 이 흥미로운 개발은 모터의 소형화, 성능 및 진동 측면의 설계 최적화, 그리고 모터 제어를 개선하고 정밀하고 유동적 모션을 수행하기 위한 고해상도 인코더를 포함하여 마이크로 전자 공학의 발전으로 가능했습니다.
모터의 소형화는 더 높은 정밀도를 위한 것인가요?
예를 들어, 안과 수술의 경우 1/100밀리미터 미만으로 측정되는 눈 뒤쪽의 망막 막은 직경이 1mm 미만인 작은 구멍을 통해 삽입되는 장비로 조작할 수 있습니다.
오늘날, 로봇 플랫폼은 보통 행동을 계획하고 시야 개선을 지원하는 이미징 기술과 연결되어 떨림이나 결함 없이 외과 의사의 모션을 수행합니다.
귀하의 플랜을 더욱 발전시키기 위해 당사의 전동 의료 기기 전문가와 언제든지 상의하실 수 있습니다.
거의 30년 동안, 당사는 체외 진단 기기에서 능동 이식형 의료 기기까지 의료 산업을 위한 완전 메카트로닉 시스템을 설계, 개발 및 생산해 왔습니다.
의료 기기를 위한 메카트로닉 설계는 소형화 및 저중량, 멸균 공정에 대한 내성, 초고속 작동, 긴 수명 및 무엇보다도 신뢰성 관련 요구 사항을 위한 고도의 기술 솔루션입니다.