maxon Story

맥슨, 하늘을 날다

주제 선택

maxon_Quadrocopter-5maxon_Quadrocopter-5

무인 항공기 또는 UAV, 드론, 미니 헬리콥터: 이를 무엇이라고 부르든, 이것은 단순한 아마추어 사진보다 훨씬 더 유용합니다. 이러한 기기는 검사, 농업, 보안 및 소규모 화물 분야에서 향후 애플리케이션에 엄청난 잠재력을 제공합니다.


이 시장은 젊고 매우 역동적이며 많은 신생 기업이 있습니다. 맥슨도 적극적인 역할을 하고 있습니다. 이 업계의 초기 모험과 몇 차례 세간의 이목을 끄는 충돌에 이어 무인 항공기 및 그 구성 요소에 대한 요구 사항이 증가했습니다. 맥슨은 전문화된 드론 모터 개발에 필요한 고품질 드라이브와 지식을 보유하고 있습니다.


2019년에는 특별 프로젝트용으로 여러 초기 모델이, 그에 어울리는 컨트롤러와 함께 제작되었습니다. 그 이후로 실험실에서 많은 테스트가 수행되었으며 설계가 수정되었습니다. 고객의 프로젝트를 위한 새로운 드라이브가 개발 중입니다. 이와 동시에 아주 초기의 목표는 전문가로부터 되도록 많이 배우는 것이었습니다. 바로 이것이 맥슨의 항공우주 인력이 프로펠러 제조업체 및 고객뿐만 아니라 드론 전문가 및 로잔의 EPFL과 같은 스위스 대학과 긴밀히 협력해 온 이유입니다.


드론 시장에서 중요한 것은 모터만이 아닙니다. 훨씬 더 중요한 것은 BLDC 모터, 모터 컨트롤러 및 이에 맞는 프로펠러의 완벽한 상호 작용입니다. 이것이 추진력과 에너지 효율성 측면에서 시스템을 최대한 활용할 수 있는 유일한 방법입니다. 이러한 시스템 개념은 다른 시장에서도 점차 중요해지고 있습니다. 이것이 바로 맥슨이 항공우주, 산업 자동화, 의료 및 모빌리티 솔루션에 중점을 둔 사업부를 설립한 이유 중 하나입니다. 전문 직원은 이러한 영역에서 시스템에 부과된 요구 사항을 이해하고 있습니다.


덧붙여서 현재 가장 화제가 되고 있는 드론은 6개의 맥슨 DC 모터로 제어됩니다. 더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오화성에서의 "인제뉴이티".

더 많은 정보가 필요하면 다음을 방문하십시오:  aerospace.maxongroup.com

에디터: maxon HQ