maxon Story

맥슨과 퍼시비어런스(Perseverance) 탐사선

주제 선택

Template DriveTech Perseverance roverTemplate DriveTech Perseverance rover

보도 자료, 2020년 7월 2일: 7월에 NASA는 다섯 번째 탐사선을 화성으로 보낼 예정입니다. 이 탐사선의 주요 임무는 나중에 지구에서 분석할 토양 샘플을 수집하는 것입니다. 탐사선은 또한 화성에서 첫 비행을 수행하게 될 헬리콥터를 운반할 것입니다. 맥슨의 정밀 모터가 임수 수행에 필수적인 수많은 작업에 사용될 예정입니다.

화성과 관련하여 맥슨의 드라이브 시스템은 당연한 것입니다. 스위스에서 제작된 전기 모터는 지난 30년 동안 거의 모든 로봇 임무에 성공적으로 사용되었습니다. 현재 화성에는 100개 이상의 탐사선이 있습니다. NASA의 다음 임무는 7월 17일에 시작되므로 곧 더 많아질 예정입니다. Atlas V 로켓은 퍼시비어런스 탐사선을 발사하여 화성으로 가는 여정에서 화성의 이전 생명체의 흔적을 찾을 것입니다. 가장 중요한 임무는 여러 토양 샘플을 채취하여 용기에 밀봉한 후, 특정 장소에 보관하여 미래 임무에서 지구로 반환할 수 있도록 하는 것입니다. 여러 대의 맥슨 모터가 샘플을 처리하기 위해 탐사선에 사용될 예정입니다. 모터는 샘플을 스테이션에서 스테이션으로 옮기는 로봇 그리퍼 팔에 설치되어 있습니다. 맥슨 모터는 샘플 용기를 밀봉하고 보관할 때도 사용됩니다.

NASA의 JPL(Jet Propulsion Laboratory)은 이 임무를 수행하고 있으며 맥슨에 탐사선용 드라이브 10개를 생산하도록 요청했습니다. 이전의 거의 모든 화성 임무와 마찬가지로 이러한 드라이브는 맥슨 카탈로그의 표준 제품을 기반으로 약간 수정되어 제작되었습니다. NASA는 처음으로 브러시리스 DC 모터를 사용하고 있습니다. GP 22 UP 유성 기어헤드와 함께 9개의 EC 32 플랫 및 1개의 EC 20 플랫 모터입니다. 맥슨 엔지니어들은 JPL 전문가들과 긴밀하게 협력하면서 수년에 걸쳐 드라이브를 개발하고 엄격한 테스트를 거쳐 최고 수준의 품질을 달성했습니다. 맥슨 SpaceLab의 책임자인 로빈 필립스(Robin Phillips)는 “당사는 이번 흥미로운 프로젝트를 통해 많은 것을 배웠습니다.”라고 말합니다. “이제 당사는 우주 애플리케이션에 대한 매우 광범위한 전문 지식을 보유하고 있으며 업계의 기대에 부응하는 품질 보증 프로세스를 확립했습니다. 의료 분야와 같이 요구 사항이 유사한 경우가 많은 다른 산업 분야의 고객도 이러한 노하우가 주는 혜택을 받을 것입니다." 우주 임무는 드라이브 시스템에 대한 요구 사항이 가장 높습니다. 여기에는 로켓 발사 중 진동, 여행 중 진공, 착륙 시 충격, 섭씨 -125도 ~ +20도 사이의 온도로 변동하고 먼지가 모든 곳으로 침투하는 화성 표면의 혹독한 조건이 포함됩니다.

맥슨 DC 모터, 화성 상공을 비행할 헬리콥터를 제어하다

2021년 2월 18일, 퍼시비어런스 탐사선이 화성에 착륙했지만 혼자가 아니었습니다. 인제뉴어티(Ingenuity)라는 헬리콥터 드론이 탐사선 밑면에 부착됩니다. 무게가 1.8kg인 태양열 드론은 여러 번의 비행을 수행하고 항공 사진을 촬영합니다. 이 실험의 주 목적은 이러한 종류의 추가 드론에 대한 개념을 테스트하는 것입니다. 드라이브 전문업체인 맥슨이 다시 이 장치의 설계에 참여했습니다. 직경이 10mm인 6개의 브러시드 DCX 모터가 회전자 블레이드의 기울기와 비행의 방향을 제어합니다. 드라이브는 매우 가볍고 역동적이며 에너지 효율이 높습니다. 밀리그램 단위의 정밀도가 화성 헬리콥터에 중요하므로 이러한 특성은 필수입니다. 화성에서의 비행은 쉽지 않습니다. 대기가 매우 희박하며 고도 30km에서의 지구의 조건과 거의 비슷합니다. 헬리콥터 드론은 JPL 연구소의 시뮬레이션 테스트 환경에서 비행했습니다. 화성에서 이륙할지는 지켜봐야 합니다. 첫째, 로켓 발사와 같은 다른 방해 요건을 극복해야 합니다. "모든 것이 순조롭게 진행되고 화성에서 곧 당사의 드라이브가 작동하는 모습을 볼 수 있기를 바랍니다."라고 맥슨의 CEO인 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)는 말합니다. “우리는 모두 잘 되기를 기도하고 있습니다.”

스위스 드라이브 전문업체

맥슨은 브러시드 및 브러시리스 DC 모터의 개발업체이자 제조업체입니다. 제품 범위에는 기어헤드, 인코더, 컨트롤러 및 전체 메카트로닉 시스템도 포함됩니다. 맥슨 드라이브는 요구 사항이 특히 높은 모든 곳에서 사용됩니다. 예를 들어, 맥슨 모터가 NASA의 탐사선에 동력을 공급하는 화성, 휴대용 수술 장치, 휴머노이드 로봇, 고정밀 산업용 애플리케이션 등입니다. 이러한 수요 시장에서의 선도적인 위치를 유지하기 위해 맥슨은 연수입의 상당수를 연구와 개발에 투자하고 있습니다. 전 세계적으로 맥슨에는 3,000명 이상의 종업원이 9개의 생산 라인에서 근무하고 있으며 30개국 이상에 판매 회사를 두고 있습니다.

Template DriveTech Perseverance rover 2

좌측: 수정된 EC 32 플랫 드라이브. 이러한 드라이브 중 9개는 퍼시비어런스 탐사선에 사용됩니다. 중앙: GP 22 UP 기어헤드가 장착된 EC 20 플랫. 우측: 화성에서 비행하게 될 헬리콥터의 회전자 블레이드 기울기 제어에사용되는 DCX 10 모터.

사진 제공: 맥슨

에디터: maxon France

© by © maxon motor ag