maxon Inside

맥슨과 애니보틱스(ANYbotics), 전략적 파트너십

주제 선택

ANYbotics templates 1500x1000 1ANYbotics templates 1500x1000 1

화성 모터로 유명한 드라이브 전문업체인 맥슨이 자율 검사 로봇 애니멀(ANYmal)용 드라이브 시스템 공급업체로서 로봇 스타트업인 애니보틱스와 손을 잡았습니다. 이 로봇은 곧 대량 판매될 예정입니다. 애니보틱스는 중요한 로봇 공학의 노하우를 제공하고 의심할 여지 없이 이 분야에서 가장 성공적인 신생 회사이므로 이러한 협업은 맥슨에도 혜택을 가져다 줄 것입니다.

보도 자료, 2020년 9월 15일

견고한 파트너십: 맥슨과 애니보틱스는 긴밀하고 장기적인 협업 관계를 맺고 스위스를 로봇 공학의 중심 위치로 강화하고 있습니다. 두 파트너가 내린 결정 중 하나로, 맥슨은 글로벌 드라이브 전문업체로서 애니멀용 액추에이터의 미래 개발 및 생산을 처리할 예정입니다. 애니멀은 미래에 특정 위험한 유지 관리 작업도 수행하는 산업 시스템을 검사하도록 설계된 네 발이 있는 자율적인 로봇입니다. 로봇은 계단, 경사면과 같이 어려운 기반 시설도 넘을 수 있고 광범위한 산업 분야에서 사용되고 있습니다.

맥슨 그룹은 드라이브 기술 분야에서 60년의 경험과 글로벌 생산 인프라 및 검증된 프로세스를 파트너십에 기여하고, 애니멀의 상업적 생산 및 마케팅을 발전시키는 데 도움을 줄 것입니다. 이때 경쟁력 있는 고성능 드라이브 시스템을 사용하며 그 중 12개는 각 로봇에 사용됩니다. “바로 맥슨에서 당사는 소형 시리즈에서 대량 생산으로 전환함으로써 드라이브 기술을 관리할 이상적인 파트너를 찾았습니다. 애니보틱스의 CEO인 페터 프랑크하우저(Péter Fankhauser)는 "맥슨의 전문성과 인프라를 통해 당사는 로봇의 핵심 요소를 더욱 최적화하고 최첨단 생산 방식에 접근할 수 있게 될 것입니다."라고 말했습니다.

애니보틱스는 최근 Swiss Economic Award 2020을 수상했고 첨단기술/생명공학 부문에서 스위스 최고의 스타트업으로 선정되었습니다. 애니보틱스는 맥슨에게 큰 잠재력을 제공하는 시장인 로봇 공학에 대한 귀중한 경험을 보유하고 있습니다. 맥슨 그룹의 CEO인 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)는 말했습니다. “애니보틱스와 협업함으로써 서로 다른 세계의 노하우를 융합하고 있습니다. 스타트업의 창의성과 높은 반응성은 맥슨 그룹의 글로벌하고 안정적인 산업 환경과 짝을 이루고 있습니다. 우리는 기존에는 볼 수 없었던 에너지 효율적이고 지능적인 로봇 드라이브를 함께 제작할 것입니다.”

양사는 파트너십을 더욱 공고히 하기 위해 지리적으로도 가까워지고 있습니다. 옵발덴 주에 본사를 둔 맥슨은 애니보틱스와 가까운 취리히의 올리콘 지구에 있는 취리히 캠퍼스에 연구소를 세울 예정입니다. 여기에서 엔지니어와 기술자가 만나 프로젝트 진행 상황을 논의할 예정입니다. 또한 맥슨은 연구소를 사용하여 취리히 ETH 및 취리히 대학교와 긴밀한 관계를 구축하고, 젊은 엔지니어들에게 기술 지원을 제공하며, 작업 공간을 제공하고, 인재를 영입할 계획입니다. 오이겐 엘미거가 말했듯이, “당사는 이미 취리히와 루체른 주변에서 직업 교육에 크게 참여하고 있습니다. 새로운 연구소를 통해 당사는 드라이브 기술 분야의 젊은 인재를 지원할 한층 더 나은 위치에 서게 될 것입니다.”

ANYbotics templates 1500x1000 2