maxon Story

실험실 장비 및 신뢰성

주제 선택

fiabilité instrument de lab drive.techfiabilité instrument de lab drive.tech

실험실 테스트의 경우 신뢰성이 중요한 역할을 합니다. 실험실 장비는 요구되는 속도를 지키기 위해 기능적 관점에서 완벽하게 신뢰할 수 있어야 하고 서비스 수명도 길어야 합니다. 그 결과와 관련하여 반복성과 정밀도가 완벽하게 재현 가능한 결과를 위해 매우 중요합니다. 이 두 가지 측면에서 신뢰할 수 있는 실험실 테스트 기계를 설계하려면 설계와 모터를 선택할 때 특별히 주의해야 합니다.  설명

신뢰성: 실험실 장비의 주요 요소

실험실 기계는 비용 효율적이고 시장의 기대치에 상응하도록 매우 높은 처리량을 제공해야 합니다. 연중무휴 작동을 위한 이러한 유형의 장비에 있어 드문 일이 아닙니다. 단순히 생산 중단 시간을 방지하기 위해 최적의 상태로 작동해야 하는 이유 중 하나입니다. 경미한 오작동으로 전체 테스트 공정에 문제가 생기고 귀한 작동 시간을 낭비할 수 있습니다. 따라서 우수한 설계의 핵심은 장치를 긴 서비스 수명과 뛰어난 수준의 품질을 갖춘 신뢰할 수 있는 구성품에 기반을 두는 것입니다.

작동 온도, 공급제품의 추적성 및 청결, 장비 밀봉, 피펫팅 시 수량 정밀도는 단지 모션의 반복성과 재현성, 테스트의 신뢰성을 보장하는 데 고려해야 하는 몇 가지 요소일 뿐입니다. 보다 구체적으로는 테스트 결과의 전달에 사용되는 서브 어셈블리에 보다 세심한 주의를 기울여야 합니다. 이러한 서브 어셈블리는 분석 샘플을 선택한 시약과 접촉시킬 때 필요한 모든 전동 모션을 수행합니다. 이러한 모션에는 주로 이송 및 피펫팅이 포함됩니다.

fiabilité 2 instrument de lab drive.tech

실험실 장비의 신뢰성: 우수한 설계 사례

  1. 각 구성품의 조립 사양을 준수하십시오. 비용 절감을 위해 사양에서 벗어나려는 유혹이 있을지라도, 차선의 조립 품질로 제조되는 다양한 제품 사이에 반복적인 편차가 발생할 수 있으므로 신뢰성을 위해서는 피해야 합니다.
  2. 해석해야 하는 운영자 종속 설정을 제거하십시오. 설정 시 인간의 개입이 있으면 사람마다 결과가 불일치할 위험이 있습니다. 운영자가 설정을 제대로 입력하지 않거나 지침이 충분히 명확하지 않을 수 있습니다. 또한 기계 부품에 설정 옵션이 있는 경우, 시간이 지나 설정이 손실되어 재조정해야 할 위험이 있습니다.
  3. 구성품 자체와 구성품 사이의 인터페이스에서 정밀도를 간과하지 마십시오.
  4. 조립 전, 공급업체의 품질 및 부품 승인 테스트와 관련하여 전체 품질 체인을 제어하십시오.
     

맞춤형 메카트로닉스 프로젝트에 지원이 필요하신가요?
당사의 전문가에게 연락하십시오

설계의 선택: 모션 정밀도를 엄격하게 제어하는 방법

설계의 핵심 과제는 원하는 기능과 기계의 의도된 서비스 수명을 위해 최상의 기술을 선택하여 적절한 비용에 적절한 수준의 품질을 달성하는 것입니다. 모션 정밀도를 위한 몇 가지 옵션이 있습니다:

  • 리밋 스위치 및 스테퍼 모터. 모터의 크기가 정확하다면, 이 조합으로 피드백 없이 위치를 제어할 수 있습니다.
  • 인코더 및 스테퍼 모터. 이 조합으로 정확한 위치에 대한 정보를 즉시 얻을 수 있습니다. 모션 정밀도를 최대화하고자 하는 경우에 최상의 옵션입니다. 그러나 인코더는 일반적으로 리밋 스위치보다 비쌉니다.
     

스테퍼 모터 대신, 제어 용량과 모션의 서보 제어와 관련하여 훨씬 더 뛰어난 EC 모터(BLDC 모터라고도 함)를 선택할 수도 있습니다.

온보드 인텔리전스를 통해 BLDC 모터는 모터의 작동에 대한 피드백을 제공하여 제어가 매우 단순해집니다. 그러나 BLDC 모터는 스테퍼 모터보다 비쌉니다. 그리하여 때때로 리밋 스위치 또는 인코더와 결합된 스테퍼 모터를 사용하는 것이 좋습니다.

어떠한 경우에도 서비스 수명을 최대화하려면 브러시리스 기술이 최상의 선택입니다. 브러시드 모터를 사용하면 서비스 수명이 제한될 수 있기 때문입니다.

서비스 수명 및 마모품

뛰어난 신뢰성을 제공하려면 실험실 장비의 모터와 어셈블리의 서비스 수명이 길어야 합니다. 따라서 모든 모터가 이 과제를 해결할 수 있는 것은 아니므로 사용 가능한 다양한 제품군 중에서 선택해야 합니다. 일부 모터 기술은 작동 시간이 단지 3,000시간인 반면, 다른 기술은 최대 20,000시간까지 가능합니다.

또한 어셈블리에 결함이 있거나 모터가 공칭 범위와 다르게 작동하면 그 서비스 수명이 줄어듭니다. 그리하여 제조업체의 권장 사항을 따르는 것이 매우 바람직합니다. 동일한 규칙은 베어링, 피니언, 벨트 및 스위칭처럼 모션과 관련된 모든 구성품에 적용됩니다. 이러한 구성품을 사용하면 마모품에 대해서도 주의깊게 생각해야 합니다.

의료 분야에서 20년 이상의 경험을 가진 맥슨 프랑스는 고객의 사양에 가장 적합한 기계 구성품과 모터 유형을 인지하여 가장 비용 효율적인 최상의 옵션을 안내해줍니다.

Atelier maxon France drive.tech

맥슨 프랑스를 신뢰하는 이유는 무엇인가요?

맥슨은 단순한 부품 공급업체 이상의 역할을 하기 때문입니다. 당사는 모션 전문업체로서 모션의 모든 측면에서 작업하여 단순한 모터 선택에 제한되지 않고 고객의 요구 사항과 선호도에 맞는 전동 모듈을 제공하고 있습니다. 이는 신뢰성과 관련하여 진정한 부가가치입니다! 당사의 팀은 시스템 아키텍처를 최적화하여 기계의 신뢰성을 개선하기 위한 조언을 제공합니다.

전체 서브 어셈블리를 위한 단일 공급업체

보다 효율적인 소싱 및 프로젝트 개발을 가속화하고 최종 서브 어셈블리의 품질 향상을 위해, 모터 시스템 전문업체의 전문성을 신뢰할 수 있습니다. 장비에 최상의 구성품을 식별하는 데 도움을 드립니다.

맥슨은 이 시스템 접근 방식으로 기계에 간단히 연결할 수 있는 기능 모듈을 개발하고 제조할 수 있습니다. 매우 안정적인 실험실 기계를 생산하려고 하시나요?

지금 당사의 기계전자 분야 전문가에게 연락하십시오.