Expert Blog

인코더 케이블의 최대 길이가 있나요?

주제 선택

Klemme_webKlemme_web

유르겐 바겐바흐(Juergen Wagenbach)는 긴 인코더 또는 홀 센서 케이블이 관련된 경우 주의해야 할 조치가 무엇인지 알고 있습니다.

모터 및 센서에 사용되는 표준 케이블의 길이는 단지 30cm~3m에 불과합니다. 이 길이는 특히 컨트롤러가 몇 미터 떨어져 있거나 다른 방에 배치될 수 있는 기계 캐비닛에 설치된 경우 충분하지 않습니다.

최대 케이블 길이에 대한 일반적인 답은 없습니다. 최대 10m의 케이블 길이는 몇 가지 특별한 조치를 취하여 문제 없이 처리할 수 있습니다. 케이블 길이가 최대 50m 또는 100m일지라도 완벽한 방법으로 설치되고 신호 품질이 초기 시운전 중에 점검 및 확인되었다면 성공적으로 사용된 것입니다.

케이블 길이가 긴 경우 고려해야 할 특별 조치

보통 처음하는 즉흥적인 생각은 긴 와이어에서 신호의 전압 강하가 임계점일 수 있다는 것입니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 왜냐하면 센서 신호는 보통 2.1V 이상의 전압 레벨에서 “높음” 신호를 수용하는 TTL 사양을 충족해야 하기 때문입니다. 필요한 신호 레벨은 인코더 및 홀 센서 입력에 대한 단원의 맥슨 컨트롤러의 “하드웨어 참조”에 지정되어 있습니다.

1) 센서의 공급 전압

인코더에는 일반적으로 공급 전압과 관련하여 엄격한 허용 오차가 있습니다. 5V +/-5% 사양의 경우에는 작동을 보장하기 위해 인코더의 공급 전압 입력에 최소 4.75V가 있어야 함을 의미합니다. 긴 케이블의 전압 강하는 공급 전압의 측면에서 치명적일 수 있습니다. 공급 전압이 충분하지 않으면 센서 신호가 존재하지 않거나, 잘못되거나, 또는 때때로 누락될 수 있습니다. 펄스 누락의 근본적인 원인은 보통 예상한 신호 레벨이 아니라 공급 전압입니다. 따라서 인코더 커넥터에 지정된 공급 전압이 있는지의 여부 확인이 중요합니다. 이는 케이블 내부에 더 두꺼운 와이어 게이지를 사용하여 개선시킬 수 있습니다. 실제로 이렇게 더 두꺼운 와이어는 공급 전압 및 GND 와이어에 필요합니다. 센서 와이어의 전압 강하는 위에서 언급한 것과 같이 그렇게 중요하지 않습니다.

일반적으로 더 두꺼운 와이어의 단점은 케이블의 유연성이 낮고 무거우며 더 비싸다는 것입니다. 혼합 와이어 게이지가 있는 케이블은 디자인이 매우 특별하며 훨씬 더 비쌉니다. 이러한 단점을 극복할 수 있는 간단한 솔루션이 있습니다.

전원 및 GND에 한 개 이상의 와이어 사용하기

실제 필요한 것보다 더 많은 와이어가 있는 케이블을 구매하십시오. 예를 들어, 일반적으로 인코더에 필요한 8개의 와이어 대신 10개 또는 12개의 와이어가 있는 케이블입니다. 전원 및 GND에 2 ~3개의 와이어를 사용하십시오. 이러한 케이블이 표준으로 가장 비용 효율적이며 두꺼운 와이어 게이지가 있는 케이블보다 여전히 유연합니다.

Klemmen_web

2) 센서의 신호 종류

일반적으로 잡음 내성을 개선하고 특히 위치 제어의 경우 잘못된 펄스 감지의 위험을 줄이기 위해 차동 신호 라인이 있는 인코더를 사용하는 것이 좋습니다. 이 일반 요구 사항은 긴 케이블의 경우 훨씬 더 중요합니다.

차동 신호 라인이 있는 인코더만 사용하기!

홀 센서는 보통 차동 신호 라인을 제공하지 않지만 잘못된 단일 펄스에 대해서는 그렇게 중요하지 않습니다. 어쨌든 홀 센서의 경우 신호 잡음 및 부정적인 영향에 대한 위험 역시 판단해야 하고 언급된 다른 조치에도 의존해야 합니다. 홀 센서 신호와 관련하여 컨트롤러에 의해 이 위험 또는 오류 상태가 있는 경우에는 홀 센서 신호 라인을 위해 모터 근처에 라인 드라이버를 설치하고 컨트롤러 근처에는 라인 수신기를 설치하는 것을 고려하십시오.

3) EMI의 영향 감소

EMI 교란의 위험은 긴 신호 라인의 경우 크게 증가합니다. 예를 들어, 다른 케이블이 기계 내부의 신호 케이블 근처에 있는지 완전히 분명하지 않은 경우가 많습니다. 이는 모터, 릴레이, 주 접촉기, 펌프, 팬과 같은 유도 부하의 모든 전력선에 차폐 케이블을 사용하는 것보다 훨씬 더 중요합니다.

  • 하나의 케이블에 신호선과 모터 전력선을 혼용하지 마십시오!
  • 플랫 케이블은 사용하지 마십시오! 이러한 케이블 유형은 EMI와 관련하여 더 중요하며 차폐 가능성이 낮습니다.
  • 전원 및 모터 라인에 차폐 케이블을 사용하십시오!
  • 긴 케이블의 양쪽 끝에 접지 클램프를 사용하여 차폐를 접지에 부착하십시오!
  • 모터 케이블 및 신호 또는 센서 케이블은 분리하고 겹치지 않도록 하십시오(가능한 경우).
     

이러한 모든 조치를 수행하고 최종적으로 초기 시운전 중에 신호 품질을 확인하면 작동 중 긴 케이블의 단점과 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

에디터: Juergen Wagenbach