maxon Story
IP65, IP67, IP68… 보호 등급은 무엇을 의미하나요?


전기 모터 장치가 필요한 프로젝트에서 작업한다면 IP65, IP67 및 IP68이라는 용어를 접했을 것입니다. 이러한 보호 등급에는 무엇이 포함되나요? 프로젝트에 따라 어떤 보호 등급을 선택해야 하나요? 이러한 질문에 대한 간략한 답변은 다음과 같습니다:
애플리케이션에 따라 IP 보호 기능이 있는 드라이브 선택하기
IP 보호 등급은 모터 장치 선택 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 선택한 보호 등급은 용도(야외, 먼지/물 침투에 대한 노출 등)에 따라 달라지기 때문입니다. 누수나 먼지로 인한 손상의 경우 화재 발생 위험을 방지하기 위해서는 완전한 기밀성과 매우 만족스러운 수밀성을 보장하는 IP65 보호 등급을 선택하는 것이 좋습니다. 특히 IDX 통합 전자 장치가 있는 모터 장치의 경우에 해당됩니다.
특정 보호가 필요한 보다 까다로운 분야(예를 들어, 열악한 환경 또는 식품 가공 산업)의 경우에는 맥슨 팀이 IDX 솔루션을 위한 적절한 보호에 대한 구체적인 개발을 제공할 수 있습니다. 맥슨 팀에 문의하십시오.
IP 보호 기능이 있는 전동 솔루션이 필요하십니까?
IP 보호 등급이란 무엇인가요?
국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission)의 국제 IEC 표준 60529에서 정의한 표준입니다. 예를 들어, 전기 장비가 먼지나 날씨에 강한지 여부를 결정할 수 있습니다. 산업분야 외에도 식품 가공, 의약품 등과 같은 다양한 분야를 대상으로 하고 있습니다. IP등급도 스마트폰의 판매 포인트가 되었습니다. 이 표준은 일반적으로 고체 물질 및 액체의 침입에 대한 제품의 보호 및 저항을 보장합니다. 이는 화재 발생과 같은 사고가 발생하기까지 장치의 손상 위험과 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 산업적 맥락에서 보호 등급은 예를 들어, 장비를 손상 위험이나 개인 안전 위험 없이 외부에 둘 수 있도록 합니다.
제조업체의 IP 문제
장비의 안전성과 내구성을 인증하는 다양한 표준 중 보호 등급은 제조 공정 전반에 걸친 필수 표준입니다. 따라서 모터와 같은 장비가 IP 표준에 의해 인증되고 표준이 사용에 적합한지 확인하는 것은 자체 제품의 제조에 기본입니다.
IP는 장난감 화재의 위험에 대한 보호와 유사하게 장비 제조업체에게 실험실 테스트를 수행하여 보호 수준을 설정하도록 합니다. 목적은 IP 등급으로 제품을 인증 또는 이를 거부하여 특정 제조 단계로 되돌아가는 것입니다.
따라서 제조업체의 경우 IP 등급은 제품의 품질과 개인 또는 전문적으로 고객 만족을 보장하는 데 필수적인 도구입니다.
IDX에 대해 더 알고 싶으신가요?
IP 보호 등급은 어떻게 기능하나요?
보호 등급은 정확한 보호 수준을 정의하는 숫자 코드 두 개를를 기반으로 합니다. 첫 번째 숫자는 고체에 대한 저항이고 두 번째 숫자는 액체에 대한 저항입니다. 따라서 이러한 모든 보호 등급은 “IP” 뒤에 두 개의 숫자가 오는 형태를 취합니다. 일반적으로 말하면 숫자가 높을수록 작은 고체에 대한 보호 기능이 향상되고 밀봉이 더 잘 됩니다.
첫 번째 숫자: 고체에 대한 저항
“IP” 뒤의 첫 번째 숫자는 단단한 물체를 견디는 장치의 능력을 나타냅니다.
- 0 = 제로는 고체 입자, 물체 또는 먼지의 침투에 대한 보호가 없음을 의미합니다.
- 1 = 물체 또는 장비가 50mm보다 큰 고체 물체로부터 보호됩니다.
- 2 = 물체 또는 장비가 12.5mm보다 큰 고체 물체로부터 보호됩니다.
- 3 = 물체 또는 장비가 2.5mm보다 큰 고체 요소로부터 보호됩니다. 예를 들어, 사용자가 미세 도구, 절단 물체 등을 삽입하려고 시도하는 경우에 적용됩니다.
- 4 = 물체 또는 장비가 1mm보다 큰 고체 물체로부터 보호됩니다. 즉. 다른 유형의 도구 또는 나사.
- 5 = 이 보호 등급은 물체가 먼지로부터 부분적으로 보호됨을 나타냅니다. 즉, 먼지는 장비의 틈새로 유입될 수 있지만 장비를 손상시킬 수는 없습니다. 또한 접촉이 불가능하도록 합니다.
- 6 = 이 경우 제품은 완전히 방진됩니다. 먼지가 틈새로 유입될 수 없으므로 어떠한 상황에서도 내부적으로 손상 또는 오염되지 않습니다.
두 번째 숫자: 액체에 대한 저항
액체에 대한 IP 보호는 물의 양, 침수 깊이 또는 제트의 힘과 관련이 있습니다.
- 0 = 여기서 제로는 장치나 물체와 접촉할 수 있는 습기 또는 액체에 대한 보호가 없음을 의미합니다.
- 1 = 물체가 수직으로 떨어지는 액체로부터만 보호됨을 나타냅니다.
- 2 = 물체가 15도에서 떨어지는 물방울로부터 보호됩니다.
- 3 = 이 경우 물체는 60도를 초과하지 않는 한 모든 방향에서 액체 스프레이로부터 보호됩니다.
- 4 = 물체는 액체가 튀는 것으로부터 보호됩니다.
- 5 = 이 등급은 물방울로부터 장치를 보호하도록 합니다.
- 6 = 물체는 예를 들어, 고압 세척 장치를 사용한 강력한 물 분사로부터 보호됩니다.
- 7 = 이 경우 물체는 1m 깊이까지 방수됩니다.
- 8 = 물체는 1m 깊이 이상으로 방수됩니다.물이 장비로 스며들 수 있지만 장비를 손상시킬 수는 없습니다.