maxon Inside

파르바럭스(Parvalux) 소개

주제 선택

Parvalux_mood5Parvalux_mood5

2018년, 맥슨은 영국의 기어드 모터 제조업체인 파르바럭스(Parvalux) 사를 인수했습니다. 이 회사는 더 크고 강력한 모터와 맥슨의 기존 제품을 보완하는 다양한 기어박스를 제작하는 회사입니다. 3년 후, 파르바럭스라는 브랜드는 맥슨 그룹의 중요한 부분이 되었으며, 이 회사의 홍보 이사인 폴 바스콤(Paul Bascombe) 씨와 통합, 도전 및 새로운 자신감에 대해 이야기하려 합니다.

폴, 홍보 이사로서 최근 몇 년간 바쁘셨죠?

네, 확실히 바빴습니다! 2018년 후반, 맥슨이 인수한 일은 파르바럭스에게 상당히 좋은 일이었습니다. 그리고 저희가 새로운 시장을 개척하고 파르바럭스라는 브랜드를 세계화하는 데 도움이 되었습니다. 게다가 비즈니스 프로세스가 훨씬 더 간소화되고 있으며 신제품 개발이 상당히 가파른 궤적을 그리고 있어 매우 흥미롭습니다. 저희는 이미 맥슨이 인수하는 과정에서 꽤 바빴지만 맥슨의 인수는 저희에게 큰 변화였습니다.

파르바럭스가 맥슨 그룹의 일원이 된 후 어떤 점이 바뀌었나요?

눈에 띄는 변화 중 하나는 마케팅 활동을 훨씬 더 많이 하고 있다는 점입니다. 맥슨이 소유하기 전에는 정말로 마케팅을 우선순위에 두지 않았습니다. 저희는 분명히 약간의 마케팅을 했지만 엄청난 양은 아니었습니다. 왜냐하면 대부분의 비즈니스는 반복적이었고, 새로운 비즈니스는 명성, 추천 및 입소문으로 이겼기 때문입니다. 현재 파르바럭스를 더 폭넓고 전 세계의 청중에게 홍보하기 위해 노력하고 있으며, 특히 온라인에서 이미 유리한 출발을 하고 자금이 풍부한 유능 경쟁 업체를 만나기 시작했습니다. 그리하여 저희는 온라인 샵이 있는 새로운 웹사이트에 상당한 투자를 하였습니다. 현재 최고의 온라인 제품 구성기가 있습니다. 고객은 모터를 선택하고 기어박스와 브레이크 및 인코더와 같은 다양한 액세서리를 추가할 수 있습니다. 각 구성품을 추가하면, 화면 그래픽이 변경되어 추가 사항이 표시되고 그 그래픽을 360도 빙 돌리면서 조작할 수 있습니다. 엔지니어는 당사의 장치가 그들이 사용할 공간에 어떻게 일치할지 빠르게 이해하게 됩니다. 동시에 저희는 더 많은 성능 데이터를 공유하므로 고객에게 더 나은 지원을 제공하고 있습니다. 저희는 각 제품을 다시 살펴보고 제품 치수와 미터법 및 영국식 크기의 성능 데이터가 포함된 새로운 2D 데이터시트 세트를 게시했습니다. 또한 웹사이트에서 직접 3D CAD 파일을 제공하여 엔지니어의 설계 프로세스가 훨씬 더 빠르게 진행되도록 하고 있습니다. 현재 parvalux.com에서 제공할 수 있는 종류의 기능과 선택권을 제공하는 다른 기어드 모터 제조업체는 없는 것으로 알고 있습니다.

파르바럭스를 다른 제조업체와 차별화하기 위해 많은 노력을 기울인 것 같습니다, 그렇죠?

파르바럭스는 분수 마력 분야에서만 활동하며 항상 뛰어난 모터와 기어박스를 설계하고 제작해 왔지만, 그 성공을 크게 홍보하거나 당사 제품의 이점을 설명하는 데는 그다지 능숙하지 못했습니다. 하지만 맥슨은 저희가 더 많이 행동하고 자신감을 더 크게 나타낼 수 있도록 적극적으로 격려하고 있습니다.

시장과 제품의 측면에서 맥슨과 파르바럭스가 서로 방해될 위험이 있나요?

저희들은 각 모터 제품군에는 놀라울 정도로 겹치는 제품이 거의 없으며, 이것이 아마 맥슨이 처음에 파르바럭스에 관심을 가졌던 이유 중 하나였을 것입니다. 저희는 안정성이 높은 강력한 중소형 모터와 직각 기어박스의 개발에 전념하고 있으며, 이러한 안정성으로 인해 당사의 제품은 골프 카트, 산업용 자동화 시스템, 계단 승강기 등과 같은 애플리케이션에 이상적인 장치입니다. 이에 반해 맥슨의 드라이브 시스템은 더 작고 더 정밀합니다. 예를 들어, 의료 및 과학 애플리케이션에 매우 적합합니다. 각 회사의 영업 사원들이 타화 수분이라는 차원에서 자신의 아이디어를 서로 교환하고, 신뢰와 관계가 이미 확립되어 있는 기존의 고객에게 서로의 제품을 소개할 수 있기 때문에 이것은 저희들에게 매우 흥미로운 일입니다.

Parvalux_mood3
Parvalux_mood4
Parvalux_mood6
Parvalux_mood3
Parvalux_mood4

파르바럭스는 AC, PMDC 및 BLDC(EC) 모터, 직각, 인라인 및 유성 기어박스, 인코더 및 브레이크를 포함하여 5000개 이상의 제품 라인을 제공합니다.

1/3

파르바럭스와 맥슨의 제품을 혼합하여 사용할 수 있나요?

실제로 그렇습니다. 저희들은 공동 개발을 진행하며 큰 진전을 이루고 있습니다. 저희들은 최근 파르바럭스의 기어헤드와 맥슨의 드라이브를 통합하는 흥미로운 프로젝트를 완료하여 각 회사의 고객층에 여러 이점을 제공할 수 있었습니다. 파르바럭스는 당사의 DC 드라이브에 사용할 맥슨 컨트롤러의 사양을 명시하고 있으며, 두 브랜드에서 사용할 수 있는 제품 개발에 대해 대화를 나누고 있습니다. 파르바럭스는 맥슨이 새로 개발한 컨트롤러 제품군과 호환되는 새로운 산업용 BLDC 모터 제품군을 개발하고 있습니다. 협력이 실제로 생산적인 과정이라고 밝혀졌습니다. 왜냐하면 저희들은 동일한 대망을 가지고 있고 성공에 대한 비슷한 욕구를 공유하기 때문입니다.

새로운 팀의 동료와 함께 작업하는 것은 일반적으로 어땠나요?

맥슨 전체와 저희 동료들의 일상적인 협업은 이제 제2의 천성입니다. 어떤 순간에도 '우리와 그들'의 상황이라고 느낀 적이 없었으며, 저희는 소중한 동료와 친구처럼 대우 받고 첫날부터 그랬습니다. 맥슨은 모든 직원이 비즈니스의 전반적인 성공에 기여할 것을 기대하며 지속적인 개선 사항과 학습을 지원하는 환경을 조성했습니다. 저희는 장기적으로 실험하고 생각하게 되었으며, 그 결과 더 효과적으로 계획을 세울 수 있었습니다. 이는 더 빠르게 성장하고 새로운 시장에 진입하기 시작함에 따라 중요한 사항입니다.

향후 몇 년 동안 파르바럭스의 미래는 어떤 모습인가요?

저희는 사업을 성장시키고 확인한 여러 신흥 시장에서 직접적으로, 그리고 맥슨의 자회사를 통해 전 세계적으로 입지를 다지는 데 집중하고 있습니다. 이를 실현하기 위해 신제품 개발에 중점을 두고 있습니다. 그리고 자연스러운 구성 요소로서 기술 혁신을 활용할 수 있는 방법을 항상 모색하고 있습니다. 몇 가지 매우 흥미로운 제품 개발을 진행하고 있으며, 이로 인해 엔지니어링 개발 팀은 계속 바쁩니다. 그러한 개발 중 몇 가지는 아직 말할 수 없지만, Parvalux AC 및 DC 모터 제품군을 새로운 수준으로 끌어올릴 신제품에 집중하고 있다고 말할 수는 있습니다. 

텍스트: 데이브 히친스(Dave Hitchins)

Parvalux_mood2
폴 바스콤(Paul Bascombe)은 2011년부터 파르바럭스에서 근무하고 있습니다. 그는 수석 설계 엔지니어로서 시작하여, 현재는 본머스에 위치한 파르바럭스 본사의 13명으로 구성된 팀과 회사의 영업 및 홍보 부문을 이끌고 있습니다.

파르바럭스의 역사:

1940년대 후반, 이 세계는 매우 다른 장소였습니다. 세계대전으로 인해 유럽 전역에서 제조 산업이 파괴되었습니다. 수년 동안 '만들고 수리하는 것'이 일반적이었습니다. 무언가를 수리하는 것이 그것을 버리는 것보다 더 나은 선택으로 간주되었습니다. 그래서 1947년, 레슬리 클라크(Leslie Clark)는 권취 모터 사업을 시작했습니다. 처음 그는 런던 근처의 작은 건물에서 사업을 시작했고, 그 사업을 '파르바럭스(Parvalux)'라고 명명했습니다. 이 단어는 라틴어로 '새로운'을 의미하는 '파르바(Parva)'와 '빛'을 의미하는 '럭스(lux)'를 결합한 합성어입니다. 1957년, 파르바럭스는 본머스로 이전했습니다. 확장할 수 있는 충분한 공간과 증가하는 주문으로 인해 회사는 단순한 권취 및 재생 모터에서 산업 애플리케이션에 사용할 기어드 모터 장치의 설계 및 제조에 이르기까지 발전했습니다. 이렇게 일찍이 파르바럭스는 분수 마력 AC 및 DC 모터와 기어박스 분야에서 영국 최대의 제조사로 성장했습니다. 이 회사의 제품은 출력, 원활한 작동 및 신뢰성 모두가 전제 조건인 환자 치료, 산업 자동화, 레저 및 e-모빌리티 애플리케이션에 잘 알려져 있습니다. 지금까지 파르바럭스는 2천만 개 이상의 장치를 제조하여 전 세계 80개 이상의 국가에 공급하였습니다. 이 장치는 열차 및 엘리베이터 도어에 동력을 공급하고, 태양열 패널이 태양을 추적할 수 있도록 하며, 원양 선박의 앞유리 와이퍼에 동력을 공급합니다.

더 상세한 정보: Parvalux.com

Parvalux_DC_motor-1
Parvalux_DC_motor-4
Parvalux_DC_motor-1
Parvalux_DC_motor-4

1/2

수치로 본 파르바럭스:

  • 1947년 창립
  • 200명 이상의 직원
  • 영국 도르셋의 공장 부지 3곳
  • 2천만 개 이상 생산
  • 80개국 이상의 국가에 제품 공급
에디터: maxon HQ