maxon Story

메카트로닉스 파트너를 선택하는 방법

주제 선택

TEMPLA~3TEMPLA~3

메카트로닉스 파트너의 선택은 전동 의료 기기의 설계 및 개발에 매우 중요합니다. 기술 요구 사항, 혁신적인 역량, 규정, 조직의 민첩성 또는 고객 관리: 중요한 기준은 무엇인가요? 맥슨 프랑스의 의료 시장 관리자인 버지니 미알란(Virginie Mialane)은 메카트로닉스 전문가로서 올바른 프로젝트 파트너를 선택하는 방법에 대해 조언해줍니다.

앞으로 의료 분야에서 메카트로닉스의 주요 이슈는 무엇이라고 생각하나요?

버지니 미알란: 오늘날 현 주제는 P4 의학으로 예측, 예방, 개인화 및 참여입니다. 환자들은 자신의 치료에 적극적으로 참여하고 있으며 더욱 더 독립적으로 바뀌고 있습니다. 메카트로닉스가 바로 현대 의학의 필수 도구이고 미래에는 의사와 환자에 의해 사용될 것입니다.

정밀도와 신뢰성

메카트로닉스의 기능은 움직임을 수행하는 것입니다. 이러한 움직임은 의료 장차에서 특히 정확해야 합니다. 또한 환자의 안전을 위해 최대의 신뢰성도 제공해야 합니다. 예를 들어, 메카트로닉스는 수술 로봇 설계의 핵심 요소입니다. 로봇의 동작은 의사의 동작을 가능한 한 충실하게 따라야 하고, 의사에게 햅틱 피드백을 효율적이고 쉽게 제공해야 하기 때문입니다. 마찬가지로 약물 전달 장치에 이용되는 메카트로닉 시스템은 약물의 올바른 용량을 분배하는 데 있어 필수적입니다.

Template drive tech 15000x100 3

소형화

수술 로봇, 능동 임플란트 및 약물 주입 장치와 같은 특정 메카트로닉 시스템의 소형화에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 그러나 모터의 소형화는 복잡한 작업으로 필요한 수준의 품질과 신뢰성을 유지하며 이를 수행할 수 있는 모터 제조업체가 거의 없습니다. 최근, 모터 및 구성품의 소형화를 최적화하기 위해 많은 R&D 및 제품 개발을 진행하는 중입니다. 예를 들어, 맥슨 모터 프랑스에서는 크기가 4mm이고 무게가 1.2g인 표준 모터(EC-4 모터)를 제공합니다.

배터리 용량

휴대용 의료 기기의 배터리 용량을 개선하여 전력 소비를 개선하는 일은 소형화에 대한 목표와 밀접한 관련이 있는 긴급한 문제입니다. 당사의 솔루션은 에너지 전환 효율과 관련하여 최적화되어 있습니다.

인공 지능

다음 주요 과제는 실시간으로 조치를 취할 수 있는 지능형 시스템을 설계하는 것입니다. 통합 센서가 장착되고 알고리즘에 연결되며 온라인으로 네트워크화되어, 예를 들어 전동 및 네트워크 연결 주사기에서 약물의 유형을 감지하고, 또 센서에 의해 실시간으로 전송되는 데이터에 따라 약물의 용량을 최적화할 수 있습니다. 이러한 시스템은 의료 사물 인터넷(IoMT)의 미래 혁명을 보여줍니다.

전동 의료 기기 프로젝트에 좋은 메카트로닉스 파트너를 선택하는 데 어떤 조언을 해주실 수 있나요?

버지니 미알란: 정의하자면 파트너란 신뢰할 수 있는 사람입니다. 그 신뢰는 객관적 기준을 근거로 합니다. 저는 의료 분야의 메카트로닉스 프로젝트에 좋은 파트너는 다음과 같은 자질을 갖춰야 한다고 생각합니다:

Template drivetech 1500x1000 2

1. 처음 시작 단계부터 생산 단계 고려

프로젝트 시작 단계부터 바로 생산의 실용성에 대해 생각하는 파트너를 선택하면 제품을 신속하게 생산하여 작동하게 하는 최선의 방법입니다. 제품의 설계는 맞춤형이므로 가능한 한 빨리 생산에 대한 관점을 통합해야 합니다. 개발에 앞서 생산을 먼저 생각하면 생산 비용 또한 예측할 수 있고 프로젝트의 장기적인 성공 요인이 됩니다. 맥슨 프랑스에서는 주요 비즈니스 활동이 시스템 생산과 관련되어 있기 때문에 처음부터 이러한 요구 사항을 통합하고 있습니다. 맥슨 프랑스에는 자체 설계 부서가 있어서 의료 기기용 메카트로닉스 전문 엔지니어 팀을 동원할 수 있습니다. 설계 부서, 생산 준비 전담 팀 및 생산 작업장은 경쟁사와 비교할 때 당사의 큰 강점입니다.

2. 전담 지원 제공

좋은 파트너란 프로젝트의 시작부터 끝까지 함께하는 사람입니다. 지원은 주요 역할을 합니다: 고객과 지속적인 연락을 유지하는 것은 프로젝트 관리자와 팀의 근본적인 역할입니다. 고객의 의견 경청은 고객의 요구 사항을 이해하고 분석하는 최선의 방법이므로 언제든지 개발 프로젝트 중에 조정할 수 있습니다. 맥슨 프랑스에서는 프로젝트 관리자가 이끄는 각 프로젝트에 전담 팀을 갖춘 민첩한 조직을 통해 고객에게 실제로 신뢰 가능한 서비스를 제공할 수 있습니다.

3. 경험 및 생산 시설

물론 파트너의 경험은 필수 요소이고 특히 의료 분야에서 그렇습니다. 그러나 제조 프로젝트 개발에 대한 경험에는 해당되는 대형 생산 시설이 갖춰져 있어야 합니다. 예를 들어, 맥슨 메디컬은 ISO 13485(2018) 표준 인증을 받은 2000m² 공간의 새로운 건물을 보유하고 있습니다. 이 곳은 청정실이 있는 메카트로닉스 시스템의 조립 전용 장소입니다.

4. 인증 및 규정

규정에 관한 측면은 또한 의료 분야의 프로젝트 개발에서 필수적입니다. 아시는 바와 같이, 의료 기기와 관련된 규정은 변하고 있는 중입니다. 2020년, 발효된 새로운 유럽 규정은 의료 기기에 대한 새로운 프로젝트에 이 규정을 준수할 것을 요구합니다. 또한 스위스 생산 시설에 있는 맥슨 모터의 경우, 의료 기기에 대한 ISO 13485 인증을 보유한 파트너를 선택하는 일도 중요합니다.

결론

의료 기기의 미래는 유망해 보이고, 메카트로닉스를 이용하는 프로젝트는 앞으로 몇 년 동안 증가할 것입니다. 맥슨 프랑스는 경험을 통해 등급 I~III 및 IVDMD의 전동 의료 기기의 설계, 개발 및 생산에 대한 모든 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

 

 

에디터: maxon HQ