maxon Story
높은 곳에서 온 청정 에너지


전 세계적으로 지속가능한 에너지를 생산하는 풍력 터빈의 수는 계속 증가하고 있습니다. 그러나 풍력 에너지를 이용하는 또 다른 새로운 방법도 있습니다. 네덜란드 팀이 현재 이 분야의 산업 전체를 변화시키고 있습니다.
요하네스(Johannes)는 연을 좋아합니다. 열정적인 카이트 서퍼이기도 한 그는 업무의 일환으로서 하늘을 날며, 커다란 계획을 가지고 있습니다. 스타트업 회사인 Kitepower의 공동 창립자이자 CEO인 그는 연으로 전기 에너지를 생산함으로써 풍력 에너지 부문을 뒤집어 놓으려 합니다.
원리는 간단해 보입니다: 발전 시스템은 케이블 윈치에 직접 연결된 지상의 발전기로 구성됩니다. 연은 8자 모양을 반복해서 날면서 케이블을 계속 위로 잡아당기고, 이로써 강한 견인력을 만들어냅니다. 이 과정은 500m 높이까지 계속됩니다. 그 후 그 케이블을 되감아 연을 지상으로 내려오게 합니다. 이는 에너지가 극히 적게 필요한 과정이며, 이러한 절차 전체를 반복합니다.
델프트 공과대학(TU Delft)과의 협력
이 아이디어는 새로운 것이 아닙니다. 네덜란드의 델프트 공과대학(TU Delft)은 2004년 초에 연 에너지를 연구하기 위한 팀을 구성했습니다. 이 컨셉트는 수년에 걸쳐 계속 발전하였고 그 그룹은 성장했습니다. 하지만 2016년이 되어서야 그룹에서 스타트업 회사 Kitepower가 탄생했습니다. 이 회사는 TU Delft와 계속 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 10명으로 구성된 핵심 팀 외에도 항상 여러 명의 학생들이 이 프로젝트에 참여하고 있습니다. "그것은 우리가 열린 마음으로 문제를 해결하는 데 도움이 되며 우리가 항상 새로운 관점을 갖게 된다는 것을 의미합니다."라고 요하네스 페셀(Johannes Peschel)은 말합니다.
더 많은 친환경 에너지
Kitepower가 배경으로 둔 오랜 역사는 이 회사가 짧은 시간 내에 많은 발전을 이루는 데 도움이 되었습니다. 올 여름, 이 팀은 첫 번째 시제품을 제작하기 시작했고 이를 철저하게 테스트했습니다. 첫 번째 상용 버전은 2018년 말로 계획되어 있습니다. 이 방식은 디젤 발전기와 풍력 터빈에 대한 매력적인 대안입니다. 100kW 발전기를 포함한 이 새로운 시스템은 이동이 가능하며 풍력 터빈보다 건설 자재가 덜 필요합니다. 또한 Kitepower 시스템은 최대 500m 고도까지 바람을 유연하게 사용할 수 있습니다. 개발자에 따르면 이로 인해 이 시스템은 기존 기술보다 두 배 더 효율적이라고 합니다.
요하네스 페셀은 더 나은 세상이 되도록 기여하는 데 자신의 제품이 사용되기를 바랍니다. “세계 사람들이 이제 마침내 기후 변화를 심각하게 받아들이고 있습니다. 그리고 당사의 솔루션은 석탄 및 디젤 발전기를 대체하여 더 많은 친환경 에너지를 생성하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 섬이나 외딴 지역 사회 또는 군사 캠프에서 말입니다.”
양측은 서로로부터 이익을 얻습니다. Kitepower는 맥슨 모터를 비롯한 여러 산업 회사와 협력하여 시스템을 개발하고 있습니다. 이 회사는 조향되는 연의 중요한 제어 장치를 공동 개발하고 공급하여, 시스템 전문 회사가로서의 능력을 한 번 더 입증했습니다. 1000개의 독자적인 부품으로 구성된 이 장치에는 모터와 기어헤드, 그리고 전자 장치 간의 완벽한 상호 작용이 필요합니다. 맥슨의 Sexau 공장(독일)에서 담당 프로젝트 매니저로 근무하는 도미니크 프라이(Dominik Frey)에 따르면 서로 다른 센서, 송신기, 수신기 및 배터리를 통합하는 것은 상당한 도전이었다고 합니다. 또한 극도로 강한 반경 방향 힘이 기어헤드에 작용합니다. 따라서 드라이브의 베어링이 강화되었습니다. 사용된 제품에는 GP 42 UP 유성 기어헤드 및 엔코더와 결합된 새로운 브러시리스 EC-i 52가 포함됩니다. 이 모터는 높은 토크와 컴팩트한 디자인으로 인해 로봇 공학에서 자주 사용됩니다.
Kitepower의 CEO인 요하네스 페셀은 다음과 같이 말합니다. “맥슨이 당사의 요구 사항을 모두 충족시킬 수 있어서 기쁘게 생각합니다.” 그리고 그는 협력의 미래에 대해서도 긍정적으로 생각합니다. “글로벌 기업인 맥슨과 민첩한 스타트업인 당사는 서로 상당한 이익을 줄 수 있습니다.”