maxon Story

전자상거래와 자동화

주제 선택

Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDXTemplate DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX

전동화된 솔루션은 전자상거래망 전체에서 사용됩니다. 전자상거래의 강력한 옹호자인 맥슨 그룹은 망의 각 단계에 특히 적합한 드라이브 솔루션을 제공합니다. 특히 IDX 컴팩트 드라이브를 제공하여, 전자상거래에서 더욱 빠르고 안전한 거래가 이루어질 수 있도록 합니다.

Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 2

물류 분야에서의 AGV

전자상거래가 있는 곳에서 물류 관리는 불가피합니다. 어쨌든, 거대한 창고를 돌아다니며 기록적인 시간 내에 필요한 제품을 찾을 때 네트워크로 연결된 AGV 무리보다 더 효율적인 것이 무엇일 수 있을까요? 이러한 자동 무인 운반차(automated guided vehicle: AGV) 덕분에 이러한 모든 사내 운반 작업의 자동화가 가능합니다. AGV는 물품을 이송 체인으로 운반하기 전에 수직형 창고의 높은 곳에서 그 물품을 꺼낼 수 있습니다. 주문 준비라는 높은 생산성 요구 사항을 충족시키려면, 이러한 AGV는 다음을 충족시켜야 합니다.

  • 소형으로 높은 전력 밀도 제공. 로봇은 좁은 공간에 적응하기 위해 되도록 적은 공간을 차지해야 합니다. 그러므로 이러한 로봇에는 전력에 타협하지 않는 소형 모터가 필요합니다.
  • 장애물 및 작업자와의 충돌을 방지하기 위한 SS1 안전 규정을 이행해야 합니다. 드라이브의 경우, 이는 과열의 위험을 방지하기 위해 전자 장치뿐만 아니라 모터에 내장된 온도 센서의 사용이 포함된다는 것을 의미합니다.
  • 동일한 공간 내에서 동시에 기동할 수 있도록 하기 위해 무리 내의 다른 AGV에 연결해야 합니다. 이러한 연결은 EtherCAT, CANopen 또는 I/O 버스 통신에 의해 가능해집니다.
  • IDX 56M 모터는 전자 장치의 장착 유무와 무관하게 견인 시스템이나 리프팅 시스템 또는 조향 시스템 중 어떤 시스템에 사용되든 모든 기준을 충족시킵니다.
Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 3

컨베이어

컨베이어는, 롤러 또는 벨트 방식으로 예를 들어, 물품을 검사하는 작업 영역으로 물품을 운반합니다. 이 단계에서는 사소한 고장이 막대한 손실을 초래할 수 있으므로 유지보수 문제가 결정적인 역할을 합니다. 따라서 유지보수 작업을 최소화하는 안정적으로 연결된 드라이브 시스템을 선택하는 것이 핵심 사항입니다. 이렇게 하면, 장비 근처에 있을 필요 없이 전자 장치가 내장된 모터를 원격으로 제어할 수 있으며 진단 또는 업데이트를 한 번에 수행할 수 있습니다.

  • 다양한 IDX 56L 모터는 자신의 통신 버스를 통해 원격으로 제어될 수 있으며, 동시에 모든 유지보수 작업을 간소화합니다.

포장기

물품이 목적지에 안전하게 도착하려면, 그 물품을 올바르게 포장하고 라벨이 올바르게 부착되어야 합니다. 포장기는 제품의 크기와 모양에 따라 다축 시스템을 사용하여 이 단계를 처리합니다. 일반적으로 독립된 모터가 여러 대 장착된 이러한 장비에는 망 내에서 모든 작업을 동기화시키는 마스터인 마스터 컨트롤러가 필요합니다. 여기에는 컴팩트한 크기, 유지보수 및 연결성과 관련된 주요 과제도 있습니다.

맥슨의 ZUB 마스터 컨트롤러를 사용하면 IDX 56M 또는 70 모터가 완벽한 조화를 이루며 작동할 수 있습니다. 예들 들어, 어느 한 모터가 상자를 꺼내는 동안 다른 모터는 배송품을 밀봉하기 위한 테이프를 준비합니다.

Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX4
Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 7
Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX4
Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 7
1/2

자동 배송 솔루션

일단 배송품이 준비되면, 그 물품을 창고에서 고객의 주소로 운송하는 일만 남았을 뿐입니다. 이를 위해 이용할 수 있는 자동 배송 솔루션은 다양합니다.

Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 6

무인 배송 AGV

현대와 같은 사회적 거리두기 시대에 이러한 원격 유도 로봇은 자신의 가치를 입증했습니다. 이러한 로봇은 A 지점에서 B 지점으로 완전히 자율적으로 이동하여 배송 임무를 완수할 수 있습니다. 수령인은 자신의 스마트폰에서 한 번 클릭하거나 QR 코드를 사용하여 자신의 주문에 액세스할 수 있습니다. 이러한 AGV는 고객과 접촉하기 위한 것이므로 디자인 측면이 중요합니다. EC 플랫 모터는 특히 좁은 공간에 적합하므로 커버용으로 선호하는 모터 타입입니다.

wheel drive

보조 AGV

이러한 로봇의 주요 임무는 배송물을 운반함으로써 배송 작업자를 돕는 것입니다. 자율 배송 AGV의 경우와 마찬가지로 이러한 로봇의 모터는 물류 분야에서 사용되는 모터보다 훨씬 더 작아야 하는 바, 이는 특히 휠용 모터의 경우 더 그러합니다. IDX는 이러한 목적을 위해 또는 전자 장치가 내장된 전동식 휠인 맥슨의 새로운 휠 드라이브 컨셉트에도 사용될 수 있습니다.

배송 드론

궁극적인 비접촉 배송 솔루션을 제공하는 드론 역시 코로나19 위기 중에 이륙했습니다. 하지만 드론에는 무게 제한 및 제한된 둘레와 관련된 많은 규정이 적용됩니다. 이러한 새로운 배송 형태를 지원하기 위해 맥슨은 극히 엄격한 안전 요구 사항을 만족시키는 드론용으로 특별히 설계한 새로운 드라이브 시스템 제품군을 개발했습니다. 이러한 드라이브 시스템은 전력을 최소한으로 소비하므로, 드론은 전반적으로 성능이 더 강해지고 따라서 체공 시간도 더 길어집니다.

2020년대 초, 이미 거대한 흐름이었던 전자상거래는 코로나19 위기 동안 그 힘을 성공적으로 드러냈습니다. 이러한 맥락에서 지난 10년 동안 우리가 겪어왔던 급속한 발전은 둔화되지 않을 것으로 예상되며, 사실은 그 반대입니다. 높은 안전 수준을 유지하면서 점점 더 빠르게 이동하려면 이 분야에서 점점 더 높은 성능을 제공하는 자동화 기술을 신뢰할 수 있어야 합니다. 맥슨 그룹은 이러한 과제를 염두에 두고 로지스틱스 4.0에 적합한 드라이브 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다.

에디터: maxon Expert