maxon Story

올림픽에서 전력을 다하다

주제 선택

Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200

2020년 올림픽은 2021년 일본 도쿄에서 개최되었으며 204개국에서 온 10,500명의 잘 훈련된 선수들이 모여 33개 종목에서 가장 원하는 메달을 놓고 경쟁했습니다. 이 전사들에게 공감하고 이들이 경쟁하는 것을 텔레비전 화면을 통해 열심히 지켜보았습니다.

집에서 이 경기를 시청하는 최상의 경험을 제공하기 위해 올림픽 주최측은 이 분야에서 수년간 경험(1976년 이후)을 축적한 가족 회사인 에그립먼트(Egripment) 사의 프리미엄 카메라 솔루션만을 사용했습니다. 네덜란드에 본사를 둔 이 회사에게 올림픽은 새로운 것이 아니며, 이 회사는 1984년부터 조직위원회와 협력해 왔습니다. 1981년, 카메라 제어를 전문으로 하는 칼레이도스코프(Kaleidoscope) 사를 인수하여 이러한 주요 스포츠 행사의 장기 공급업체가 될 수 있었습니다.

Egripment_photo_Olympics_1_1800x1200

일본 도쿄 올림픽에서의 맥슨 드라이브 시스템

IOC는 장비가 혁신적이고 신뢰할 수 있으며 가장 안정적인 영상을 제공하는 것으로 잘 알려져 있기 때문에 에그립먼트 사를 선택했습니다. 에그립먼트 사는 이 올림픽에 50개의 원격 카메라 헤드를 공급했습니다. 50개 중 최신 301번 원격 카메라 헤드는 44개이고 306번 원격 카메라 헤드는 6개였습니다. 301번 원격 카메라 헤드는 믿을 수 없을 정도로 빠르게 움직이는 최신 모델입니다. 306번 원격 카메라 헤드는 더 넓은 시야를 위해 특별히 설계되었습니다. 이러한 헤드 각각에는 맥슨의 강력한 드라이브 2개가 장착되어 있습니다. 이 파워 드라이브는 1000 펄스 인코더가 장착된 EC-max 30mm 브러시리스 모터로 구성되며 EPOS 2 컨트롤러에 연결됩니다. 이 완전 메카트로닉 솔루션은 카메라 헤드의 회전을 담당합니다. 총 100개의 맥슨 드라이브 시스템이 올림픽에서 사용되면서, 되도록 최고의 시청자 경험을 지원하는 최적의 성능을 보여주었습니다. 에그립먼트 사의 직원 5명이 현장에 상주하여 최적의 서비스를 확보하기 위해 프로세스를 추적하며 따라다녔습니다.

에그립먼트 사는 맥슨의 제품이 고출력 및 일관된 품질을 유지하고, 크기는 작지만 출력이 강하므로 맥슨과 협력하기로 결정했습니다. 이 회사의 최고 경영자인 필립 트레스폰(Philippe Tresfon)은 다음과 같이 덧붙입니다. “전문가용 카메라는 매우 빠르게 발전하고 버전이 나올 때마다 더 작아지므로, R&D 부서는 매우 빠르게 이에 적응해야 합니다. 즉, 그 기준에 맞는 드라이브 솔루션이 필요하다는 것을 의미합니다.”

Egripment_photo_Olympics_2

306번 원격 카메라 헤드는 더 넓은 시야를 위해 특별히 설계되었습니다.

에디터: maxon HQ