Expert Blog

델타 대 Y 권선 배치

주제 선택

EC4pole30_cuttedEC4pole30_cutted

권선 배치는 모터 선택에 중추적인 역할을 하지는 않지만 알아두어야 할 중요한 정보입니다.

맥슨의 마름모꼴 권선은 3개의 부분 권선으로 나뉘며 각각 120°씩 변위합니다. 부분 권선은 “Y” 또는 “Δ”의 두 가지 방식으로 연결할 수 있습니다.

Δ-회로가 있으면 W1, W2, W3에 걸쳐 총 인가 전압을 얻습니다. Δ-회로가 일반적으로 고속 기능이 있는 모터에서 발견되는 데는 합당한 이유가 있습니다.

또한, Y-회로에서는 총 인가 전압을 얻는 대신 중성점으로 인해 2개의 권선에 걸쳐 전압 분배기 효과가 있습니다. 이러한 유형의 회로를 특징으로 하는 모터는 일반적으로 속도 상수는 낮지만 토크 상수는 더 높습니다. 일반적으로 맥슨의 EC 플랫 및 EC-I 모터에서 이와 같은 권선을 확인할 수 있습니다.

Delta vs Y Winding Arrangement

모터에 권선이 “Y” 또는 “Δ” 형으로 배치되어 있는지 궁금하시면 언제든 전 세계의 영업 엔지니어에게 문의하십시오. 연락처를 모르시는 경우, 당사의 웹 사이트를 방문하여 해당 지역의 담당자를 확인하십시오.

에디터: Angelica Perzan