maxon Innovation

LP 음반, 다시 유행하다

주제 선택

Clearaudio_2400x1600Clearaudio_2400x1600

많은 사람들에게, 좋은 음악을 듣는 사운드 경험은 LP 음반을 만들던 시절로 거슬러 올라갑니다. 최고의 재생 품질을 제공하기 위해 혁신을 거듭하는 클리어오디오(Clearaudio) 사와 같은 하이엔드 전문 회사가 등장하며 LP 음반이 다시 유행하고 있습니다. 그리고 트래킹 문제도 맥슨의 세라믹 샤프트로 해결되었습니다.

비닐의 물질적 특성이나 음질 때문에 LP 음반은 디지털 음악과 다른 소리를 냅니다. LP 음반은 시간이 지나면서 미묘한 딱딱거리는 소리와 펑하는 소리가 나는 반면, 하드 디스크에서 재생되는 CD나 MP3 파일과 같은 디지털 음악은 최상의 음향 조건에서도 0과 1로 구성됩니다. 음악을 경험할 수 있는 더 진실되고 진정한 방법이 있을까요? 오디오 애호가들은 아날로그 턴테이블을 선호합니다. 진정한 듣는 즐거움이라는 축복은 LP 음반을 만드는 것에서 시작합니다. 음악 애호가들은 루이 암스트롱(Louis Armstrong)의 독특한 재즈 음반을 커버에서 꺼내는 데 시간을 들이거나 또는 온라인 세계를 뒤로 한 채 안락의자에 등을 기대며 자신의 공간을 채우는 최상급 오케스트라의 음향을 즐깁니다. 거기에서는 홈의 톤암이 톰 웨이츠(Tom Wait)의 쉰 음색을 주파수로서 읽고 잊을 수 없는 그 목소리의 진동을 재생할 때 우리는 그의 거친 목소리에 전율하게 됩니다.

Clearaudio2_1800x1000

샌드위치 디자인의 사운드 박스: Performance DC의 데크는 두 개의 알루미늄 판 사이에 위치한 우드 섀시에 내장되어 있습니다.

단순히 음악을 듣는 것 - 디지털 주의 산만과 24시간 이용 가능이라는 이 시대에 황금기의 LP 음반은 새로운 트렌드가 되었으며, 모든 장르의 음악인들이 이를 다시 수용하고 있습니다. 이러한 움직임의 동인 중 하나는 최고의 아날로그 재생 기술과 음질을 제공하는 정밀한 구성품과 혁신적인 재료가 상호 작용을 하는 첨단 기술의 발전입니다.

프랑켄 지역에 위치하고 오랜 전통을 자랑하는 이 회사클리어오디오(Clearaudio)는 독일제라는 고급 품질의 대명사입니다. 이 회사는 움직이는 코일 픽업과 같은 혁신 제품을 출시하며, 시장의 개척자 중 하나가 되었으며 이 분야의 전문가들은 이 장치를 끊임없이 칭찬합니다. 또한 매우 정밀한 트래킹을 위해 맥슨의 세라믹 샤프트를 사용하는 특허받은 세라믹 마그넷 베어링(CMB)을 특징으로 하는 데크, Performance DC의 경우에도 마찬가지입니다.

흔들림 없는 트래킹

일반적으로, 레코드 플레이어 데크의 설계는 음반의 홈을 간섭 없이 판독하기 위한 주요 전제 조건입니다. 예를 들어, 재생 속도가 단 몇 헤르츠만 변동하더라도 트래킹 변동으로 인해 사운드 스튜디오나 라이브 녹음이 얼마나 좋은지 또는 녹음이 잘 되고 있는지, 또는 턴테이블에서 45 또는 33 1/3rpm으로 싱글 또는 LP로 재생되는지와 상관없이 와우-플러터(wow and flutter)로 알려진 속도 불균형 현상이 발생합니다. 속도의 편차는 피치를 변경하여 훈련된 귀를 가진 음악 애호가는 최소한의 트래킹 변동도 포착할 필요가 없습니다.

따라서 턴테이블의 베어링 설계는 단순한 설계 세부 사항 그 이상입니다. Performance DC에서 하이엔드 제조업체인 클리어오디오 사는 자기 베어링을 사용하여 턴테이블과 톤암의 파괴적인 진동으로부터 보호합니다. CMB(Ceramic Magnetic Bearing)는 서로 반발하는 두 개의 동극 자석으로 구성되어 있으며, 이러한 방식으로 40mm 두께의 턴테이블이 베어링에 닿지 않고 안착됩니다. 즉 효과적으로 멈춰 떠 있을 수 있습니다.

Clearaudio1_1800x1000
Clearaudio3_1500x1000
Clearaudio1_1800x1000
Clearaudio3_1500x1000

실질적으로 마찰 손실 없음: 폴리싱된 세라믹으로 제작된 고정밀 샤프트는 소결된 청동 부싱 내에 있습니다.

1/2

베어링 설계의 주요 구성 요소는 맥슨의 정밀 연마 및 폴리싱된 세라믹 샤프트로서, 단 한 방울의 오일로도 윤활이 가능합니다. 맥슨은 정밀 기술을 전문으로 하며 젝사우 공장에서 매우 복잡한 세라믹 부품(세라믹 사출성형 또는 줄여서 CIM)을 개발 및 제조합니다. 맥슨은 자기장 및 높은 동심도와 같은 애플리케이션을 위한 설계의 전문 지식을 보유하고 있습니다. 기술 재료로서의 세라믹은 표면을 거의 완벽하게 마감하여, 내마모성이 매우 뛰어나고 슬라이딩 특성이 우수하며 자성이 없습니다. 맥슨의 세라믹 샤프트가 장착된 Performance DC에서 CMB의 효과는 극히 적은 베어링 마찰과 이전보다 훨씬 나은 트래킹입니다.

세라믹 베어링 샤프트를 측면으로 안정화시키는 턴테이블 자체는 40mm 두께의 진동 방지 POM 플라스틱(폴리옥시메틸렌)으로 만들어졌습니다. 공진을 최적화하기 위해 Performance DC의 데크에는 분리되어 있고 매우 원활하게 작동하는 직류(DC) 모터와 접지된 플랫 벨트가 있는 드라이브도 포함되어 있습니다. 데크는 두 개의 알루미늄판 사이에 위치한 고밀도 우드 섀시에 내장되어 있습니다. Performance DC는 다양한 픽업 및 톤암 버전과 결합하여 완전한 패키지를 형성할 수 있습니다(예: 수상 경력에 빛나는 클리어오디오 사의 TT5 탄젠셜 톤암).

그리고 들을 수 있는 음질이 그렇게 많음에도 불구하고 향수를 불러일으키는 딱딱거리는 소리와 펑하는 소리를 여전히 갈망하는 사람들: 오래된 레코드판을 틀고 오래된 음악을 오프라인에서 진정으로 즐기십시오.

맥슨의 세라믹 제품에 대한 더 자세한 내용: here.

클리어오디오 사 소개

에어랑겐에 소재한 하이엔드 제조업체인 클리어오디오 사는 40년 이상 아날로그 재생 장치를 개발 및 제조해 왔습니다. 기술, 스포츠, 라이프스타일 분야에서 세계 최고 권위의 혁신 관련 상인 플러스엑스(Plus X) 상을 수상한 바 있습니다. 창립자인 피터 수시(Peter Suchy)와 그의 팀은 1978년, 붕소 니들 캐리어가 장착된 최초의 움직이는 코일 픽업을 개발하면서 세계적인 주목을 받았습니다. 이 장치는 그러한 종류의 장치 중 최초의 장치였으며, 오늘날에도 여전히 사운드 기술의 품질 벤치마크입니다. 2008년, 뛰어난 세라믹 자기 베어링(CMB)을 비롯한 더 많은 특허 출원과 혁신이 뒤따랐습니다. 가족 기업인 이 회사는 자체 오디오 애호가 레코드의 형태와 독일의 레이블 도이치 그라모폰(Deutsche Grammophon)의 전설적인 클래식 음악 레코드를 사랑스럽게 큐레이팅된 재발행을 포함하여 아날로그 음악의 재생에 전념해 왔습니다.

에디터: maxon HQ