maxon Inside

Beyond Time(시간을 넘어)

주제 선택

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

대만의 예술가 첸 샹푸(Chen Hsiangfu)는 시간의 상대성을 시적으로 해석했습니다. 그녀의 작품 "Beyond Time"은 외계 분위기에 둘러싸인 타이베이의 스타룩스 항공 플래그십 스토어에 전시되어 있습니다. 맥슨의 모터가 이 예술 작품을 움직이는 데 일조했습니다.

둥근 디스크에 있는 세 개의 볼이 축을 중심으로 조용히 회전합니다. 대만의 예술가 첸 샹푸의 작품 "Beyond Time"이 천체의 궤도를 연상시키는 것은 우연이 아닙니다. 이 예술가의 키네틱 설치 작품이 전시된, 수도 타이베이에 위치한 대만 항공사 스타룩스 항공의 플래그십 스토어는 디자인 전반에 걸쳐 외계의 분위기를 풍깁니다. 공간, 시간, 기술은 첸 샹푸에게 중요한 주제입니다.

20220105-_DSC3269 v2

"Beyond Time"은 자기 존재의 불가해함에 직면한 사람들에게 방향을 제시하는 인지적 질서로서 시간을 제시합니다. 이와 동시에, 서로 다른 속도로 회전하는 공은 때로는 더 빠르게, 때로는 느리게 움직이는 개별적 시간의 인식을 상징합니다. 작품은 상업 시설의 인테리어를 위해 디자인되었기 때문에 엄격한 요구 사항을 충족해야 했습니다. 회전 메커니즘용 모터는 느린 속도(2rpm)와 낮은 토크(2Nm)로, 되도록 조용하게(25데시벨 미만) 작동해야 합니다. 이 모터는 하루 8시간, 주 5일 동안 장기간에 걸쳐 작동해야 합니다. 또한 유지보수가 거의 필요하지 않아야 합니다.

"모든 것이 완벽하게 진행되었습니다"

맥슨은 예술을 움직이게 합니다


맥슨 온라인 샵에 솔루션이 있었습니다. 3개의 턴테이블에는 각각 3개의 브러시리스 EC 32 플랫 모터가 장착되어 있습니다. "모든 것이 완벽하게 진행되었습니다."라고 첸 샹푸는 설명합니다. “소형 모터는 크기가 알맞았고 재고도 있었습니다. 바로 이러한 이유로 저희들은 빡빡한 일정을 맞출 수 있었습니다.” 이 예술가 팀은 특히 맥슨 온라인 샵의 사용자 친화적인 검색 기능에 깊은 인상을 받았습니다. 온라인 샵으로 인해 고객은 필요한 모든 제품 정보에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 그러나 현지 전문가에게 직접 연락하는 것이 훨씬 더 쉽습니다. 첸 샹푸는 “맥슨은 매우 도움이 되었으며 필요한 제품을 신속하게 찾을 수 있도록 도와주었습니다.”라고 강조합니다. 마침내 모든 부품이 조립되고 모터가 작동했으며 프로젝트에 참여한 모든 사람들이 숨을 죽이고 기다렸습니다 ... 드디어 해냈습니다! 모든 계산과 선택한 구성품은 정확했습니다. 감동적인 순간이었습니다.  

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

대만 타이베이에서 태어난 첸 샹푸(33세)는 공간, 기술, 사회적 문제를 주제로 작품을 다룹니다. 그녀는 일상의 경험을 키네틱 설치로 변환하여 인간 본성의 원초적인 감정을 포착합니다.

1/2

STAYING POWER EC 32 플랫 모터, 하루 8시간, 주 5일: 설치에 사용된 3개의 저소음 EC 32 플랫 모터는 느린 속도와 낮은 토크로 완벽한 회전 메커니즘을 제공합니다.


다음 사이트에서 첸 샹푸의 작품을 감상할 수 있습니다:  instagram.com/chenhsiangfu 


최신호


드라이브 기술의 모든 측면에 대한 흥미진진한 이야기, 놀라운 사실 및 흥미로운 기술 관련 기사를 게재하는 맥슨의 잡지 Driven의 최신호를 읽어 보십시오.

다음 사이트에서 확인할 수 있습니다:  maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
에디터: maxon HQ