maxon Story

말벌이 방향을 제시합니다

주제 선택

Imperial college drivetechImperial college drivetech

말벌은 뇌 수술에 어떤 연관이 있을까요? 언뜻 보면 많지 않습니다. 그러나 영국의 연구팀은 말벌 종에서 영감을 얻은 뇌 수술용 바늘을 개발하고 있습니다.

최근 신경외과 의사는 보통 종양 치료에서 영향을 받는 뇌 조직에 필요한 약물을 주입하기 위해 얇고 단단한 바늘을 사용합니다. 이는 단단한 바늘이 직선 경로를 통해서만 뇌의 특정 영역에 접근할 수 있으므로 건강한 조직을 손상시킬 위험이 상대적으로 높습니다. 이상적인 솔루션은 바로 유연한 수술 도구입니다.

drivetech guepe 2016

이 지점에서 런던 임페리얼 대학이 등장합니다. 최근 몇 년 동안 로드리게스 이 배나 박사(Dr. Rodriguez y Baena)는 중요한 영역을 피하면서 뇌의 더 깊은 영역에 도달할 수 있는 유연한 로봇 바늘을 개발하기 위해 연구해 왔습니다. 젊은 연구원들은 가늘지만 매우 강한 드릴 모양의 산란관을 사용하여 나무의 내부에 직접 알을 낳는 암컷 송곳벌이 사용하는 특수 메커니즘을 모방하고 있습니다. 과학자들은 STING(Soft Tissue Intervention and Neurosurgical Guide)이라는 코드명으로 전체 직경이 2.5밀리미터인 4개의 세그먼트로 구성된 프로토타입을 개발했으며, 퍼즐과 같은 연동 메커니즘으로 함께 유지되었습니다. 맥슨 드라이브는 세그먼트의 앞뒤 움직임을 담당합니다.

전체 제품 범위

임페리얼 대학 연구팀의 한 구성원인 리카르도 세콜리(Dr. Riccardo Secoli) 박사는 GP22 유성 기어헤드가 장착된 브러시리스 맥슨 EC20 플랫 모터를 선택했습니다. EPOS 24/2 포지셔닝 컨트롤러는 정확한 위치제어를 보장합니다. “API(Application Programming Interface)을 향한 용이한 접근이 주요 선택 기준이었습니다. 또한 맥슨은 모터, 기어헤드, 컨트롤러 등 모든 제품을 제공하는 유일한 제조업체입니다.”라고 세콜리 박사는 설명했습니다.

제품에 대한 자세한 사항은 온라인샵의 이미지를 클릭하여 확인하십시오. maxongroup.com

맞춤형 메카트로닉스 프로젝트에 지원이 필요하신가요?
당사의 전문가에게 연락하십시오

drivetech ec20flat
gp22 drivetech
epos2 drivetech
drivetech ec20flat
gp22 drivetech

EC20 플랫

1/3
에디터: maxon HQ